50名のスタッフを雇用している企業が、1985年に設立されました。同社は、工業用および自動車用のファスナーを設計、製造、販売しており、2015年には1800万ユーロの売上高を見込んでいます。Unifastの製品ポートフォリオは、Böllhoffの製品群に対する理想的な追加であり、現在Böllhoffグループの販売ネットワークを通じて国際的に販売されています。
50名のスタッフを雇用している企業が、1985年に設立されました。同社は、工業用および自動車用のファスナーを設計、製造、販売しており、2015年には1800万ユーロの売上高を見込んでいます。Unifastの製品ポートフォリオは、Böllhoffの製品群に対する理想的な追加であり、現在Böllhoffグループの販売ネットワークを通じて国際的に販売されています。
ウェブサイト
www.unifast.com
Unifastは1985年以来着実に成長しており、現在はインサートナット(KAPti-nut)、クイックリリースファスナー(FAST turn)、カスタムメイドの特殊部品用の最先端の生産設備を運用しています。
KAPti-nutは、高強度のキャプティブねじ締付けシステムであり、薄鋼板またはアルミニウムシートへの使用が理想的です。
FAST turnは、部品の迅速な組み立てと取り外し、またはメンテナンスのアクセスが必要な場所で(例えば、電気キャビネット、空調システム、圧縮機、およびモータケーシング上の制御パネル)、世界中で使用されているクイックリリースファスナーがあります。自動車業界は、騒音を低減するためのクイックリリースファスナーの主要なお客様になります。
この買収により、Böllhoffグループはイタリア市場での地位も確かなものにしています。また、1985年以来イタリアにも在籍しており、ミラノには現在45名の従業員が雇用されています。
転載認定済み
Frank Nientiedt
企業マーケティング部長
at Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
Eメール: presse@boellhoff.com
BOLLHOFF K.K.
1-10-29 Marunouchi, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi, Japan, 460-0002