ニュース – 10.04.2017

140年のBöllhoff

4世代にわたる革新的な家族経営の会社

すべての始まりは、ねじからでした。

現在、Böllhoffはファスナーと組立機械の世界的なメーカー、代理店、サービスプロバイダーです。Böllhoffグループは140年で世界24カ国、40カ処に45社のネットワークを構築しました。

Böllhoff parabola

 

Bielefeldに本部を持つ家族経営の会社として、Wilhelm A. BöllhoffとMichael W. Böllhoffによって経営されています。

Dr. Carsten LöfflerとDr. Jens Bunteの二人は、取締役会のメンバーです。Böllhoffは2016年に5億7500万ユーロの連結売上高を達成し、11%の増加を達成しました。ドイツBielefeldのArchimedesstraßeにある生産能力を中心に37百万ユーロが投資されました。グループの売上高は6億ユーロを超え、5000万ユーロが投資予定であり、従業員数は3,000人に達する見込みです。ドイツで1,300人が雇用されています。前の年と同様に、Böllhoffは、17の異なる訓練職業と5つの学習プログラムのために約60人のトレーナーを募集します。これにより、社内のジュニアスタッフが業務の成長を主導的に実現できるようになります。

記念のタイミングで、Böllhoffは文化、芸術、文学、スポーツの分野で社会プロジェクトに14万ユーロを追加拠出します。長年の「Volunteer Together」構想の枠組みの中で、個々の従業員の個人的なチャリティ・コミットメントは、プロジェクトごとに€1,400でサポートされます。

Böllhoffグループ管理(左~右Wilhelm A. Böllhoff、Carsten Löffler博士、Michael W. Böllhoff、Jens Bunte博士)

Böllhoff グループ管理

左~右Wilhelm A. Böllhoff、Carsten Löffler博士、Michael W. Böllhoff、Jens Bunte博士

 

Böllhoffについて – 当時と現在

Wilhelm Böllhoffは、ロックマン、鍛冶場、および工業ユーザーのためのトランス地域ハードウェア卸売業者として、RuhrのHerdeckeに1877年に会社を設立しました。1923年、Wilhelmの息子Josefは、フランス人によるRuhr地域の占領にへの対応として、Bielefeldに支店を開設し、機械および船舶建造業のためのねじ、ナットおよびねじファスナーの分野で会社を設立しました。

一方、製品の範囲は大幅に拡大していきました。元の標準部品の選択はさらに発展しました。ねじ付きインサート、クイックリリースファスナー、セルフピアスリベット、接着ファスナー、プラスチック製精密部品が追加されました。

今日の中心的な活動は、幅広い製品を提供するだけではなく、付加価値チェーン全体に沿って顧客をサポートすることです。プロセスの最適化とコスト削減により、お客様の競争力のあるポジショニングが強化されます。技術とサービスの範囲についての目標は、最新の材料と施工方法、経済的な調達、ストックと供給、組立時間とコストの削減を組み合わせることです。理念は次のとおりです。ネジから完成したアセンブリにに至るまでです。

現在、自動車とエアロスペース産業のすべてのメーカーならびに、機械とプラントエンジニアリング、シートメタルとプラスチック加工およびエレクトロニクス産業の多くの企業は、国内外に広がっています。

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。