Stampa – 22.01.2016

Assortimenti integrativi

NAVITIGHT® – La fine del "Cross Threading"

Quando si montano le viti manualmente o in spazi ristretti, spesso accade che assumano un'angolazione errata.

La prima elica del filetto della vite viene inserita mal angolata e la posizione errata si mantiene per tutto l'inserimento (il cosiddetto "Cross Threading"). Ciò può portare al danneggiamento, anche irreversibile, della sede della filettatura e pertanto a scarti di produzione e, a volte, a ingenti costi di riparazione.

This product is made by Böllhoff

 

Avvitatura affidabile

La soluzione tecnica è tanto semplice, quanto geniale. Sviluppata in origine per l'industria automobilistica, la soluzione NAVITIGHT® viene oggi impiegata in numerosi altri settori proprio per le sue peculiarità. La particolarità delle viti NAVITIGHT® risiede nella geometria della parte terminale del filetto. Il diametro esterno della punta della vite è più piccolo del diametro interno del dado filettato. Il passo della filettatura invece rimane costante. Durante l'avvitamento si genera dunque un momento torcente che fa allineare la vite al dado ed evita efficacemente che la vite venga inserita in modo errato.

La funzione opzionale di raschiatura della vernice della vite NAVITIGHT® consente di evitare un ulteriore difetto potenziale. Spesso, per semplificare i processi produttivi, vengono verniciati interi gruppi costruttivi. In questo modo anche la sede della filettatura viene rivestita, pregiudicando la sicurezza del montaggio. La vite NAVITIGHT® con scanalatura di raschiatura della vernice ripristina la funzionalità della filettatura interna, in quanto la scanalatura raschia via la vernice dalla filettatura interna.

Vantaggi del prodotto:

  • Prevenzione di errori di avvitatura
  • Avvitatura affidabile
  • Risparmio di tempo e denaro grazie alla riduzione della percentuale di errore
  • Possibilità di avvitatura automatizzata
  • Lavorazione ergonomica grazie all'angolo di avvitatura ottimale durante il montaggio manuale
  • La funzione di raschiatura della vernice elimina residui di colore e materiale dalla controfilettatura

La versione standard di NAVITIGHT® ha la testa flangiata svasata ed è disponibile nelle misure da M5 a M14. È possibile richiedere misure e forme della testa differenti.

 

© Gruppo Böllhoff, Bielefeld 2016

Stampa libera.

 

Autore responsabile

Frank Nientiedt
Direttore Corporate Marketing
presso Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefono +49 521 4482-01
Fax +49 521 449364
email presse@boellhoff.com

 

Documento richiesto a

Böllhoff S.r.l.
Marketing
Maurilia Lancini
Via Monferrato, 6/8
20094 CORSICO (MI)
Italia

Download

Per giornalisti: i nostri file da scaricare sull'argomento.

Desiderate maggiori informazioni? Scaricate i testi e le foto per la stampa.

Titolo Lingua Versione File Download
Testi per la stampa
.doc / 2.105 caratteri* Gennaio 2016 14 kB / ZIP
.doc / 2.105 caratteri* Gennaio 2016 14 kb / ZIP
Foto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 2569 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 2569 kb / ZIP
Foto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 1614 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 1614 kb / ZIP
Foto (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 1924 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 1924 kb / ZIP

* spazi vuoti inclusi