eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Svizzera
  2. La rivista di Böllhoff
  3. Modi alternativi di andare al lavoro

Modi alternativi di andare al lavoro

Zwei Kolleginnen von Böllhoff mit ihrem neuen Jobrad

E se lasciassi l’auto a casa? Che sia il car pooling o la bici aziendale, in Böllhoff incoraggiamo i nostri dipendenti a cercare modi alternativi di andare al lavoro.

Andare a lavorare in auto insieme fa risparmiare risorse ed è piacevole

La nostra sede francese di La Ravoire è pioniera in materia di car pooling: qui i dipendenti possono scegliere tra cinque percorsi diversi e prendere il car pooling più comodo con la massima flessibilità. Nel 2023, ad esempio, il nostro team di Grenoble ha organizzato un totale di 168 viaggi di andata e ritorno con quattro persone per vettura, risparmiando così circa 800 litri di carburante per una distanza poco superiore ai 13.000 km.


Il car pooling locale non significa solo risparmio di risorse, ma anche meno fatica e stress e, soprattutto, è più piacevole e favorisce la socializzazione.
 

Il team di Grenoble percorre regolarmente 80 chilometri insieme.
Il team di Grenoble percorre regolarmente 80 chilometri insieme.

La bici aziendale: il mezzo sano e sostenibile per andare al lavoro

Dal 1 luglio 2023, abbiamo incentivato i dipendenti di tutte le sedi tedesche a recarsi al lavoro con la propria bicicletta, dando loro una kob bike in leasing. Che si voglia pedalare o sfruttare l’assistenza elettrica per andare al lavoro o anche per uso privato, con una job bike tutto è possibile. Dopo solo un anno, sono oltre 270 i dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per un totale di 330 bici aziendali assegnate.
 

Una collega di Böllhoff con la sua nuova bici aziendale

In collaborazione con JobRad, un fornitore di biciclette a noleggio, i nostri dipendenti possono ottenere fino a due bici con un’agevolazione fiscale. In questo senso, la bici aziendale non fa bene soltanto all’ambiente e alla salute, ma anche al portafoglio, perché i nostri dipendenti possono anche risparmiare sul normale prezzo di vendita al dettaglio grazie alla tassazione vantaggiosa. Le rate mensili vengono automaticamente dedotte dallo stipendio lordo e Böllhoff lo finanzia con 26 Euro al mese.
 

«Grazie alla bici aziendale, la mia auto rimane ferma molto più che in passato. Anche nella vita privata percorro molti più chilometri in sella alla mia e-bike, indipendentemente dal meteo.»

Maja Schucht-Rump, una dipendente di Böllhoff
Maja Schucht-RumpConsulente informatico in-house
»