eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Svizzera
  2. La rivista di Böllhoff
  3. Impianti fotovoltaici in Böllhoff

Impianti fotovoltaici in Böllhoff

L’impianto fotovoltaico sul tetto del nuovo complesso della fase V a Wuxi, Cina

Utilizzare ogni tetto tecnicamente idoneo in Germania per produrre energia solare entro il 2025 e anche commissionare più impianti a livello internazionale: Ci siamo dati questo obiettivo e lo abbiamo già comunicato nel report di sostenibilità 2021 di Böllhoff. È il momento di un breve rapporto provvisorio.

Stato provvisorio della campagna di ampliamento del fotovoltaico

Le energie rinnovabili, il fotovoltaico in particolare, sono un pilastro importante per una catena di distribuzione sostenibile. Per ottimizzare ulteriormente il nostro “mix” energetico, attualmente stiamo costruendo nuovi impianti fotovoltaici o ampliando la capacità di alcuni di quelli esistenti. La priorità è data agli impianti su nuovi edifici o unità produttive per i quali è prevista una maggiore capacità di utilizzo. La figura seguente fornisce una panoramica dello stato attuale della nostra “offensiva” fotovoltaica in Germania e negli altri paesi.

  • Già in funzione

    Già in funzione

    Sede

    Resa in kWp

    Cina – Wuxi1,944
    Germania – Oelsnitz99
    Germania – Sonnewalde470
    Francia – La Ravoire56
    Ungheria – Székesfehérvár 60.3
    Polonia – Wroclaw49.5
    Repubblica Ceca – Praga29.6
    Romania – Oradea15

    Totale

    2,723.4

  • Ampliamenti attualmente in programma

    Ampliamenti attualmente in programma

    Sede

    Resa in kWp
    (messa in funzione prevista per)

    Germania – Bielefeld80 (Q4-2025)
    Germania – Oelsnitz271 (Q4-2025)

    Totale

    351

  • Resa totale futura

    Resa totale futura

    Con le espansioni in programma, la resa totale dei nostri impianti fotovoltaici internazionali raggiungerà in futuro 3.074,4 kWp, ovvero 3,1 MWp.
     

Buone abitudini

I nostri stabilimenti in Cina e Romania

Nel 2023, abbiamo ampliato la capacità dei siti di Wuxi (Cina) e Oradea (Romania), inaugurando nuovi complessi edilizi. Ovviamente, l'obiettivo di queste misure era quello di puntare sulle energie rinnovabili. 

I nuovi edifici di Wuxi e Oradea sono riscaldati con pompe di calore. L’elettricità necessaria viene in parte generata dai nostri impianti fotovoltaici; nel caso di Wuxi, al momento si tratta dell’impianto fotovoltaico più grande dell’intero gruppo Böllhoff. Nella sua fase di espansione attuale (da novembre 2025), ha una potenza di 1.944 kWp, con quasi tutte le superfici del tetto del sito coperte da moduli fotovoltaici. L'impianto fotovoltaico genererà così circa 2,1 GWh di energia pulita all'anno.
 

Sette dipendenti Böllhoff in piedi davanti al nuovo edificio di produzione presso la sede cinese di Böllhoff a Wuxi poco prima che sia messo in funzione.
Sven Ammer (Amministratore Delegato per l’Asia, 3° da sinistra) e Wilhelm A. Böllhoff (membro della Direzione aziendale, 4° da sinistra) poco prima della messa in funzione del nuovo edificio di produzione a Wuxi