eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Svizzera
  2. La rivista di Böllhoff
  3. Il Böllhoff Education Campus è in costruzione

Il Böllhoff Education Campus è in costruzione

Stiamo dando una nuova casa alla formazione e l’apprendimento continuo: nel 2024, su circa 1.600 m² di superficie, sorgerà il Böllhoff Education Campus. Un ambiente che consentirà ad apprendisti, studenti, dipendenti e altre menti curiose di disporre di uno spazio creativo in cui imparare l’uno dall’altro, scambiare idee e svilupparne di nuove.

In tempi in cui la manodopera specializzata scarseggia, vogliamo investire sempre di più nella formazione e il perfezionamento dei nostri dipendenti. È per questo motivo che abbiamo investito circa 5 milioni di Euro nel Böllhoff Education Campus presso la nostra sede di Bielefeld. Il nuovo edificio ospiterà workshop formativi, con moderne aule di scambio e formazione, nonché un laboratorio interno “smart” per la robotica e il networking. È anche in programma un forum sulla tecnica di assemblaggio in cui alunni, studenti e ospiti potranno toccare con mano i prodotti Böllhoff nell’ambito di eventi pratici e corsi di formazione sui prodotti.

«Investire in una formazione avanzata assicura il successo della nostra azienda nella competizione globale per acquisire manodopera specializzata. Con i programmi di formazione internazionali e l’Education Campus, assicuriamo che i nostri dipendenti possano migliorare continuamente le loro capacità.»

Eike KrullResponsabile Risorse umane dell’azienda
»

Uno spazio creativo per nuovi approcci

Nuovi approcci: questo concetto si applica a tecnologie e progetti di formazione, nonché allo scambio con aziende partner, start-up e istituzioni formative. Le tecnologie del futuro, come la robotica e l'intelligenza artificiale, saranno al centro dell'attenzione dell'Education Campus, così come l'uso pratico della realtà aumentata, ad esempio per concetti di formazione innovativi.

Creare qualcosa di sostenibile in una sede storica

Il progetto del futuro Education Campus sta prendendo forma in una sede di particolare importanza per Böllhoff. Fino al 2019, il nostro primo stabilimento interno di produzione di inserti filettati fondato alla fine degli anni ‘50 era sito in via “Im Brocke”. In seguito allo spostamento di quest’area produttiva in capannoni più grandi sulla “Duisburger Straße”, il Böllhoff Education Campus è ora in costruzione proprio qui, come investimento nella formazione di domani.

Le postazioni di produzione HELICOIL® a Bielefeld, 1958
La produzione di HELICOIL® a Bielefeld1958

L’aspetto della sostenibilità era fonte di grande preoccupazione per noi fin dall’inizio della costruzione del nuovo complesso di edifici. L’Education Campus è riscaldato da una pompa di calore e un impianto fotovoltaico sul tetto produce parte dell’elettricità necessaria per il suo funzionamento direttamente sul posto. Parti del tetto sono anche “verdi”, un effetto positivo sia per la natura che per le persone. Restituendo parte della superficie chiusa alla natura, creiamo habitat per gli insetti e miglioriamo il microclima e la qualità dell’aria.
 

«Con la costruzione del nuovo campus, non solo creiamo capacità adeguate per soddisfare la domanda crescente di formazione, ma anche lo spazio per nuovi approcci. Uno spazio per estendere le collaborazioni con gli istituti formativi e le aziende partner, ad esempio, oppure per sperimentare nuovi tipi di eventi.»

Wilhelm A. Böllhoff, membro della direzione aziendale e amministratore del gruppo Böllhoff
Wilhelm A. BöllhoffMembro della Direzione aziendale
»

Promuovere il lavoro in rete e lo scambio di conoscenze

Un’ampia area creativa con aule per seminari e una sala eventi in grado di accogliere più di 100 persone offrono spazio in abbondanza per workshop e lo scambio aperto di idee sia internamente, che esternamente all’azienda. Questo spazio creativo sarà disponibile non solo per eventi aziendali e i nostri corsi di formazione, ma anche a imprese partner e università. Così facendo, intendiamo promuovere il lavoro in rete all’interno della regione e lo scambio di conoscenze interdisciplinari. Il completamento della costruzione del Böllhoff Education Campus è previsto per la fine del 2024 e l’inaugurazione ufficiale nella primavera 2025.