eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:

Energy Scout in Böllhoff

quattro apprendisti Böllhoff che, come Energy Scout 2024, scoprono un potenziale concreto di sostenibilità in azienda

Coinvolgiamo attivamente anche i nostri apprendisti nella nostra ricerca verso la sostenibilità rendendoli ”Energy Scout” in collaborazione con la Camera di commercio e dell’industria di Bielefeld e Detmold. Questo perché spesso sono proprio loro che sviluppano le idee migliori per risparmiare energia grazie alla loro visuale incondizionata dei processi operativi.

Gli apprendisti sviluppano il potenziale di risparmio

Il progetto “Energie-Scouts OWL” (Energy Scout Westfalia Orientale-Lippe) è stato lanciato dalla camera di commercio e dell’industria della Westfalia orientale-Lippe. L’idea alla base è sensibilizzare gli apprendisti della regione a temi quali l'efficienza energetica e le risorse attraverso un’adeguata formazione in workshop. In qualità di energy scout (esploratori energetici), hanno la possibilità di scoprire potenziali concreti di risparmio nelle loro aziende e sviluppare idee di miglioramento.

Proprio come Rio Babilon, Julia Lentz, Jennifer Hemsen e Tim Kottowski: i quattro apprendisti di Böllhoff che hanno partecipato per noi al progetto “Energie-Scouts OWL” nel 2024.

Abbiamo parlato con Jennifer e Rio sul motivo per il quale hanno aderito al progetto, sul significato che ha per loro e delle idee di risparmio sviluppate dal loro team.
 

Conversazione con due Energy scout 2024 di Böllhoff

Jennifer e Rio, cosa vi ha fatto decidere di partecipare al progetto “Energie-Scouts OWL” per Böllhoff?

Jennifer Hemsen:
In quel periodo abbiamo ricevuto un’e-mail dai nostri insegnanti della ripresa del progetto annuale “Energie-Scouts OWL”. Naturalmente ci chiesero chi di noi volesse partecipare. Ho detto ad altri studenti del nostro gruppo: “Dai, partecipiamo, ci saranno workshop interessanti e attività simili.” 
Riuscimmo così a mettere in piedi un team. Purtroppo, per problemi di tempo, il team si è sciolto prima dell’inizio del progetto e siamo rimaste solo Julia ed io. Così abbiamo chiesto a Rio e Tim se volevano unirsi a noi.

Rio Babilon:
Tim e io abbiamo aderito perché all’inizio non ci eravamo nemmeno resi conto che il progetto era partito. Poi però ci siamo detti: sembra interessante, dobbiamo partecipare.
 

Due apprendisti Böllhoff partecipano al progetto Energy Scout 2024 con una cuffia da PC in mano
Jennifer e Rio spiegano il progetto degli Energy scout 2024

«Per me è stato un grande onore ricevere la fiducia, ma anche la responsabilità e poter essere attiva come energy scout. Anche come studente, si ha la possibilità di fare qualcosa di speciale e di creare un proprio progetto. E sono orgogliosa di quello che abbiamo realizzato!»

Jennifer HemsenApprendista in office management
»

Raccontaci in concreto: qual è l’idea di risparmio che avete sviluppato come energy scout per Böllhoff?

Rio Babilon:
Il nostro progetto di risparmio riguarda le cuffie per PC acquistate dal reparto informatico e distribuite, a livello centrale, ai dipendenti in azienda. Io stesso, come apprendista, provengo dal reparto informatico
e ho notato una cosa a proposito delle cuffie: quando quelle usate vengono restituite all'IT, ad esempio per un cambio di mansioni, vengono inizialmente messe in magazzino. In media, in Germania ci vengono rese circa 5 cuffie al mese, ovvero 60 all’anno.
Tuttavia, ai nuovi utenti vengono spesso fornite cuffie nuove, soprattutto per motivi di igiene. Così ho detto agli altri energy scout: esaminiamo la situazione, forse possiamo fare qualcosa.
 

Idee di risparmio dei nostri energy scout 2024

Monitoraggio dell’uso delle cuffie

Jennifer Hemsen:
Ogni cuffia nuova produce 24,9 kg di CO₂ di emissioni per via dei materiali utilizzati e costa a Böllhoff 162 Euro.
Così abbiamo fatto qualche ricerca e abbiamo scoperto che si possono comprare le imbottiture di ricambio e sostituire solo quelle anziché tutto il set. Le cuffie usate vengono così ricondizionate e possono essere utilizzate più a lungo.
 

Alle spalle di due apprendisti Böllhoff che partecipano al progetto Energy Scout 2024 con una cuffia da PC in mano

Rio Babilon:
A confronto, i cuscinetti di ricambio producono solo 0,16 kg di emissioni di CO₂ a livello di materiale, anziché i 24,9 kg di CO₂ di un paio di cuffie nuove.

Jennifer Hemsen:
Quindi, a fronte delle emissioni di CO₂ di cuffie nuove, sostituendo i cuscinetti possiamo riutilizzare 150 cuffie usate.

Rio Babilon:
Un altro vantaggio: sostituire le imbottiture costa molto meno che acquistare una cuffia nuova: invece di 162 euro la sostituzione costa solo 20 Euro, in cui è già compreso il costo della manodopera, circa 10 minuti a cuffia.

Jennifer Hemsen:
In un anno, possiamo risparmiare molto con questa operazione, circa il 99% delle emissioni di CO₂ per ogni cuffia sostituita e anche denaro per l’azienda.
 

Una vittoria sia per l’ambiente che per l’azienda, anche a livello internazionale

Alla luce delle scoperte fatte dai nostri energy scout 2024, in Germania il processo di sostituzione delle cuffie è già stato modificato. Qui, le vecchie cuffie vengono ricondizionate con nuove imbottiture ogni volta che è possibile anziché comprarne di nuove.

Attualmente, con 60 sostituzioni annue, produciamo 1,4 tonnellate di emissioni di CO₂ in meno all’anno. Inoltre, l’azienda risparmia oltre 8.500 Euro all’anno, perché le cuffie con le nuove imbottiture possono essere utilizzate più a lungo. Una vittoria sia dal punto di vista ecologico, che economico.
 

Due Energy Scout di Böllhoff del 2024 lavorano al loro progetto su PC portatili

Il prossimo passo è già in programma: nell’estate 2024, gli energy scout hanno potuto presentare le loro entusiasmanti idee di risparmio anche ai colleghi internazionali. In futuro, il ricondizionamento delle cuffie sarà introdotto anche in altre sedi Böllhoff internazionali.
 

«Per noi è una grande opportunità partecipare al progetto di energy scout per Böllhoff e sono felice di aver aderito, perché è la dimostrazione di quanto si possa fare anche con piccole cose, come nel nostro caso con le cuffie per PC, anche come apprendista.»

Rio BabilonApprendista specializzato nell’integrazione di sistemi informatici
»

“Energie-Scouts OWL”:

Un progetto ricco di tradizione


Il progetto “Energie-Scouts OWL” della camera dell’industria e del commercio di Bielefeld Detmold è giunto nel 2024 all’undicesima edizione. La partecipazione al progetto è diventata una trazione anche per Böllhoff.

Prima di Rio, Julia, Jennifer e Tim, altri tre apprendisti hanno partecipato al progetto nel 2022. All’epoca, gli apprendisti tecnici cercavano potenziali di risparmio negli impianti dell’aria compressa in uso presso i nostri impianti di produzione dei dadi di bloccaggio. Ciò dimostra quanto le idee e i progetti di risparmio siano diversi a seconda delle aree di specializzazione, gli interessi e il background degli apprendisti.
 

tre apprendisti Böllhoff attivi come Energy scout per l’azienda nel 2022
Energy scout 2022:Renas Bassi, Alexander Becker, Berkim Fatih

Un approccio con un futuro (Un progetto per il futuro)

Anche per il 2025 verranno scelti i nuovi energy scout di Böllhoff. Questo perché il progetto non solo rivela potenziali di risparmio notevoli per la nostra azienda, bensì offre anche agli apprendisti l’opportunità di andare oltre il loro progetto di sostenibilità.

Prima di questo, però, un’altra pietra miliare attende il team di apprendisti del 2024: ogni anno, una giuria seleziona i progetti di risparmio energetico migliori degli energy scout della Vestfalia Orientale-Lippe, che vengono premiati alla fine dell'anno. Per la cerimonia di consegna dei premi che si terrà a dicembre 2024 teniamo le dita incrociate per Rio, Julia, Jennifer e Tim!

quattro apprendisti Böllhoff che, come Energy Scout 2024, scoprono un potenziale concreto di sostenibilità in azienda
Energy scout 2024:Rio Babilon, Julia Lentz, Jennifer Hemsen, Tim Kottowski