eShopRicerca
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Svizzera
  2. La rivista di Böllhoff
  3. Creare giunzioni più sostenibili con l’acciaio riciclato

Creare giunzioni più sostenibili con l’acciaio riciclato

Un saldatore addetto alla produzione dell’acciaio in piedi presso la fornace

Ogni giorno viene prodotto un numero enorme di elementi di fissaggio in acciaio. Anche in Böllhoff è così. Nel nostro stabilimento di produzione in Francia, utilizziamo abbondantemente l’acciaio riciclato come materia prima nella produzione. Il nostro obiettivo: dal 2025 vogliamo utilizzare solo il 100% di acciaio riciclato.

Un materiale ideale per gli elementi di fissaggio

L’acciaio è uno dei materiali più utilizzati al mondo e a ragione (e non a caso). Dopo tutto, è un materiale estremamente versatile: consente di realizzare prodotti robusti e duraturi e anche facili da riciclare.

Una volta prodotto, l’acciaio rimane nel ciclo del materiale attraverso successive lavorazioni e il riciclaggio. L’acciaio riciclato è un materiale che può essere riutilizzato più e più volte per produrre nuovi prodotti senza perdita di qualità. Perfetto per i nostri elementi di fissaggio!
 

RIVKLE® Standard

L’acciaio riciclato (in uso) utilizzato

Nel nostro stabilimento di produzione francese a La Ravoire, sono circa 600 milioni gli elementi di fissaggio prodotti ogni anno, principalmente in acciaio. L’acciaio riciclato viene utilizzato essenzialmente nella produzione degli elementi di fissaggio in acciaio, tra cui soprattutto gli inserti filettati e con prigioniero.

Vista di parte della sede Böllhoff di La Ravoire, Francia

In fotografia: parte del nostro stabilimento Böllhoff a La Ravoire; sullo sfondo, i capannoni di produzione in cui sono realizzati gli elementi di fissaggio.

Al 2024, il 70% dei nostri inserti filettati e con prigioniero prodotti in Francia è in acciaio riciclato. Ciò significa che questo acciaio è già stato utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni prima di creare giunzioni più sostenibili per noi dopo il riciclaggio - nella sua seconda vita. Un aumento della percentuale di acciaio riciclato è già in programma.
 

«A La Ravoire, trasformiamo ogni anno 4.500 tonnellate di acciaio in elementi di fissaggio. Dal 2025, per questa produzione utilizzeremo solo acciaio riciclato al 100% anziché l’attuale 70%. Ciò ci permetterà di ridurre significativamente le emissioni di CO₂ nella nostra catena di valore, ovvero nell'ambito 3.»

Lauriane Mailland-GuillerminResponsabile ufficio acquisti in Francia
»

Un valore aggiunto in termini di sostenibilità

Più acciaio riciclato, meno emissioni

Nella produzione l’acciaio riciclato genera meno della metà delle emissioni di CO₂ rispetto all’acciaio tradizionale. Concretamente, ciò significa che dal 2025 ridurremo le nostre emissioni di CO₂ prodotte dall’acciaio acquistato a 4.050 tonnellate all’anno.*

Per fare un confronto, se acquistassimo tutto l’acciaio necessario per la produzione degli elementi di fissaggio a La Ravoire come acciaio tradizionale, le emissioni sarebbero molto più elevate: circa 10.000 tonnellate di CO₂ all’anno. La totale conversione all’acciaio riciclato è quindi un passo importante, con un grande impatto.

 

Analisi dettagliata dell’impronta di CO₂

Vedere la catena di valore come un’opportunità

Quello dell’acciaio riciclato è solo uno dei numerosi progetti di sostenibilità nati nell'ottica di migliorare l'impronta di CO₂ in Francia. Nel 2022, i colleghi della sede di La Ravoire analizzarono le emissioni totali negli ambiti da 1 a 3.
 

L’impronta di un piede accanto alla scritta CO2 entrambi fatti con erba verde.

Fu subito evidente che le aziende manifatturiere come Böllhoff non hanno grandi potenziali di risparmio nella propria area di responsabilità, ovvero negli ambiti 1 e 2. Vale invece la pena guardare alla Sezione 3: le emissioni di CO₂ nella catena di valore a monte e a valle. Qui le materie prime che acquistiamo per i nostri elementi di fissaggio sono particolarmente importanti. Esse determinano anche livelli diversi di emissioni durante il processo di produzione a seconda della materia prima.

Con questa consapevolezza, i nostri colleghi francesi e del resto del mondo continueranno a lavorare a pieno ritmo per trovare e realizzare ulteriori potenziali di risparmio nella catena del valore.

 

Un dipendente della sede Böllhoff di La Ravoire, Francia, parla a un collega in ufficio.
Lauriane e il suo team al lavoro, tra le altre cose, su questioni legate alla sostenibilità nel reparto acquisti in Francia.

«Oltre il 90% delle nostre emissioni sono generate in ambito 3, ovvero nella produzione dell’acciaio che lavoriamo. All’inizio è stato uno shock, ma anche una grande opportunità di guardare oltre l’azienda e ricavare ulteriori potenziali di risparmio in stretta collaborazione con i nostri fornitori.»

Lauriane Mailland-GuillerminResponsabile ufficio acquisti in Francia
»

* Le emissioni di CO₂ calcolate per l’acciaio tradizionale e quello riciclato nello stabilimento Böllhoff in Francia sono basate sui fattori di emissione del database pubblico “Base Carbone” fornito dall’agenzia governativa francese ADEME (Agence de la transition écologique). Fattore di emissione acciaio: 2,2 tonnellate di CO₂ e per tonnellata di acciaio, fattore di emissione acciaio riciclato: 0,9 tonnellate di CO₂ e per tonnellata di acciaio riciclato.