eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Vida kilitleme

RIPP LOCK®

Etkili ve güvenilir: Uzun ömürlü vida bağlantıları için RIPP LOCK® vida kilitlerimizi kullanın.

Tırtıllı yüzeye sahip RIPP LOCK®  kilitli pul.

RIPP LOCK® önemli bir yıldönümünü kutluyor

RIPP LOCK®, 15 yıldır vida bağlantılarını kilitlemek için – şiddetli titreşimler ve dinamik gerilim altında bile – denenmiş, kendini kanıtlamış ve aynı zamanda yenilikçi bir çözüm sunmaktadır; bu çözüm ile bağlantıların kendiliğinden gevşemesi önlenmektedir. Prensip, basit olduğu kadar etkilidir: RIPP LOCK® kendinden kilitlenen pul üzerindeki kendine özgü radyal nervürler, somun ve vidalardaki eşleşen yüzeyle bir kilit mekanizması oluşturarak bağlantının emniyetini güvenilir bir şekilde artırır. 

RIPP LOCK® ürünlerini tercih etmeniz için ikna edici 15 sebep

  • Verbus RIPP vidaları uzun yıllardır piyasadadır. Bu ürünler, milyonlarca kez denenmiş, hem güvenli hem de yüzeylere zarar vermeyen bir prensibe dayanmaktadır. 

    RIPP LOCK® kendinden kilitlenen vidanın ürün görseli.
    RIPP LOCK® radyal nervürlü kendinden kilitlemeli vida.
  • Junker titreşim testi, RIPP LOCK®'un dinamik enine gerilme altında bile vida bağlantılarını güvenilir bir şekilde sabitlediğini göstermektedir. Sistem, ön yük kuvvetini diğer kilitleme elemanlarına kıyasla çok daha iyi korur ve böylece bağlantıların gevşemesine karşı daha fazla koruma sağlar. 

    RIPP LOCK® ürünleriJunker titreşim testinde olağanüstü performans
  • Bir vida bağlantısı, uygulanan ve gerekli olan ön yük kuvvetinin %80’ini koruyorsa güvenli kabul edilir. Kilitleme tertibatı işlevine sahip olmak üzere tasarlanmış her parça, bu teknik şartnameye uymak zorundadır. RIPP LOCK® ürünümüz, kilitleme cihazlarına ilişkin yürürlükteki gereksinimleri karşılamaktadır. 

  • Örneğin pompalarda, inşaat veya tarım makinelerinde ya da asansör şaftlarında bulunanlar gibi birçok vidalı bağlantı, emniyet açısından kritik öneme sahiptir. Gerekli ön yük kuvveti uygulanabilse, sıkıştırma uzunluğu yeterince uzun olsa ve bağlantı noktaları az sayıda olsa bile, dinamik yükler (özellikle vida eksenine enine yönde etki edenler) yine de bağlantının bozulma riskini önemli ölçüde artırır.

    İşte bu nedenle birçok müşterimiz RIPP LOCK®’a güveniyor.

    Tarım teknolojisi için çözümler
  • RIPP LOCK®, güvenilir bir kilitleme işlevi sunmakla kalmaz, aynı zamanda belirli sürtünme katsayıları sayesinde açıkça tanımlanmış sıkıştırma kuvvetleri sağlar. Yüksek kaliteli yüzey, sürtünme üzerinde de olumlu bir etki yaratmaktadır. Bu, VDI 2230 standardına göre belirlenen sıkma torklarının (ve dolayısıyla gerekli sıkma kuvvetlerinin de) yüksek sürtünme katsayısına sahip hafif metaller dahil olmak üzere neredeyse tüm uygulamalarda kullanılabileceği anlamına gelir.

  • RIPP LOCK®, galvanizlenmiş, krom kaplanmış veya boyanmış hassas yüzeylere zarar vermez. Resimlerde, RIPP LOCK® ve yaylı pul ile sabitlenmiş bileşenler gösterilmektedir. Yüzeylerde belirgin farklılıklar göze çarpmaktadır. 

    Soldan sağa: RIPP LOCK® boyalı yüzey, RIPP LOCK® alüminyum, DIN 127 alüminyum
  • Müşterimiz Klaas Alu-Kranbau GmbH, RIPP LOCK® kendinden kilitlenen pulları sadece mükemmel kilitleme performansları nedeniyle değil, başka nedenlerle de kullanmaktadır. Bu uygulamada yüzey uyumluluğu ve dolayısıyla korozyon direnci de hayati önem taşımaktadır. 

    Salınım rulmanlı Klaas kamyon vinci.
    Kamyon vinci salınım rulmanı için RIPP LOCK® kilitli pullar.
  • Sertliği 400–500 HV olan çelik kalitesi, sertifikalı korozyon direncine sahip çinko pul kaplamaya sahiptir: Tuz püskürtme testinde 480 saat kırmızı pas maruziyeti. Ayrıca, RIPP LOCK® kendinden kilitlenen pullar, 800 HV sertlik derecesine sahip A4 paslanmaz çelikten de üretilmektedir. 

    RIPP LOCK® kendinden kilitlenen somunlar (B 193) – kilitleme işlevine sahip somunlar.
    RIPP LOCK® kendinden kilitlenen somunlar (B 193).
  • Çinko-lamel kaplamalı birçok bağlantı elemanı, sürtünme katsayılarını kontrol etmek ve korozyon koruması sağlamak amacıyla PFAS içerir. AB’nin PFAS’a yönelik kapsamlı bir yasak getirmeyi planlaması üzerine, birçok tedarikçi PFAS içermeyen alternatiflere yönelmektedir. RIPP LOCK® bu yaklaşımı çoktan benimsemiştir ve PFAS içermeyen bir çözüm sunmaktadır – bu, son katlarında PFAS bulunan rakip ürünlere kıyasla açık bir avantajdır. 

  • RIPP LOCK® pulun dış çapı, DIN 125 standardına uygundur. Mevcut montajlara kolayca entegre edilebilir. Bu nedenle, tasarım değişiklikleri gerekmez. 

  • RIPP LOCK® pulun radyal çıkıntılarının kilitleme işlevini yerine getirebilmesi için, sıkıldıklarında vida başı veya somunun temas yüzeyine sıkıca tutunmaları gerekir – bu esnada kendileri herhangi bir plastik deformasyona uğramamalıdır. Bu, kendinden kilitli pulun, vidanın temas yüzeyi kadar sert olması gerektiği anlamına gelir. Pulların yüksek sertliği sayesinde, RIPP LOCK® kendinden kilitlemeli pullar 12.9 mukavemet sınıfına kadar kullanılabilir.

  • RIPP LOCK®’un kilitleme işlevi, tamamen mekanik bir şekil uyumu esasına dayanmaktadır. Radyal nervürler, birleşen yüzeye fiziksel olarak kenetlenerek, pul ile birleşen yüzey arasında geometrik bir kenetlenme (veya nervürlenme) oluşturur.

    Bu tip kenetlenme, yağ veya gres olup olmadığına bakılmaksızın çalışır.

  • Hiçbir kimyasal reaksiyonun etkisini göstermesi için zamana ihtiyacı yoktur. Vida bağlantısı sıkıldığında, mekanik deformasyon yoluyla şekil uyumu sağlanır. 

  • Yivli delikler ayarlama ve konumlandırmayı kolaylaştırır, ancak bağlantıyı kalıcı olarak sabitlemeyi zorlaştırır. RIPP LOCK® sayesinde bu ikilem artık geçmişte kalıyor: Çıkıntılar vida başını sağlam bir şekilde yerinde tutar, konumunu korur ve sabit bir ön yükleme kuvveti sağlar. 

  • RIPP LOCK® kendinden kilitlenen pullar için her zaman yeterli alan bulunmayabilir. Bazı bağlantılar, gömme başlı silindir kafalı vidalarıyla yapılır. Bir kez daha, ideal çözümü sunuyoruz: dış çapı küçültülmüş RIPP LOCK® kendinden kilitlenen pul.

Uzun ömürlü bağlantılar için

Vidaları sağlamlaştırmak için akıllı çözüm olan Radyal bağlarla kilitlerin vidalarını sökün

Radyal bağlı RIPP LOCK® vida kilitleri: güvenli vida bağlantısının anahtarıdır. Bağlar, karşı taraftaki birleşme yüzeyine sıkıca oturur. Bu sayede güçlü titreşimler veya dinamik yükler altında bile sıkı tutuş sağlanır.

Artı faktörler

RIPP LOCK® Avantajları

  • Mükemmel kilitleme etkisi

    RIPP LOCK® özel radyal bağları sayesinde etkili kilitleme sağlar. Vida bağlantılarınız çok yüksek dinamik baskılarda bile güvendedir.

  • Sağlam ve dayanıklı.

    Derecesi yüksek ve dayanıklı materyaller sayesinde RIPP LOCK® kilitli pullarımız, cıvatalarımız ve somunlarımız özellikle aşınma ve aşırı sıcaklıklara karşı dirençli hale gelir.

  • Çoklu kullanım ve kolay montaj

    RIPP LOCK® ürünlerinin montajı ve sökülmesi kolaydır. Bu sayede birkaç kez tekrar kullanılabilirler. Bu da uygun maliyetli bir çözüm demektir. Bir kilitleme aracı olarak RIPP LOCK® etkisini hemen gösterir. Ayarlamak için beklemeye gerek yoktur.

  • Evrensel kullanım

    Vida kilidi mevcut olan neredeyse tüm uygulamalarda kullanılabilir. RIPP LOCK® oluklu deliklerde de mükemmel çözüm sunar.

  • Yüzeyleri korur.

    İster boyalı, ister çinko ya da krom kaplamalı olsun; RIPP LOCK® hassas yüzeyler ve alüminyum, bakır, alüminyum döküm veya magnezyum döküm alaşımları gibi yumuşak materyallerde de güvenle kullanılabilir.

  • Bağımsız olarak test edilmiştir

    RIPP LOCK® endüstride iyi bilinen ve çok yönlü bir çözümdür. Ürünlerimiz bağımsız kurumlar tarafından test edilmiş ve İnşaat Kontrol Onayı Z 14.4 664 tarafından gevşemeye karşı etkili bir koruyucu olarak onaylanmıştır.

Yöntem ve prensip

RIPP LOCK® vidalı kilit nasıl çalışır

Yenilikçi vida kilitleme sistemi

RIPP LOCK® vida kilitleme özelliği radyal bağlar için özel olarak tasarlanmıştır. Bağların tabanındaki temas açısı, metrik dişin sarmal açısından çok daha büyüktür. Vida bağlantısındaki herhangi bir gevşeme, ön gerilme gücündeki artışla dengelenir.

Bağlantı elemanının montajında uygulanan ön gerilme gücü, RIPP LOCK® vida kilidinin radyal bağlarını birleşim yüzeyine bastırır. Ortaya çıkan form uyumu, aşırı titreşimler veya yüksek dinamik stres altında bile bağlantınızın gevşemesini güvenilir bir şekilde önler.

RIPP LOCK® sayesinde belirgin çentikli oluklu delikler.
RIPP LOCK® oluklu deliklerde bile etkin kilitleme hareketi sunar.

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

RIPP LOCK® ürün çeşitleri

  • RIPP LOCK® kendinden kilitleme özellikli evrensel pullar

    RIPP LOCK® kendinden kilitleme özellikli pullar iki taraftan desteklenir. Standart veya küçük dış çaplarda mevcuttur. İki pul versiyonu çinko pul kaplamalı çelik (sertlik değeri: 400-500 HV) ve paslanmaz çelik A4 (sertlik değeri: >=800 HV) ile mevcuttur. Tırtıllı pulların yüksek sertlik özellikleri, 12,9 seviyesine kadar tüm güç sınıflarındaki vidalarla kullanılabilecekleri anlamına gelir

    Standart versiyon, DIN 125/ISO 7089 uyumlu dış çapa sahiptir. Dış çapı küçük olan RIPP LOCK® kendinden kilitleme özellikli pullar, havşa silindir kafalı vidalar için uygundur.

  • RIPP LOCK® kilitleme bağlı vidalar

    RIPP LOCK® kendinden kilitleme özellikli vidalar, vidanın tüm temas yüzeyine entegre, kilitleme bağlarına sahiptir. Kilitleme mekanizması, gevşeme yönünde takılmaz ve bu sebeple yüzeye zarar vermez. Yuvanın üzerindeki hasar önemsizdir.

    Dayanıklılık sınıfı 100 (1,040N/mm²) içerisindeki altıgen versiyonlar, altıgen soket ve vidalar mevcuttur. 12.9 veya daha yüksek güç sınıfları için vidalara ihtiyaç duyarsanız lütfen bize haber verin.

  • Entegre kilitleme bağlarına sahip RIPP LOCK® somunları

    Radyal bağlar, somunun bütün temas yüzeyine entegre edilmiştir. Somun sıkıldığında, birleşim materyali vidanın yüzeyindeki kilitleme bağları aracılığıyla “döner”. Bunun sonucunda yüzeyi güçlendiren az bir miktar plastik deformasyon oluşur. Vida tamamen sıkıldığında, belirgin bir iz kalmaz.

    Ürünümüz, dayanıklılık sınıfı 10 (dayanıklılık sınıfı 10.9 ve vida sınıfı 100 için) içerisindeki bir kendinden kilitleme özellikli altıgen somun olarak mevcuttur. Talebiniz üzerine dayanıklılık sınıfı 12 için somunları memnuniyetle tedarik edebiliriz.

Güvenilir. Sağlam. RIPP LOCK®

RIPP LOCK® on yıldan uzun süredir güvenilir vida bağlantıları üretiyor. Ürünlerimiz, yumuşak veya kaplamalı yüzeyler, slotlu delikler ve ürün yelpazesi standardizasyonu da dahil olmak üzere etkili ve ekonomik kilit açma vida sistemlerinin gerektiği her yerde kullanılıyor. Kilitleme çözümümüz, ihtiyaçları geniş bir yelpazede karşılayan sürdürülebilir bir süreçtir.

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

RIPP LOCK® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.

İlgili konular