eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Türkiye
  2. İnovasyonlar

Böllhoff Hakkında

Böllhoff’daki inovasyonlar

İzole bir yapıda inovasyon yapılamaz. İyi fikirlere, doğru yöntemlere ve yaşanmış bir inovasyon kültürüne ihtiyaç vardır.

Böllhoff’ta metal bir 3 boyutlu yazıcının önündeki 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış bir bileşen

Birleştirme teknolojisi için bir problem çözücü

İnovasyon başarımızı getirir

İnovasyon, şirketimizin başarısı için vazgeçilmezdir. Bu sebeple kurumsal stratejimizle iç içe geçmiştir. Her bir Böllhoff inovasyonu, müşterilerimiz için belirli bir sorunu çözmelidir.

Kendimizi “birleştirme teknolojisinde problem çözücü” olarak görmekteyiz: Bağlamak istedikleri komponentler ne olursa olsun, her müşteriye doğru bağlantı çözümünü sunuyoruz.

Böllhoff çalışanlarının laboratuvardaki resmi
İyi donanımlıonaylanmış test laboratuvarımız

“Bizce müşterinin gereksinimiyle örtüşen bir yenilikten, yani yeni bir ürün veya yeni bir süreç için bir pazar oluştuğunda inovasyon ortaya çıkar.”

Böllhoff Group yönetim ekibinin bir üyesi olan Dr. Jens Bunte’nin fotoğrafı
Dr. Jens BunteAr&Ge’den sorumlu şirket yönetimi üyesi
»

İnovasyonlar nasıl başarılı olur?

Sistematik inovasyon yönetimi başarının anahtarıdır

Teknolojik ilerleme giderek daha da büyüyor. Ürün geliştirme ve üretim süreçleri de aynı hızda ilerliyor. Ürünlerin yaşam döngüleri fark edilir ölçüde daha kısa olmakta. Bu hıza yetişmek için şirketler sürekli inovasyon yapmak üzere her zaman olduğundan çok daha fazla zorlanıyor. Aşağıdaki ölçütler de dahil olmak üzere sıkı inovasyon yönetimini temel alıyoruz:

  • Trend analizleri ve arama saha ekipleri

    Küresel pazar trendlerini analiz ediyor ve inovasyon aradığımız sahaların sınırlarını açıkça belirliyoruz. Örnek: Sayısız arama sahasının birinde, uçak koltukları için akıllı bağlantı elemanlarının uygulamasında üretim uzmanlığımızı nasıl kullanabileceğimiz konusunda fikirleri ortaya koyduk. Ardından çalışanlarımızdan İnovasyon Yönlendirme Komitesi’ne umut vadeden fikirler sunuldu.

  • İnovasyon Yönlendirme Komitesi

    Böllhoff İnovasyon Yönlendirme Komitesi yılda iki kez bir araya gelmektedir. Geliştiriciler ve proje yöneticilerinin yeni ürünler veya süreçler konusundaki fikirlerini erken bir evrede Avrupa yönetim komitesine sunmak için fırsatı olur. Bu komite daha sonra hangi fikirlerin umut vadettiğini ve dolayısıyla daha fazla destek alacağına karar verir. Kural olarak her yönlendirme komitesinde yaklaşık 25 inovasyon projesi ararız.
     

  • Avrupa İnovasyon Yarışması

    Grup içi Avrupa İnovasyon Yarışması 2012’den beri iki yılda bir kez düzenlenmektedir. Ortalama olarak Avrupa’nın tamamından on takım yarışmaya katılır. Her takım örneğin bir müşteri projesinden ortaya çıkan bir inovatif birleştirme çözümü veya süreç inovasyonunu ortaya koyar. 

    Bunun ardından uzmanlardan oluşan bir jüri en iyi inovasyona “İnovasyonların En İyisi” ödülünü verir. Bu ödüle ek olarak podyuma çıkan her aday, takım etkinlikleri gibi daha fazla ödül kazanma şansına sahip olur.
     

İnovasyon kültürü

İnovasyon için doğru ortama ihtiyaç vardır

Tüm inovasyon yönetimi ölçütleri tek bir amaca sahiptir: Şirketimiz içerisinde bir inovasyon kültürünü oluşturmak. Tüm çalışanları aktif şekilde buna dahil olmaya teşvik ediyoruz, çünkü söz konusu pazar trendleri ve müşterilerimizin karşılaştığı zorluklarsa, gizli potansiyelleri ortaya çıkarabilecek yegane kişiler çalışanlarımızdır.

Güven, burada çok önemli bir etkendir. Yenilikçi fikirler için en iyi ortam, çalışanlarınıza güvenmek ve “işlerini sürdürmelerine izin vermek” ile sağlanır. Yani, bazı fikirler başarısız olabilir çünkü her iyi fikir başarılı bir inovasyona dönüşmez. Ancak pozitif hataya olanak tanımak ve uygulanmayan bir fikri değerli bir katılım olarak görmek de önemlidir. Çünkü hayata geçirilememiş her fikir bir sonraki inovasyoun küçük bir adımıdır.
 

“Cesaret ve güven, kurumsal kültürümüzün iki temel taşıdır. Bir şirkette inovasyon kültürünü ancak çalışanlarınıza güvenerek ve onları cesur olmaya, kalıpların dışına çıkmaya teşvik ederek oluşturabilirsiniz.”

Böllhoff Group yönetim ekibinin bir üyesi olan Michael W. Böllhoff’un fotoğrafı
Michael W. BöllhoffŞirket yönetimi üyesi
»

İnovasyon, doğru iş birliklerine ihtiyaç duyar

Yeni fikirler, iş birliklerine dayanan değiş tokuşlarla da ortaya çıkar. Bu yüzden inovasyon süreçlerimizi her geçen gün daha fazla dış dünya ile paylaşıyoruz. Buna verdiğimiz isim: Açık inovasyon. 

Lider araştırma enstitüleri ve üniversitelerle olan mevcut iş birliklerimize ek olarak, örneğin, 2021 yılından beri METEOR projesinin bir parçasıyız. Katılımcı METEOR (kaynak verimini doğrulama ve optimizasyon için metotlar ve teknolojiler) projesi, hafif yapıların üretiminde CO₂ emisyonlarını %80’e kadar düşürmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, plastik-metal kompozit yapıların robotlar yardımıyla birleştirilmesi için yeni yöntemleri araştırıyoruz. Aynı zamanda konu dijital dönüşüm için akıllı yaklaşımlar geliştirmeye geldiğinde ana ortak olarak “It's OWL” teknoloji ağını destekliyoruz.

Böllhoff inovasyonları

Tarihçemiz boyunca şirketimiz birçok inovasyona imza attı. Bunlardan üçünü sizlerle paylaşmak isteriz.

  • HELICOIL® Smart

    Bu vidalı insert, HELICOIL®’in iki ürün çeşidinin özelliklerini bir araya getirir. HELICOIL® Plus’ın kolay kurulumu (tırnaklı) ile HELICOIL® Tangfree’nin tırnak kırılmasını engelleme sistemi.

    HELICOIL® Smart İnovasyonu: Kurulum mandreli yeniden yapılandırma sırasında tırnağı arkaya büker ve ardından sıkıştırır. Kurulum mandrelinin öne çıkan özelliği bıçak konumu kontrolüdür. Vidalı insert vidalandığında bıçak HELICOIL® sistemini tırnağından yakalar, bu da vidalamayı kolaylaştırır; vidanın sökülmesi sırasında ise bıçak bükülür ve tırnağı sıkıştırır.

    HELICOIL® vidalı insertler hakkında daha fazlasını öğrenin
  • SITEC®

    Aşırı gürültü ve titreşim sorunlara yol açar. Bunlar bir ürünün daha hızlı aşınmasına veya daha az verimle çalışmasına sebep olarak ürün performansını olumsuz etkileyebilir. SITEC® bağlantı elemanları ile bu trendi NVH (Gürültü, Titreşim, Sarsıntı) gelişimlerine yönlendiriyoruz. 

    Ör: elektrikli arabalarda tahrikten gelen arka plan gürültüsünü engellemek, rahatsız edici gürültüleri belirlemeyi kolaylaştırır. Burada SITEC® elemanları öne çıkar. Gürültü ve titreşimleri etkin şekilde azaltırlar, geniş ürün yelpazesi sayesinde otomotiv sektörünün dışında da birçok farklı alanda kullanılabilirler.
     

    SITEC® hakkında daha fazlasını öğrenin
  • ECOSIT® tedarik sistemleri için konteyner serisi

    ECOSIT® sistemlerimiz için bu konteyner serisi birçok pratik özelliği tek bir çözümde birleştirir. Erişim klapeleri çalışanların C parçalarını çıkarmasını kolaylaştırır. Yuvarlak iç kenar da yenidir: C parçalarının konteyner köşelerini tıkamasını önler. Özel kare tabanı sayesinde üç konteyner stabil ve güvenli bir yapıda herhangi bir sırayla üst üste dizilebilir.

    Yüksek kaliteli işlevsellik Alman Tasarım Ödüllerinin jürisini de etkilemiştir:  2020 yılında ECOBin  “Muhteşem İletişim Tasarımı” kategorisi ödülünü aldı.

    ECOSIT® tedarik sistemleri hakkında daha fazlasını öğrenin

“Şu anda 1.000 civarı patent ve bekleyen patent başvurusuna sahip olmamız bizi gururlandırıyor. Ayrıca her yıl Avrupa’da 15 ila 25 yeni mülkiyet hakkı da buna eklenmekte.”

Stefan Henning
Stefan HenningPatent Müdürü
»

Böllhoff hakkında Belgesel

360° birleştirme teknolojisi ile müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi ve süreç boyunca inovasyonları nasıl öne çıkardığımız hakkında daha fazlasını “İnovasyon Almanya” videosunda bulabilirsiniz.

TBD Medya Grubunun “İnovasyon Almanya” serisinden Böllhoff hakkındaTBD Media Group tarafından hazırlanan "Innovation Deutschland” (Almanya’da İnovasyon) adlı kısa belgesel.

Bu da ilginizi çekebilir