eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Böllhoff Dergisi
  3. Ortak taahhüdümüzle bir araya geldik

Ortak taahhüdümüzle bir araya geldik

Bir aile şirketi olarak, yaptığımız her şeyin merkezine insanları koyuyor, sosyal konulara özellikle önem veriyor ve sosyal sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Şirket olarak sosyal projelere nasıl aktif olarak katıldığımızı ve dünya çapındaki tesislerimizde çalışanlarımızı bu projelere nasıl dahil ettiğimizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Fransa

Adım adım kapsayıcılığı ilerletmek

3.422 tur, 1.369 kilometre koşu ve 3.422 € bağış toplandı! 

Bunlar, 2024 yılında „La Savoie Court pour Handisport“ etkinliğine katılan La Ravoire'daki Fransız tesisimizin 143 çalışanının elde ettiği etkileyici sonuçlardır. Engelli bireyler için sporu teşvik eden yerel bir kuruluş olan  “Comité Handisport Savoie” tarafından düzenlenen bu yardım koşusu, kolektif spor etkinlikleri yoluyla dayanışma ve kapsayıcılık mesajını net bir şekilde vermektedir. 
 
 

Böllhoff Fransa çalışanları ve aileleri için bu, kapsayıcılığa olan bağlılıklarını göstermek ve güçlü bir adanmışlık ve takım ruhuyla toplanan toplam miktara katkıda bulunmak için harika bir fırsattı. Adım adım, tur tur, kilometre kilometre.

Almanya

6 kilometrelik bağlılık: “Stadtwerke run & roll City”deki ekibimiz

Bielefeld'de de birkaç yıldır slogan şu: koşu ayakkabılarını giy ve iyi bir şey yap! Her yıl 15 ila 20 Böllhoff çalışanı, 6 kilometreden biraz kısa bir mesafeyi kapsayan “Stadtwerke run & roll City” şirket koşusuna katılıyor. Normal günlerde sadece şehir trafiğinin aktığı yerlerde, hızlı ayaklar Bielefeld'in eski kent merkezinde, şehir merkezinde koşuyor. 

Katılım ücretlerinin bir kısmı hayır kurumlarına bağışlanmaktadır. Ayrıca Böllhoff, koşucu başına sabit bir miktar ile başka bir hayır kurumunu da desteklemektedir. 2025 yılından bu yana, çalışanlarımız kendileri uygun bir bağış hedefi önerebilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bağışlar, diğerlerinin yanı sıra, Doğu Vestfalya-Lippe bölgesindeki çocuklara spor, kültür ve müzik alanlarında özel deneyimler yaşatan “OWL zeigt Herz e. V” derneğine fayda sağlamıştır.

Brezilya

Kan kanserine karşı güçlerini birleştiriyorlar

Her 27 saniyede bir, dünyanın herhangi bir yerinde birisi kan kanseri teşhisiyle yıkıcı bir haber alıyor. Çoğu kişi için uygun bir donör bulmak ve kök hücre nakli, genellikle tedavi için son şans. Birkaç yıl önce, Michael W. Böllhoff Brezilya'ya yaptığı bir seyahat sırasında kan kanseri teşhisi aldı. Uygun bir donör sayesinde tekrar iyileşebildi. Bu deneyimden ilham alan Böllhoff ve eşi Megan Böllhoff, Brezilya'nın Jundiaí kentinde  Instituto Böllhoff de Medula derneğini kurdu. 

Derneğin amacı, lösemi hastalarının başarılı bir kemik iliği nakli almasına yardımcı olmaktır. Bunu başarmak için dernek, hastaneler, üniversiteler ve nakil merkezleriyle işbirliği yaparak kampanyalar başlatmakta ve farkındalık yaratmaktadır. Çalışanları kemik iliği donörü olarak kaydolmaya teşvik etmek için, Jundiaí'deki Böllhoff tesisinde yılda iki kez donör kampanyası düzenlenmektedir.

“Instituto Böllhoff de Medula derneği benim için çok önemlidir. Gururlu bir üye olarak, yeni potansiyel kemik iliği donörlerini kaydeden kampanyalara aktif olarak katkıda bulunabilirim – acil yardıma ihtiyaç duyan lösemi hastalarına yeni bir umut sunarak.”

Simone LazarottiBrezilya'da Yönetim Asistanı
»

Almanya ve Fransa

Kollarınızı sıvayın ve hayat kurtarın: Bielefeld ve La Ravoire'daki kan bağışı kampanyaları

Küçük bir iğne, büyük bir etki! 20 yılı aşkın bir süredir, Bielefeld tesisimizdeki çalışanlar yılda en az bir kez kan bağışı yapmaktadır. Yaklaşık 40 meslektaşımız masalarından veya tezgahlarından kalkıp Deutsches Rotes Kreuz mobil ekibinin kan bağışı koltuklarına oturur ve kolları sıvar. Bunun iyi bir nedeni var. Çünkü her kan bağışı, kanser hastalarından, zorlu doğumlar yaşayan genç annelere ve ağır yaralı kaza kurbanlarına kadar üç kişiye kadar yardım edebilir.

“Fransa'daki “Etablissement Français du Sang (EFS)” ile üçüncü kez ortak kan bağışı kampanyası düzenleyebildiğimiz için çok mutluyum. Eylül 2025'te 39 meslektaşımız kampanyaya katıldı ve bu sayede 117 kişinin hayatı kurtarılabilir. Bu, büyük bir fark yaratan etkileyici bir dayanışma örneğidir.”

Laetitia Buffazİş Sağlığı Hemşiresi
»

Bunlar da ilginizi çekebilir