eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Böllhoff Dergisi
  3. Lojistikte iş sağlığı ve güvenliğinde ilerleme

Lojistikte iş sağlığı ve güvenliğinde ilerleme

Böllhoff'ta lojistikte çalışanlar

Çalışma arkadaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini sürekli iyileştirmek için çalışıyoruz. Bielefeld ve Oelsnitz'deki lojistik operasyonlarımızda alınan güncel önlemler, optimizasyon potansiyelini sistematik olarak nasıl tespit edip uyguladığımızın iyi bir örneğidir – ISO 45001 sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz ile.

Mal kabulde ergonomik çalışma alanları

İş yerinde ergonomi söz konusu olduğunda, çoğu kişinin aklına hemen yükseklik ayarlı masalar veya kişiye özel ayarlanabilen ofis sandalyeleri gelir. Ancak özellikle üretim ve lojistikte yanlış duruşlar gereksiz fiziksel zorlanmalara neden olur. Bielefeld'deki lojistik merkezimizin mal kabul bölümünde, yeni kaldırma masaları satın alarak sağlık koruması açısından büyük bir adım attık. Böyle ergonomik, çok yönlü ayarlanabilir çalışma alanları, 2019'daki açılışından bu yana Oelsnitz'teki en büyük lojistik tesisimizde de kendini kanıtladı.
 

Böllhoff'un mal kabul bölümünde kaldırma masasında çalışan bir çalışan
Sağlığı koruyan ve verimliliği artıran ergonomik, iyi organize edilmiş çalışma yüzeylerimiz

Yüksekliği ayarlanabilen çalışma yüzeyleri, çalışma arkadaşlarımızın çalışma pozisyonlarını bireysel olarak ayarlamalarına ve böylece sırt ve omuzlarındaki yükü azaltmalarına olanak tanır. Ayrıca tüm aletler kolayca ulaşılabilir, yürüme mesafeleri kısadır ve konveyör bantlar ağır kaldırma ve taşıma ihtiyacını ortadan kaldırır.
 

“Şirkette ergonomik çalışma alanları, çalışanlarımızın uzun vadede sağlıklı kalmasını sağlamak için önemli bir faktördür. Tıpkı Oelsnitz ve Bielefeld'deki lojistik merkezlerimizdeki sipariş işleme süreçlerinde olduğu gibi.”

Martin SteinerBielefeld ve Oelsnitz Lojistik Merkezleri Teknik Müdürü
»

Otomatik palet değişimi

Manuel olarak palet değiştirme, yani bir yükün hasarlı bir paletten yeni bir palete aktarılması, zaman alıcı ve yorucu bir işlemdir. Bielefeld ve Oelsnitz'de, artık bir palet itme cihazı bu işi otomatik olarak gerçekleştiriyor ve böylece çalışanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Hasarlı, yüklü palet makineye yerleştiriliyor. Değiştirici palet yükünü kaldırdıktan sonra, çalışanlar sadece paleti değiştiriyor. Kalan paketleme işlemini ise makine yapıyor – hepsi bu. Sistem, ahşap veya plastikten yapılmış tüm standart palet tiplerimizle çalışıyor.
 

Yeni palet değiştiricilerimiz, lojistik uzmanlarımızı hasarlı paletleri elle değiştirme zahmetinden ve zaman kaybından kurtarıyor.
Yeni palet değiştiricilerimiz, lojistik uzmanlarımızı hasarlı paletleri elle değiştirme zahmetinden ve zaman kaybından kurtarıyor.

Geliştirilmiş stabilite için endüstriyel araçlar

Bir diğer iyileştirme ise sabit, kapalı platformlara sahip yeni endüstriyel araçlar. Bu sayede lojistik süreçlerimizin güvenliğini ve verimliliğini daha da artırabildik. Yeni endüstriyel araçların artan stabilitesi ve taşıma kapasitesi, iş kazalarını önler – ve aynı zamanda ürünlerimizdeki hasarı azaltır.
 

Yeni endüstriyel araçlar, daha güvenli lojistik süreçleri sağlıyor.
Yeni endüstriyel araçlar, daha güvenli lojistik süreçleri sağlıyor.

Elektronik yanaşma desteği

Bielefeld'deki yükleme istasyonlarımız yakın zamanda sinyal ışıklı elektronik yanaşma yardımcılarıyla donatıldı. Bu akıllı görsel destek, tüm kamyon şoförleri için işi kolaylaştırıyor. Çünkü yükleme istasyonlarına yanaşma işlemi daha hızlı ve hassas gerçekleşiyor. Yeni sistemler ayrıca manevra yapan aracın yakınındaki tüm çalışanların güvenliğini artırıyor.
 

Elektronik yanaşma destek sistemleri, sürücüler için büyük bir kolaylık, araca zarar gelmesini önler ve çevredeki insanları korur.
Elektronik yanaşma destek sistemleri, sürücüler için büyük bir kolaylık, araca zarar gelmesini önler ve çevredeki insanları korur.

Elektronik takozlar

Yükleme kapılarımızın çevresindeki çalışma alanlarını daha da güvenli hale getirmek için, Bielefeld'de artık elektronik tekerlek takozları kullanılıyor. Konvansiyonel takozlardan temel farkı, tekerleklerin konumunu algılayan ve lastik ile teması görsel olarak izleyen entegre bir sensör olması. Böylece, sensör kamyonun artık hareket edemeyeceğini sinyal verdiğinde yükleme kapıları açılabiliyor. Kamyon artık emniyette değilse, yükleme alanındaki çalışanlar görsel ve sesli olarak uyarılıyor.

Oelsnitz lojistik merkezinde, hem yanaşma yardımcıları hem de elektronik takozlar 2019'dan beri güvenli yüklemeyi destekliyor.
 

Takozlar, kamyonları emniyete almak için basit ve etkili bir araçtır. Elektronik versiyon bu aracı şimdi daha da güvenli hale getiriyor.
Takozlar, kamyonları emniyete almak için basit ve etkili bir araçtır. Elektronik versiyon bu aracı şimdi daha da güvenli hale getiriyor.

Bu etkili önlemleri, yerelde sorumlu kişilerle birlikte uygulayabildiğimiz için çok mutluyuz. Üretken ve sağlıklı çalışma için her zaman daha iyi koşullar yaratma çabalarımızda bir başka önemli başarı.