Daha fazla sürdürülebilirlik için Dijital Ürün Pasaportu
HELICOIL® dişli bagalar gibi bağlantı elemanları günümüzde ne kadar sürdürülebilir? Ayrıca bunları nasıl daha sürdürülebilir duruma getirebilir veya geri dönüşümünü kolaylaştırabiliriz? Daha fazla şeffaflık sağlamak ve iyileştirme için olan potansiyeli belirlemek için bir Dijital Ürün Pasaportu üzerinde çalışıyoruz.
Bilim ve endüstri arasında yakın işbirliğiyle yürütülen bir sürdürülebilirlik projesi
Dijital Ürün Pasaportu, kısaca DPP, önümüzdeki senelerde Avrupa Birliği'nin bir gereksinimi olarak şirketler için zorunlu hale getirilecektir. 2024’ten beri, tanınmış araştırma ortaklarıyla işbirliği içerisinde bu konu üzerinde hali hazırda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Fraunhofer IEM, Wuppertal İklim, Çevre ve Enerji Enstitüsü ve Paderborn Üniversitesi, başka kurumlar ile birlikte bizimle “DualStrat – İkili Dönüşümün Stratejik Yönetimi” projesinde yer almaktadır.
2025’e geldiğimizde, ortaklaşa bir şekilde önemli bir ara hedefe ulaştık. Bu arada, ilk Dijital Ürün Pasaportu bir maket, yani gerçekçi bir görsel ile oluşturulmuştur. Elbette, bu bizim en iyi bilinen ürünümüz ve aynı zamanda da tüm zamanların en çok satan Böllhoff bağlantı elemanlarından biri olan HELICOIL® tel dişli bagamızdır.
Böllhoff HELICOIL® ile güçlü ve daha da sürdürülebilir bağlantılar
70 seneyi aşkın bir süredir, farklı çeşitlerdeki HELICOIL® tel dişli bagalarımız güçlü bağlantılar sağlamaktadır. İster 1969 senesinde gerçekleşen aya ilk inişteki Eagle ay modülünde, ister modern uçak motorlarında veya günümüzün rüzgar türbinlerinde olsun: Alüminyum benzeri düşük parçalanma dayanımına sahip malzemelerde yüksek mukavemetli vida bağlantılarına ihtiyaç duyulduğunda, HELICOIL® ilgili dişi güçlendirir.
Çeşitli endüstrilerde bu küçük bagalar, örneğin daha hafif malzemelerin kullanılmasını sağlayarak veya daha kısa dişler sayesinde bileşenlerin boyutlarının küçültülmesine olanak tanıyarak hafif konstrüksiyonların inşasını mümkün kılar. Hasarlı dişler dahi dişli bagalar kullanılarak onarılabilir, böylelikle ilgili bileşenler daha uzun süre kullanılabilir. Başka bir deyişle: HELICOIL® ürünümüz, daha fazla sürdürülebilirlik için ideal bir ortaktır!
Bundan dolayı, HELICOIL® ürününü ve diğer ürünleri daha da sürdürülebilir duruma getirmenin vakti gelmiştir. Üretime dönük değer zincirimizde ham madde çıkarılmasından bitmiş bağlantı elemanına kadar. Bu noktada, Dijital Ürün Pasaportu bize değerli ipuçları sağlamaktadır.
Dijital Ürün Pasaportu: sadece bir zorunluluk değil, büyük bir fırsat
Bir ürün nasıl üretildi? Hangi hammaddelerden üretildi? En iyi şekilde nasıl yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir?
Dijital Ürün Pasaportu ile gelecekte HELICOIL® gibi bağlantı elemanlarıyla ilgili sürdürülebilirlik bilgilerini tek bir yerde toplayabileceğiz. Amaç, hammaddeden bitmiş bağlantı elemanına kadar tüm değer zinciri boyunca daha fazla şeffaflık sağlayabilmektir.
Dijital Ürün Pasaportundaki kapsamlı ve açık bir biçimde yapılandırılmış veriler, sadece müşterilerimize daha fazla şeffaflık sağlamakla kalmaz. Bunun yanı sıra, örneğin alternatif ham maddeler kullanmak gibi yöntemlerle ürünlerimizi daha sürdürülebilir duruma getirebileceğimiz potansiyel alanları daha iyi bir şekilde belirlememizi sağlar. DPP, ekonomi ve sürdürülebilirliği daha da yakından birbirlerine bağlamak için harika bir fırsat sunar.
»“Teknik verileri ve sürdürülebilirlik bilgilerini ürün pasaportunda tek bir yerde birleştirerek, müşterilerimize ve ortaklarımıza ürünlerimizin menşei ve yaşam döngüsü hakkında kapsamlı bir fikir sunuyoruz. Böylelikle, daha önceden yararlanılmamış sürdürülebilirlik potansiyelini daha da etkili bir biçimde belirleyebiliyoruz.”
2025 Dijital Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde ürün pasaportumuz hakkında bilgi sağlıyoruz
2025 Mayıs ayının ortasında, tanınmış bir dijital dernek olan Bitkom tarafından düzenlenen Dijital Sürdürülebilirlik Zirvesi 2025'te, ürün pasaportu pilot projesinden edindiğimiz deneyimlerimizi ilgilenen katılımcılarla paylaştık. Zirvede, yeşil ve dijital dönüşümün birleşimi olan "ikiz geçişin" nasıl gerçekleştirilebileceği sorusu konu edildi.
Araştırma ortaklarımızla birlikte, Böllhoff'ta Malzeme Verileri ve Uygunluk Müdürü olan Dr. Caroline Besse, "DPP - fikirden etkiye" başlıklı detaylı sunumunda uygulamayla alakalı görüşler sundu. Ürün pasaportlarının pratik olarak hayata geçirilmesindeki zorluklar da ayrıntılı bir şekilde incelendi. Canlı fikir alışverişi, bize pilot projenin ardından atacağımız adımlara dahil edebileceğimiz yeni fikirler sağladı.
Dijital Ürün Pasaportu (DPP) hakkında
Dijital Ürün Pasaportu, Avrupa Birliği'nin Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım Yönetmeliği'nin (kısaca ESPR) bir parçasıdır. Bu yönetmelik, ürünleri daha dayanıklı, onarılabilir, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir duruma getirmek için olan gereksinimleri belirlemektedir. Dijital Ürün Pasaportu, tüketiciler, şirketler ve yetkililer için güvenilir sürdürülebilirlik verileri sağlayarak daha fazla şeffaflık ve takip edilebilirlik sağlamayı amaçlamaktadır.
Ürün pasaportu, 2026’nın ortasından itibaren, endüstriye ve ürün sektörüne bağlı olarak AB'de kademeli bir şekilde uygulamaya konulacaktır. 2024'teki pilot projemizle ve 2025'te pasaportumuza daha fazla ürünün eklenmesiyle, kendimizi bu artmakta olan gereksinimlere erken bir aşamada hazırlıyoruz..
Geri dönüştürülmüş çelik ile daha sürdürülebilir bağlantılar oluşturmak
Dijital Ürün Pasaportu olmasa bile şirketimizde bağlantı elemanları için hali hazırda alternatif olarak daha sürdürülebilir ham maddeler kullanmaya geçtik. Buna örnek olarak, Fransa'nın Chambéry şehrinde bulunan tesisimizde üretilen kör perçin somunlarımız ve saplamalarımız gösterilebilir.
Daha fazlasını keşfedin