Çıraklarımızı da sürdürülebilirlik yolculuğumuza aktif şekilde dahil ediyoruz – onları, Bielefeld ve Detmold sanayi ve ticaret odaları ile birlikte enerji keşifçilerine dönüştürerek. Çünkü çıraklar, operasyonel süreçlere önyargısız bakışları sayesinde enerji tasarrufu için en heyecan verici fikirleri geliştirebiliyorlar.
"Energie-Scouts OWL" (Doğu Vestfalya-Lippe Enerji Keşifçileri) projesi, Doğu Vestfalya-Lippe sanayi ve ticaret odaları tarafından başlatıldı. Arkasındaki fikir: Bölgedeki çıraklar enerji ve kaynak verimliliği konularında bilinçlendiriliyor ve atölyelerde buna göre eğitiliyor. Enerji keşifçileri olarak, kendi şirketlerinde somut tasarruf potansiyelini ortaya çıkarma ve iyileştirme fikirleri geliştirme fırsatına sahip oluyorlar.
Rio Babilon, Julia Lentz, Jennifer Hemsen ve Tim Kottowski gibi: Dört Böllhoff çırağı 2024 yılında "Energie-Scouts OWL" projesine bizim adımıza katılıyor.
Jennifer ve Rio ile projeye neden katıldıkları, bunun onlar için ne anlama geldiği ve ekiplerinin hangi tasarruf fikirlerini geliştirdiği hakkında konuştuk.
2024 Böllhoff Enerji Keşifçileriyle söyleşi
Jennifer Hemsen:
O zamanlar eğitmenlerimizden yıllık "Energie-Scouts OWL" projesinin tekrar gerçekleştiğine dair bir e-posta aldık. Doğal olarak, hangimizin katılmak istediğini sordular. Ben de grubumuzdaki birkaç çırağa dedim ki: "Hadi yapalım, güzel atölyeler falan var."
Böylece başlangıçta bir ekibimiz vardı. Ne yazık ki, zaman kısıtlamaları nedeniyle proje başlamadan önce ekip tekrar dağıldı – Julia ve ben hariç. Sonra biz de spontane olarak Rio ve Tim'e katılmak isteyip istemediklerini sorduk.
Rio Babilon:
Tim ve ben projeden ilk başta haberdar bile değildik, bu yüzden sonradan katıldık. Ama sonra hemen düşündük ki: bu ilginç geliyor, kesinlikle katkı sağlayabiliriz.
»“Benim için güven verilmesi ama aynı zamanda sorumluluk verilmesi – ve enerji keşifçisi olarak aktif olabilmek – büyük bir onurdu. Çırak olarak bile, özel bir şey yapma ve kendi projenizi yaratma özgürlüğüne sahipsiniz. Ve ortaya koyduğumuz şeyle gurur duyuyorum!”
Rio Babilon:
Tasarruf projemiz, BT departmanımızın şirket içindeki kullanıcılara merkezi olarak satın alıp sağladığı PC kulaklıklarıyla ilgili. Ben de BT departmanından bir çırak olarak geliyorum.
Ve kulaklıklarla ilgili bir şey fark ettim: Kullanılmış kulaklıklar, örneğin iş değişikliği nedeniyle BT'ye iade edildiğinde, önce depoya kaldırılıyor. Almanya genelinde ayda ortalama 5 kulaklık geri alıyoruz, bu da yılda 60 kulaklık yapıyor.
Ancak yeni kullanıcılar genellikle yepyeni kulaklıklarla donatılıyordu – çoğunlukla hijyen nedenleriyle. Diğer enerji keşifçilerine dedim ki: buna bir bakalım, belki bir şey yapabiliriz.
2024 Enerji Keşifçilerimizin tasarruf fikri
Jennifer Hemsen:
Her yeni kulaklık, kullanılan malzemeler nedeniyle 24,9 kg CO₂ emisyonuna neden oluyor. Ve Böllhoff’a 162 avroya mal oluyor.
Biraz araştırma yaptık ve yedek kulak yastıkları da satın alabileceğimizi öğrendik. Bu, kulaklıklar iade edildiğinde yastıkların kolayca değiştirilebileceği anlamına geliyor. Böylece kullanılmış kulaklıklar yenilenip daha uzun süre kullanılabiliyor.
Rio Babilon:
Karşılaştırmak gerekirse, yedek kulak yastıkları malzeme seviyesinde sadece 0,16 kg CO₂ emisyonuna neden oluyor – yeni bir kulaklıkta ise 24,9 kg CO₂.
Jennifer Hemsen:
Yani yeni bir kulaklığın CO₂ emisyonu ile 150'den fazla kullanılmış kulaklığa yeni yastık takıp tekrar kullanabiliyoruz.
Rio Babilon:
Bir diğer avantajı: kulak yastıklarını değiştirmek, yeni bir kulaklık almaktan çok daha az maliyetli – yeni bir kulaklık almak 162 avroya mal olurken, bir değişim yaklaşık 20 avroya mal oluyor. Buna kulaklık başına yaklaşık 10 dakikalık işçilik de dahil.
Jennifer Hemsen:
Yıla bakıldığında burada çok şey tasarruf edebiliyoruz – kulaklık değişimi başına yaklaşık %99 CO₂ emisyonu ve şirket için nakit tasarrufu.
2024 enerji keşifçilerimizin bulgularının ardından, Almanya'da kulaklık değiştirme süreci zaten değiştirildi. Orada, mümkün olduğunda eski kulaklıklar yeni kulak yastıklarıyla yenileniyor ve yeni kulaklık almak yerine tekrar kullanılıyor.
Şu anda yılda 60 değişim ile yılda 1,4 ton CO₂ tasarruf ediyoruz. Ayrıca şirket, yeni kulaklık almak yerine yedek yastık takılan kulaklıklar daha uzun süre kullanılabildiği için yılda 8.500 avrodan fazla tasarruf ediyor. Hem ekolojik hem de ekonomik açıdan kazan-kazan durumu.
Ve bir sonraki adım şimdiden planlandı: 2024 yazında, enerji keşifçileri heyecan verici tasarruf fikirlerini uluslararası meslektaşlarına da sunabildi. Gelecekte, kulaklık yenileme işlemi diğer Böllhoff lokasyonlarında da uygulanacak.
»“Böllhoff için enerji keşifçileri projesine katılmak bizim için harika bir fırsat ve buna kaydolduğum için mutluyum. Çünkü bu, küçük şeylerle – bizim örneğimizde PC kulaklıklarıyla – çırak olarak bile ne kadar çok şey başarabileceğinizi gösteriyor.”
Bielefeld ve Detmold sanayi ve ticaret odalarının "Energie-Scouts OWL" projesi 2024'te on birinci kez düzenleniyor. Ve projeye katılım Böllhoff'ta da artık bir sisteme dönüştü.
Rio, Julia, Jennifer ve Tim'den önce, 2022'de üç başka çırak da bizim adımıza projeye katıldı. O zaman teknik çıraklar, somun üretimimizdeki basınçlı hava sistemlerinde tasarruf potansiyeline bakıyordu. Bu da tasarruf projelerinin ve fikirlerinin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor – çırakların geçmişine, ilgi alanlarına ve uzmanlık alanlarına bağlı olarak.
Ve 2025'te de Böllhoff enerji keşifçileri olacak. Çünkü proje sadece şirketimiz için heyecan verici tasarruf potansiyellerini ortaya çıkarmakla kalmıyor. Aynı zamanda çıraklara kendi sürdürülebilirlik projelerinde ekstra sorumluluk alma fırsatı da sunuyor.
Ama ondan önce, 2024 çırak ekibini özel bir kilometre taşı bekliyor: Her yıl, Doğu Vestfalya-Lippe genelindeki tüm enerji keşifçileri arasından en iyi enerji tasarrufu projeleri bir jüri tarafından seçiliyor – ve yıl sonunda ödüllendiriliyor.