Böllhoff Eğitim Kampüsü – Öğrenme sevgisi ve geleceğin imkânları için
Eğitim, karşılaşmalar, coşku. 1.600 metrekare alana yayılan yeni merkezi eğitim ve yaşam boyu öğrenme kompleksimiz için bundan daha iyi bir slogan olamazdı. Birçoğunun bekleyip görme yaklaşımını benimsediği bir dönemde, Böllhoff, Bielefeld’e olan bağlılığımızın bir parçası olarak insanlara ve öğrenme alanlarına yatırım yapıyor. Ne de olsa sürdürülebilirlik, ancak becerilerin geliştirilmesi yoluyla sağlanabilir.
1877’den beri geleceği kucaklamak: bir cesaret ve başarı öyküsü
1877’de bir hırdavatçı dükkanından başlayarak 360° birleştirme teknolojisinde küresel bir lider haline gelen Böllhoff’un tarihi, cesur kararlarla şekillenmiştir. Uluslararası pazarlara erken giriş ya da 1969'da ay modülüne takılan ve Neil Armstrong ile Buzz Aldrin'in uzay yolculuğunun öncüleri olmalarını sağlayan HELICOIL® vida dişi ek parçasıyla temsil edilen teknolojik atılım bunlardan bazılarıdır.
Bugün Böllhoff, 26 ülkede 44 tesiste faaliyet göstermektedir. Son dönemde Fas ve Türkiye gibi yerlerdeki üretim tesislerimizi genişlettik ve otomotiv ile makine mühendisliğinden havacılığa kadar çok çeşitli sektörlere hizmet veriyoruz. Yeni eğitim kampüsü, geleceği aktif olarak şekillendirme yaklaşımımızın mantıklı bir sonraki adımıdır.
Wilhelm Alexander Böllhoff için bu sadece bir artı değil, temel bir stratejidir: cesur kalmak, uzun vadeli düşünmek ve bölgesel güçleri temel almak. Eylül 2025’te resmi olarak açılışı yapılan yeni kampüs, bu felsefenin mükemmel bir somut örneğidir.
»“İnsanlara ve yeni şeyler öğrenme cesaretlerine inanıyoruz. Eğitim kampüsü, onlara verdiğimiz sözdür. Burası, ayaklarımızı yere sağlam basarak ve başarılı bir entegrasyona duyduğumuz tutkuyla hareket ederek geleceği birlikte şekillendirdiğimiz yerdir.”
Böylelikle yeni eğitim kampüsü, mesleki eğitimi, lisans programlarını ve mesleki gelişim faaliyetlerini bir araya getirerek teknolojinin en ileri noktasında gerçek hayatta başarılı olacak yetenekleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, Karşılaşmalar, Coşku ilkesinin rehberliğinde, gençlerin gelişebileceği, becerilerin geliştirilebileceği ve iş dünyası ile akademinin işbirliği yapabileceği bir ortam yaratılmıştır.
Eğitim Kampüsü ve İşveren Markası Sorumlusu Frank Nientiedt, bu konsepti “Eğitim, Buluşmalar, Coşku” sloganıyla özetliyor:
»“Eğitim, durağan bir durum değil, dinamik bir süreçtir. Başkalarıyla bir araya gelmek, ağ oluşturmayı teşvik eder ve yeni fikirlerin doğmasına yol açar; coşku ise bilgiyi eyleme dönüştüren kıvılcımdır.”
Sorumluluk üstlenmeyi öğrenmek
Özellikle bahsetmeye değer olan, 2026 yılında kurulması planlanan çıraklık şirketidir. Bu yapı kapsamında gençler, ürünleri tamamen kendi başlarına planlayacak, üretecek ve satacaklardır. Pazarlama, satış, tedarik, üretim, lojistik ve kalite güvencesi faaliyetleri küçük ölçekli olsa da, gerçek bir sorumluluk gerektiriyor. Bu sayede girişimci düşünce sadece öğretilmekle kalmıyor, aynı zamanda uygulamaya da geçiriliyor. Şu anda Böllhoff’ta, 17 farklı mesleki alana yayılmış 93 çırak, gerçek iş hayatına hazırlanıyor.
Fark yaratan eğitimler
Kampüs, aynı zamanda personel ve dış uzmanlar için, örneğin yalın yönetim gibi konularda bir eğitim merkezi işlevi de görüyor. Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) ile işbirliği içinde, yapay zeka da dahil olmak üzere çeşitli konularda sertifika kursları sunulmaktadır. Ayrıca, CNC teknolojisi, pnömatik, hidrolik, tahrik teknolojisi ve kaynak konularında pratik modüller de mevcuttur.
Her şeyin merkezinde yer alan üniversiteler
Teori ile pratik bir araya geliyor: Bielefeld Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi (HSBI), "İş İnovasyonu ve Teknoloji" (BIT) yüksek lisans programının bazı bölümlerini kampüse taşımış durumda; bu program, gerçek hayattan vaka çalışmaları, teknolojiye doğrudan erişim ve hızlı geri bildirim döngüsü gibi özellikler sunuyor. Böylelikle öğrenciler, teorinin pratiğe nasıl aktarıldığını ilk elden deneyimlerken, şirketler de genç yeteneklere ve en son araştırmalara erişim imkânından yararlanmaktadır.
OWL bağlantıları: bölgeye yönelik eğitim
Böllhoff, uzun zamandır personel eğitimini yalnızca kendi amaçları için sınırlamamaktadır. OWL bölgesinden yaklaşık 20 ortak şirket, kampüsten faydalanmaktadır; ayrıca çok sayıda okul da ortaklıklar, iş başvuru eğitimi ve modern endüstriyel kariyerlere ilişkin bilgiler sayesinde bu fırsattan yararlanmaktadır. Modern işleme sürecinin ne anlama geldiğini ya da mekatronik alanının ne kadar zorlu olduğunu deneyimleyen herkes, teknik kariyer yollarına yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşacaktır.
Bağlantılar kuran bir öğrenme kültürü
Burada bilgi sadece tüketilmez, aynı zamanda şekillendirilir. Geleneksel anlamda öğretim görevlileri yerine koçlar, yalnız kurtlar yerine ekipler, sorunlar yerine çözümlere odaklanma. Ve evet – öğrenme sürprizlerle dolu olabilir ve insan etkileşimine odaklanabilir: kısa, etkileşimli atölyelerden yoga seanslarına veya sabah "rave saatlerine" kadar. Önemli olan etki: insanlar konularla, araçlarla ve birbirleriyle bağlantı kuruyor.
İnşaattan işletmeye kadar sürdürülebilirlik
Kampüs, ısı pompaları, güneş panelleri, yeşil çatı ve eski binadan yeniden kullanılan malzemelerle en son teknolojiyi sürdürülebilirlik taahhüdüyle birleştiriyor. Bu, enerji tasarrufu, tedarik zincirlerini sorumlu bir şekilde yönetme ve ortaklıkları güçlendirme yönündeki şirketin genel stratejisiyle uyumludur.
Gelecek, öğrenmekle başlar
Eğitim kampüsü, şirketlerin bugün değişimi nasıl şekillendirebileceğini gösteriyor: cesaret, teknoloji ve insanlarla kurulan samimi bir bağ sayesinde. Burada yaratılan şey, sadece bir binadan ibaret değildir. Bu, insanlar, işletmeler ve OWL için öğrenmeye, bir araya gelmeye ve öğrenme tutkusuna kapılmaya yönelik bir davettir.