Prensa – 19.12.2016

Tuercas y pernos remachables RIVKLE®

 

Nueva remachadora a batería para tuercas y pernos remachables RIVKLE®

La RIVKLE® B2007 complementa la amplia gama de remachadoras de Böllhoff.

La nueva remachadora a batería está diseñada para uso intensivo en la producción. Las tuercas y pernos remachables RIVKLE® de acero y aluminio de M 3 a M 10 se pueden colocar con esta remachadora sin cable. Para acero inoxidable, la capacidad de colocación va de M 3 a M 8.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

 

La tecnología electrohidráulica garantiza un alto rendimiento con un peso muy reducido. Con una misma batería de iones de litio, es posible realizar hasta 800 ciclos. Además, el nuevo sistema de cambio rápido permite sustituir dicha batería sin necesidad de herramientas.

Gracias a su ergonomía, la B2007 resulta muy cómoda y está protegida contra impactos. El manejo es muy sencillo, puesto que se realiza a través de un gatillo, y esto durante todo el ciclo de remachado. La interfaz de usuario guiada por los menús de la pantalla LCD, que muestra el ajuste de la fuerza de remachado, los parámetros de ajuste y el nivel de carga de la batería, completa la oferta.

La remachadora se ha desarrollado en estrecha colaboración con los clientes de Böllhoff para garantizar un manejo lo más intuitivo posible en entornos industriales exigentes.

Ventajas principales:

  • Fuerza de remachado de 3 KN a 22 KN (tuercas y pernos remachables de acero RIVKLE® de M 3 a M 10)
  • Alto rendimiento: hasta 24 RIVKLE®/ minuto
  • Hasta 800 ciclos con la misma batería
  • Ajuste preciso de la fuerza de remachado y fácil de controlar desde la propia pantalla

La remachadora se encuentra disponible en un maletín con manual de uso y un cargador y, opcionalmente, con una o dos baterías. El utillaje correspondiente (vástago y boquilla) y otros accesorios deben pedirse por separado.

Remachadora a batería RIVKLE® B2007

Remachadora a batería RIVKLE® B2007

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Se autoriza la reimpresión.

 

Autor responsable

Annette Löwen
Directora del equipo de marketing
ben Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Teléfono: +49 521 4482-05
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com

 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com

Descargas

Para periodistas: descargas relacionadas.

¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.

¿Qué? Formato de archivo/Caracteres Primera autorización Tipo/Tamaño Descargar
Fotos para la prensa
.jpg/CMYK/300 dpi Diciembre de 2016 2204 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Diciembre de 2016 2204 kb / ZIP

* incluidos espacios