Prensa – 03.11.2015

RIVSET® HDX

 

Nuevo sistema de remaches autoperforantes

Las innovadoras estructuras ligeras de la industria del automóvil también demandan sistemas de fijación innovadores.

La tecnología de remaches autoperforantes permite unir materiales distintos entre sí en un solo paso, sin necesidad de taladro previo y obtener uniones estancas a gases y a líquidos.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

 

El grupo Böllhoff es un socio muy competente y demandado en el sector de los remaches autoperforantes. La empresa cuenta con una completa gama de elementos de fijación, sistemas de alimentación, integración de sistemas y monitorización de procesos. No en vano la industria del automóvil lleva años depositando su confianza en esta competencia global.

Pero también es preciso estar preparados para el futuro. El sistema de remaches autoperforantes se ha desarrollado debido a la tendencia actual a realizar estructuras cada vez más ligeras y a utilizar en consecuencia materiales que van desde el aluminio hasta aceros ultrarresistentes. Y, una vez más, el objetivo se ha logrado con total éxito.

 

Resultados de gran resistencia

El nuevo RIVSET® HDX cumple los requisitos resultantes de los límites conocidos de fuerza de colocación de la máquina de colocación, así como los requisitos relativos a las uniones combinadas de aceros de gran resistencia y materiales más dúctiles, para lo cual se ha optimizado el diseño del elemento de fijación y se ha adaptado la dureza del remache.
De este modo, Böllhoff lleva a cabo uniones estables con materiales que presentan una resistencia a la tracción de hasta 1600 MPa y un espesor de chapa de 1,8 mm en la capa superior.

 

Modular y totalmente automatizable

Las máquinas de colocación del RIVSET® Automation H relacionadas con el proceso y los componentes de las máquinas pueden configurarse de forma modular para el uso HDX. Como parte del Böllhoff Control System (BCS) y la tecnología estándar de accionamiento Böllhoff, es posible elegir el sistema necesario de alimentación del remache, de manera que las características importantes de la máquina para la fabricación en serie, como son los tiempos de proceso inferiores a 1,5 segundos o las disponibilidad superior al 99,5%, se mantengan inalterables.

Al contrario de lo que ocurre con los remaches SKR/SK, el remache RIVSET® HDX no se conduce en sentido transversal en un tubo de alimentación perfilado, sino en sentido longitudinal en un tubo redondo correspondiente al diámetro de la cabeza del remache del que se trate. Esta conducción distinta del remache afecta a todos los componentes del sistema de alimentación de remaches RIVSET® Automation H.

En consecuencia, la tecnología de las máquinas de Böllhoff permite una fabricación en serie uniforme que no depende del remache que se haya seleccionado.

 

Una unión perfecta para cada ocasión

El enfoque en consonancia con la cadena de valor añadido del cliente es la piedra angular de una buena colaboración con el sector del automóvil. Al mismo tiempo, es también la clave para encontrar la solución adecuada en todas las ocasiones.
Esta actitud ha convertido a Böllhoff en el proveedor más importante del mundo de remaches autoperforantes y sistemas de fijación de fabricación propia, lo que resulta ideal para garantizar una óptima calidad.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2015

Reimpresión autorizada.

 

Autor responsable

Annette Löwen
Directora del equipo de marketing
ben Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Teléfono: +49 521 4482-05
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com

 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com

Descargas

Para periodistas: descargas relacionadas.

¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.

¿Qué? Formato de archivo/Caracteres Primera autorización Tipo/Tamaño Descargar
Fotos para la prensa (1)
.jpg/CMYK/300 dpi Noviembre de 2015 3496 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Noviembre de 2015 3496 kb / ZIP
Fotos para la prensa (2)
.jpg/CMYK/300 dpi Noviembre de 2015 735 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Noviembre de 2015 735 kb / ZIP
Fotos para la prensa (3)
.jpg/CMYK/300 dpi Noviembre de 2015 1685 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Noviembre de 2015 1685 kb / ZIP

* incluidos espacios