Пресса – 14.06.2017

Инвестирование в дальнейший рост

 

Böllhoff инвестирует деньги в свое собственное производство и систему логистики

Товарооборот с 2009 года вырос более чем в два раза, линейка продукции постоянно расширяется, а количество сотрудников компании увеличивается.

Компания Böllhoff реагирует на положительную динамику развития в последние несколько лет инвестированием в собственное производство и систему логистики.

Böllhoff parabola

 

Для закрепления успешной динамики роста компания Böllhoff инвестирует средства в строительство логистического центра в Эльснице-Талтитце в Саксонии, Германия. Центральное положение логистического центра является идеальным решением для оптимальной доставки грузов на все европейские рынки. Строительство самого крупного логистического центра в истории компании начнется в этом году. На первом этапе развития в ближайшие годы будет создано примерно 100 новых рабочих мест. Кроме того, площади нового участка свыше 10 гектар вполне достаточно для дальнейшего развития центра.

В следующие два года компания Böllhoff станет инвестировать средства в штаб-квартиру в городе Билефельд: Производственные мощности значительно вырастут во всех сферах деятельности и производственные сооружения будут в значительной мере модернизированы. Инвестиции будут направлены не только в развитие штаб-квартиры компании в г. Билефельд на улице Archimedesstraße, но также в бывшие заводские здания на улице Duisburger Straße. Компания Böllhoff недавно передала эти строения бесплатно городской администрации г. Билефельд под жилые помещения для 500 беженцев. В 2019 г. высокоэффективные станки будут производить металлические крепежные детали.

Ростом инвестиций компания Böllhoff отреагировала на положительную динамику развития после подъема товарооборота на 11 % с результатом 575 млн евро. В этом году планируемый товарооборот составляет 600 млн евро. Планируется также рост численности сотрудников до 3000 чел. и более, при этом 1300 чел. работают в Германии.


О компании Böllhoff

Будучи производителем, дистрибьютором и поставщиком услуг, компания Böllhoff является мировым лидером в области производства крепежных деталей и обрабатывающих комплексов. За всю свою 140-летнюю историю компания Böllhoff построила глобальную сеть, в которую вошли 45 компаний в 40 населенных пунктах 24 стран мира. Продуктовая линейка насчитывает более чем 100000 хранимых позиций и она постоянно увеличивается.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2017

Разрешение на печать материалов.

 

Ответственный составитель

Frank Nientiedt
Руководитель отдела корпоративного маркетинга
в компании Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Тел. +49 521 4482-01
Телефакс +49 521 449364
Эл. почта presse@boellhoff.com

 

Менеджер по маркетингу ООО "БЁЛЬХОФФ"

Дарья Скукина
Менеджер по маркетингу
ул. Нехинская, д. 59Б
173021 Великий Новгород
Эл. почта: dskukina@bollhoff.com

Загрузки

Для прессы: связанные загрузки.

Если вы хотели бы написать о нашей компании, просто загрузите пресс-релиз и фотографии для прессы.

Что? Формат файла / символы Дата выпуска Тип/ размер Загрузки
Фото для прессы (1)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Июнь 2017 г. 6256 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Июнь 2017 г. 6256 kb / ZIP
Фото для прессы (2)
.jpg / CMYK / 300 точек н дюйм Июнь 2017 г. 6377 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек н дюйм Июнь 2017 г. 6377 kb / ZIP

* в том числе бланки