Soluções industriais

KTM Sportmotorcycle

"READY TO RACE" - para a KTM, estas três palavras são mais do que um slogan. Uma filosofia. Com o ECOSIT® RFID Bin System contribuímos para que a KTM esteja sempre pronta a arrancar.

 

Pronto a arrancar a qualquer momento

Com o ECOSIT® RFID Bin System podemos acelerar os processos de logística e aquisição.

Quando a procura é instável isto reflete-se na eficiência do sistema de aquisição. Encontramos uma solução inovadora que se encaixa perfeitamente com a filosofia empresarial dinâmica da KTM.

Situação inicial

 

Mais dinâmica na aquisição

É sobre o melhor desempenho. Mais de 200 títulos de campeões mundiais para pilotos de corrida da KTM não são um acaso. As corridas oferecem o ambiente ideal para testar e desenvolver os mais recentes desenvolvimentos de material e de técnica, nas mais duras condições. Os conhecimentos especializados que fazem da KTM uma vencedora são também transferidos para a produção em série. Cada mota é composta por peças de primeira classe e excecionalmente comprovadas. Tudo está nos detalhes. Esta exigência é igualmente válida para a gestão de peças C. A KTM é rápida, dinâmica e "ready to race" – o que melhor se adapta do que o nosso sistema ECOSIT® RFID Bin?

Retrato do cliente

Indústria
Fabricante de motas

Sede
Mattighofen / Áustria

Fundada
em 1992

Solução

 

Conversão para o sistema de entrega ECOSIT® RFID Bin

Durante a primavera, inicia-se a temporada de corridas de motos. Dos zero aos cem. Para responder melhor às flutuações sazonais, a KTM escolheu o nosso ECOSIT® RFID Bin System. Mesmo as séries em constante mudança dos diversos tipos de mota podem ser consideradas muito mais facilmente.
A KTM beneficia com a solução de encomenda rápida e fácil e os curtos tempos de reação associados ao sistema. Com o sistema ECOSIT® RFID Bin, todos os dados relevantes para entrega pontual são armazenados nas etiquetas RFID das embalagens. Quando um recipiente fica vazio, é simplesmente colocado num recipiente de recolha ao lado da prateleira. Os dados são automaticamente lidos a partir das etiquetas RFID e transferidos para o sistema ERP da Böllhoff. Este processo dura apenas alguns segundos. A substituição das embalagens, incluindo as novas etiquetas RFID, a instalação da antena RFID e a própria colocação em funcionamento foram implementadas em estreita colaboração com a KTM em apenas um dia. Os sistemas de prateleira utilizados até agora podem ser mantidos.

Resultado

 

Valores de stock reduzidos e oscilações na procura atenuadas

Rápido e fácil de usar, perfeitamente orientado para necessidades flutuantes - o sistema ECOSIT® RFID conseguiu convencer a KTM. Tanto que, meio ano depois, até a fábrica de motores foi equipada com a inovadora tecnologia RFID. As vantagens: As operações manuais são eliminadas, e as entregas podem ser muito mais rápidas e flexíveis do que antes. Mesmo os recipientes vazios, que só foram lidos no dia anterior à entrega, podem ser trocados no dia seguinte. Mesmo com fortes flutuações sazonais, a indisponibilidade de peças C é quase impossível.

Vantagens para o cliente

  • Curtos tempos de reação
  • Menos peças em stock no cliente
  • Aumento da segurança da aquisição
  • Utilização da tecnologia RFID inovadora
  • Fácil instalação e implementação do sistema
  • Limpeza e organização

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
ECOSIT®
Sistemas de aquisição e entrega para elementos de união
inglês 10/2019 2511 kB / PDF
inglês 10/2019 2511 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.