Imprensa – 28.07.2017

SAPER LOCK® porcas de travamento de parafusos

 

SAPER LOCK® – a trava de parafuso inovadora

As porcas com trava de fixação agora encontram uma ampla disponibilidade no mercado com base no princípio de atrito forte e permanente, o qual, dependendo da aplicação, leva a uma perda mais ou menos rápida da pré-carga na conexão e, consequentemente, a uma soltura sucessiva da junta.

A SAPER LOCK® se baseia em um princípio totalmente novo, que prende a conexão parafusada de forma constante – com uma longa vida útil!

 

Böllhoff Parabel

 

O novo princípio

A trava de parafuso SAPER LOCK® consiste de uma porca com uma mola de travamento flangeada e colocada internamente. Se automaticamente solta, a mola se enrola em torno do parafuso prisioneiro e evita de forma confiável a soltura da conexão parafusada.

Áreas de aplicação

Em contraste com outros métodos de travamento de parafusos, a porca SAPER LOCK® pode ser utilizada como uma trava anti-rotação completa, como um dispositivo de travamento e como um elemento de ajuste e fixação. Esta utilização independe da força de pré-carga e da dureza dos componentes sendo rosqueados entre si. Ela pode ser utilizada em qualquer lugar com altas demandas de travamento de parafusos e onde se exige facilidade de uso e reuso sem perda de desempenho, como uma vantagem econômica.

Como uma especialista em travas de parafusos, a Böllhoff orienta os clientes em seminários técnicos, feiras comerciais e em comunicação direta com o cliente, além de oferecer suporte na seleção da melhor solução técnica e economicamente ideal.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2017

Impressão livre.

 
 

Solicitar documento a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
E-Mail: lpena@bollhoff.com

Downloads

Para jornalistas: os nossos downloads sobre o tema.

Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.

O quê? Formato do ficheiro / Carateres Primeira edição Tipo / tamanho Download
Foto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Juli 2017 1788 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Juli 2017 1788 kb / ZIP
Foto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Julho 2017 1654 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Julho 2017 1654 kb / ZIP

* incl. espaços em branco