Inovações

Kanban com RFID

A tecnologia RFID nos sistemas Kanban. Permite uma aquisição mais fácil e rápida do que os códigos de barras anteriormente utilizados.

 

Sistemas Kanban inovadores com tecnologia RFID

Os sistemas Kanban revolucionaram os processos de aquisição, com a RFID são ainda mais eficientes.

O Kanban foi desenvolvido nos anos 70 pela Toyota no Japão e é um dos métodos de controlo de produção mais antigos estabelecidos. Os sistemas simplificam o processo de aquisição das empresas. Solução individual específica para o fornecimento de fixadores aos nossos clientes, de uma única fonte. O fornecedor Kanban garante reabastecimento permanente. Com a tecnologia RFID tornou-se significativamente mais fácil monitorizar a necessidade do local.

Böllhoff Parabel

Tecnologia

 

Solução logística com RFID

As pessoas podem cometer erros. Mas apenas aqueles que a tecnologia permitir. RFID (Radio-Frequency Identification) pode ser usado para automatizar processos previamente manuais. A tecnologia permite identificação e monitorização sem contato. Uma grande vantagem também para os nossos sistemas de aquisição de peças C.
O desafio era tornar o processo tecnológico fiável para que funcionasse de forma direta e sem erros. A solução consiste em duas mudanças importantes em comparação com a leitura de código de barras: O leitor de códigos de barras é substituído por uma unidade de leitura RFID e cada etiqueta, em vez do código de barras, está equipada com um Chip RFID passivo. Quando se imprimem as etiquetas, os dados são inscritos neste chip tal como no código de barras: Número da peça, número do cliente, número da embalagem, capacidade da embalagem, ponto de descarga e informações adicionais conforme necessário.
Na prática, distinguimos dois sistemas. Ou a etiqueta do recipiente é colocada numa caixa com unidade de leitura ou todo o recipiente é colocado em uma caixa de recolhimento junto da prateleira, e é lido por uma unidade de leitura RFID fixa sobre a mesma. Em ambos os casos, os dados são automaticamente lidos. A transferência para o nosso sistema ERP dura apenas alguns segundos. Começamos imediatamente a escolher e entregar aos nossos clientes no dia seguinte. É assim a rapidez da aquisição atualmente.


As vantagens em relação à tecnologia de códido de barras

  • Tempos de resposta muito mais rápidos entre a receção da encomenda e a entrega dos artigos.
  • Consequentemente, os stocks são reduzidos do lado do cliente. Menos compromisso de capital.
  • Os processos manuais são significativamente reduzidos. Maior segurança na aquisição.

Situação inicial

 

Sistemas Kanban sem tecnologia RFID

Segurança máxima garantida a par de uma maior eficiência. Até 2012 foram exclusivamente utilizadas etiquetas de códigos de barras nas embalagens onde as empresas armazenam as suas peças. Ainda hoje, a maior parte dos processos de aquisição são feitos com a leitura manual de códigos de barras. Os dados são então transmitidos ao fornecedor noutras etapas. O problema: A recolha e transmissão de dados ocorre a intervalos definidos. No pior caso todos os recipientes vazios já foram lidos antes de estar vazio outro recipiente. Por conta disso, as empresas confiam em stocks de reserva suficientemente grandes. Estes podem ser significativamente reduzidos com a tecnologia RFID.

Processo de encomenda sem RFID

Edição
manual

Momento
De acordo com o intervalo de teste

Fiabilidade
Elevada

Potencial futuro

 

Embalagens de transporte e armazenamento inteligentes

A RFID é a base para futuros desenvolvimentos de serviços. A técnica está comprovada e funciona com segurança de processo. Uma vez que se reduzem os custos das etiquetas e dos leitores, espera-se uma aceitação mais rápida.
O futuro reside na localização dos recipientes dentro da cadeia de logística. Existem atualmente projetos de pesquisa apoiados pelo ministério federal para a formação e investigação. E nós na Böllhoff somos parceiros associados. O nosso objetivo: recipientes de transporte e armazenamento inteligentes, que podem ser colocados em toda a cadeia de fornecimento desde os fornecedores aos clientes. Informações sobre a localização e nível de enchimento aumentam a fiabilidade do processo e aceleram os processos logísticos. A quantidade ideal de fornecimento reduz os custos. Além disso o sistema de monitorização permite reagir rapidamente no caso de falhas na corrente de fornecimento.

Processo de encomenda com RFID

Ativação
Automática

Momento
Em tempo real

Fiabilidade
Muito elevada

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
ECOSIT®
Sistemas de aquisição e entrega para elementos de união
inglês 07/2018 2494 kB / PDF
inglês 07/2018 2494 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.