Inovações

RIVTAC®

A tecnologia RIVTAC® é um método de união completamente novo.

 

Unir a alta velocidade

O RIVTAC® revolucionou a produção em série, com RIVTAC® ficou ainda mais eficiente.

Uniões inovadoras para o automóvel de amanhã: Sob o nome RIVTAC® desenvolvemos um método de união completamente novo que está hoje adaptado às necessidades atuais e futuras do setor automóvel.
A nova técnica superou as expectativas no muito badalado estudo "Light Car", patente no Genfer Autosalon 2010. O ano de 2013 deu sequência ao início de sucesso da série - com alta velocidade.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

Solução

 

RIVTAC® Aplicação de parafusos a alta velocidade

Com este método de união mecânico inovador, uma peça de união auxiliar tipo o RIVTAC® é acelerada a grande velocidade e aplicada na peça a ser unida sem a necessidade de ser pré-furada. Assim a ponta do parafuso de instalação faz a extrusão do material sem dar origem a partículas ou rebarbas. A fixação da união na parte inferior é obtida através de uma combinação dos mecanismos de retenção por união mecânica efetiva e forçada.

Situação inicial

 

Nada é tão consistente como a mudança.

Isto é especialmente válido para a construção de carroçarias na indústria automóvel. Mais conforto, dinâmica e segurança e menos peso e desgaste – e tudo isto reduzindo ao mesmo tempo os custos de fabrico e de produção. Exigências feitas pelos diversos tipos de materiais utilizados num carro. Aço, metais leves e plásticos são, como antes, os materiais mais importantes, mas dentro deste grupo existe uma série de novas composições – e substituições de tecnologias de materiais.
A tendência de desenvolvimento para aumentar a eficiência dos veículos com ajuda de uma construção leve consequentemente, implica, entre outros componentes de moldes e de fundição otimizados, que constituem um desafio especial para as técnicas de união. Por um lado, não pode ter muito calor entre os, componentes para não alterar as propriedades do material. Por outro lado, as peças apenas são, em regra, acessíveis de um lado. E – last but not least – os projetistas querem obter tudo isto num só passo de trabalho sem pré-furo, porque os custos também contam.

Resultado

 

Potencial futuro

No caso de acessibilidade de um lado, os métodos tradicionais, em relação à técnica anterior, têm os seus limites. Isto não se passa com a aplicação de pernos. Com esta técnica, consegue unir-se com segurança peças e perfis robustos com uma resistência superior a 1 000 MPa ou até ligações de várias camadas. E ainda com fantásticas propriedades de rigidez. Assim, o método faz frente às elevadas exigências de uniões, onde a segurança é crítica, e pode ainda ser usado em conjunto com métodos de colagem.
Com um curto tempo de união, muito inferior a um segundo, o método é três vezes mais rápido do que os aparafusamentos diretos. Tempos de ciclo excecionais – com potenciais de redução de custos igualmente atrativos. Prática utilização adicional para a logística na utilização: O elemento de fixação pode ser utilizado em quase todo o lado.
Com a aplicação de pernos estamos na vanguarda e reforçamos a força de inovação da nossa empresa. Os nossos métodos utilizam alta-tecnologia de ponta. Os desafios particulares foram, por um lado, a geometria dos parafusos de montagem e a composição da ferramenta do elemento de fixação. Por outro lado era necessário que os pernos de montagem fossem aplicados com as necessárias velocidades de aceleração. O resultado associado à pesquisa intensiva é especialmente adequado para as exigências atuais e futuras sobretudo na construção de carrocerias.

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
RIVTAC® Automation P (V 1.1)
Aplicação de parafusos a alta velocidade
inglês 6810/17.02 1683 kB / PDF
inglês 6810/17.02 1683 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.