Prensa – 14.06.2017

Inversión para un mayor crecimiento


 

Böllhoff invierte en sus sistemas de producción y logística

La facturación de la empresa se ha duplicado desde 2009, la gama de productos sigue creciendo de manera constante y el número de empleados también va en aumento.

El Grupo Böllhoff reacciona al desarrollo positivo de la compañía en los últimos años con nuevas inversiones en producción y logística.

Parábola de Böllhoff

 

Con la idea de propiciar un buen crecimiento futuro de la empresa, Böllhoff está invirtiendo en un nuevo centro logístico situado en Oelsnitz-Taltitz, Sajonia (Alemania). La ubicación centralizada de estas instalaciones resulta ideal para permitir una conexión logística óptima con todos los mercados europeos. La construcción del que será el centro logístico más grande en la historia de la empresa se iniciará este año. En la fase de desarrollo inicial, se crearán unos 100 puestos de trabajo en los próximos años. Además, con más de 10 hectáreas, la nueva instalación tiene capacidad para un mayor crecimiento.

Böllhoff continuará invirtiendo en su sede central de Bielefeld durante los próximos dos años: las capacidades de producción se ampliarán de manera significativa en todas las áreas y las instalaciones de producción se modernizarán aún más. La empresa no solo ha previsto realizar inversiones en la sede central de Bielefeld en Archimedesstraße, sino también en las antiguas fábricas de Duisburger Straße. Böllhoff ha cedido recientemente estas instalaciones de manera gratuita a la administración municipal de Bielefeld como alojamiento para unos 500 refugiados. A partir de 2019, se pondrán en funcionamiento equipos de producción altamente eficientes para la fabricación de elementos de fijación de metal.

Con el incremento en sus inversiones, Böllhoff está reaccionando al desarrollo positivo de la compañía después del aumento de su facturación en un 11 %, lo que le ha reportado una cifra de ventas de 575 millones de euros. Las previsiones para este año son alcanzar los 600 millones de euros de facturación. También se ha previsto incrementar el número de empleados a más de 3000 con la contratación de 1300 personas en Alemania.


Información sobre Böllhoff

Como fabricante, distribuidor y proveedor de servicios, Böllhoff es una empresa líder internacional especialista en elementos de fijación y sistemas de procesamiento. En los 140 años de historia de la compañía, Böllhoff has establecido una red global de 45 empresas en 40 ubicaciones de 24 países. Su gama de productos engloba un stock de más de 100 000 referencias y sigue creciendo.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2017

Se autoriza la reimpresión.

 

Autor responsable

Frank Nientiedt
Director de marketing empresarial
en Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 521 4482-01
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com

 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com

Descargas

Para periodistas: descargas relacionadas.

¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.

¿Qué? Formato de archivo/Caracteres Primera autorización Tipo/Tamaño Descargar
Texto del comunicado
.doc / 2.126 caracteres* Junio de 2017 15 kB / ZIP
.doc / 2.126 caracteres* Junio de 2017 15 kb / ZIP
Foto del comunicado (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Junio de 2017 6256 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Junio de 2017 6256 kb / ZIP
Foto del comunicado (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Junio de 2017 6377 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Junio de 2017 6377 kb / ZIP

* incluidos espacios