프레스 – 28.07.2017

SAPER LOCK®스크류 잠금 너트

 

SAPER LOCK® –혁신적인 스크류 잠금 장치

클램핑 너트 잠금 장치는 이제 적용분야에 따라 영구, 강한 마찰 원리에 따라 시장 기능에서 광범위하게 적용될 것으로 예상되며 연결에 있어서 프리로드 손실을 최소화하고 결과적으로 조인트 풀림 문제를 완벽하게 해결할 수 있습니다.

SAPER LOCK®은 스크류 연결에 있어서 영구성 원칙을 기반으로 삼고 있습니다!

Böllhoff parabola

 

새로운 원리

SAPER LOCK®스크류 잠금은 내부적으로 배치된 플랜지 잠금 스프링을 가진 너트로 구성 됩니다. 자동적으로 풀리게 하는 경우에, 스프링은 스터드 볼트 주변에 장착되도록 하며 나사 풀림을 방지할 수 있습니다.

응용 분야

다른 스크류 잠금 방식과 달리SAPER LOCK®너트는 장치 잠금 및 요소 조정 및 설정 등의 완전한 회전 방지 잠금장치로 활용할 수 있습니다. 이것은 프리로드 하중과 함께 조여지는 부품의 경도와 관계가 없습니다. 어디에나 높은 수요가 있는 스크류 잠금 및 사용의 용이성 및 성능 손실 없이 재사용에 대한 경제적 우위로 필요하는 제품입니다.

스크류 잠금 전문업체로 서, Böllhoff는 기술 세미나, 무역 박람회 등을 통하여 고객과 직접 소통하고 최고의 기술과 최적의 경제 솔루션을 고객들에게 지원합니다.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2017

재발행 승인됨.

 
 

샘플 사본을 보내주십시오.

JINHAP BOLLHOFF LTD.
Will Jang
관리 총감
15850 대한민국 경기도 군포시 고산로 148번길 17 군포 IT밸리 B동 413호  진합볼호프
이메일:WJang@jinhap-bollhoff.com

다운로드

jounalists 용: 관련 다운로드.

당사에 관하여 기사를 작성하고 싶다면 보도 자료를 다운로드하시고 보도 사진을 클릭하십시오.

무엇입니까? 파일 형식 / 문자 발표 날짜 종류 / 크기 다운로드
사진 (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017년 7월 1788 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017년 7월 1788 kb / ZIP
사진 (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017년 7월 1654 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017년 7월 1654 kb / ZIP

* 공란 포함