프레스 – 14.06.2017

추가 성장을 위한 투자

 

Böllhoff자체 생산 및 물류에 투자

2009년이후 매출액이 2배이상 올랐으며, 제품 범위를 지속적으로 증가하고 직원 수가 꾸준히 늘어나고 있습니다.

Böllhoff그룹은 지난해에 더 많은 투자를 통하여 더욱더 보람찬 생산과 투자를 맞이하게 되었습니다.

Böllhoff parabola

 

성공적인 미래 성장을 확보하기 위하여, Böllhoff는 독일 색소니 Oelsnitz-Taltitz에 더 큰 규모의 물류 센터를 투자하였습니다. 중앙 위치는 모든 유럽 시장에 최적의 물류 이송에 이상적입니다. 회사의 발전 역사상에서 가장 큰 물류 센터 건물이 올해에 만들어지게 됩니다. 초기 개발 단계는 향후 몇년동안 약 100개 새로운 일자리를 창출하게 될것입니다. 또한, 10헥타르이상의 부지공간과 함께, 미래 성장을 위한 새로운 작업 공간을 충분히 보유하고 있습니다.

향후 2년동안, Böllhoff는 빌레펠트의 본사에도 계속 투자할 계획입니다: 생산 능력은 모든 지역에서 현저하게 확장되고 있으며 생산 시설은 지속적으로 업그레이드되고 있습니다. 투자는 Duisburger straße에 있는 이전 공장 건물을 위한 뿐만 아니라Archimedesstraße에 있는 빌레펠트 본사에도 투자 계획이 수립되어 있습니다. Böllhoff는 최근에 이러한 건물들을 무상으로 제공하였으며 빌레펠트 도시 행정에 500명 피난민들을 위한 시설을 마련하였습니다. 2019년에 고효율 생산 기계는 금속 패스너 생산에 투입될 예정입니다.

증가된 투자로Böllhoff는 11% 매출액 증가와 함께5억7500만 유로 매출액을 창출하여 회사 발전에 긍정적인 영향을 가져오고 있습니다. 올해 6억 유로 이상의 매출이 예상되고 있습니다. 독일의 직원 수 1300 명을 포함하여 총 3000명이상 고용자 수로 예상됩니다.


Böllhoff 정보

제조업체, 유통업체 및 서비스 공급업체로서, Böllhoff는 패스너와 가공 시스템 분야에서 세계적인 전문업체로 성장하고 있습니다. 140 년 회사 발전 역사에 있어서, Böllhoff는 24 개 국가의 40개 지역에 45개 회사를 운영하고 있으며 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다. 제품 범위는10만건이상 재고 품목을 포함하고 있으며 제품 범위가 지속적으로 늘어나고 있습니다.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2017

재발행 승인됨.

 

책임 저자

Frank Nientiedt
기업 마케팅 담당 책임자
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
텔리팩스+49 521 449364
이메일 presse@boellhoff.com

 

샘플 사본을 보내주십시오.

JINHAP BOLLHOFF LTD.
Will Jang
관리 총감
15850 대한민국 경기도 군포시 고산로 148번길 17 군포 IT밸리 B동 413호  진합볼호프
이메일:WJang@jinhap-bollhoff.com

다운로드

jounalists 용: 관련 다운로드.

당사에 관하여 기사를 작성하고 싶다면 보도 자료를 다운로드하시고 보도 사진을 클릭하십시오.

무엇입니까? 파일 형식 / 문자 발표 날짜 종류 / 크기 다운로드
보도 자료 사진 (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017년 6월 6256 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017년 6월 6256 kb / ZIP
보도 자료 사진 (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017년 6월 6377 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017년 6월 6377 kb / ZIP

* 공란 포함