환경을 보호한다는 것은 미래를 보호한다는 것을 의미합니다. 오늘날 당사의 제품과 서비스를 통해, 또한 고용주로서, 미래 세대에 대한 전망을 손상시키지 않고 사람들의 요구를 충족시키는 것을 의미합니다.
환경을 보호한다는 것은 미래를 보호한다는 것을 의미합니다. 오늘날 당사의 제품과 서비스를 통해, 또한 고용주로서, 미래 세대에 대한 전망을 손상시키지 않고 사람들의 요구를 충족시키는 것을 의미합니다.
패스너 및 조립 시스템 제조업체는제품 및 공정의 초기 환경 평가, 원자재 회수, 폐기물 분리 및 에너지 소비 감소를 기반으로 환경 목표를 추구합니다.
공급 업체 및 서비스 제공 업체는 운송 및 보관 컨테이너를 재사용하여 폐기물을 줄이고 운송 번들링을 통해 배출 가스를 최소화합니다. 당사의 ECOSIT® (경제적인 적시 공급) 시스템은 당사로부터 경제 및 환경 목표를 추구할 수 있게 해줍니다. 모든 ECOSIT® 조달 및 유통 시스템은 자원을 절약하고 비용을 절감하는 "ECO"시스템이기도 합니다.
개발 파트너로서 당사는 고객들에게 무게를 줄이고 에너지 소비를 낮추기위한 혁신적인 아이디어와 솔루션을 제공합니다. 경량 구조를위한 효율적인 접합 기술, 기술 자문을 통한 부품 수 최소화 및 환경 친화적인 재료 사용은 배출량을 줄이고 자원을 보존하기 위한 기본 요소입니다.
가족 사업으로서당사는 미래 세대에 기여할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다. 에너지 소비는 점점 더 중요한 부분이 되고 있습니다. 당사가 소비를 체계적으로 기록하고 모니터링하고, 절감 목표를 설정하고, 에너지 효율을 높이기 위해 맞춤형 솔루션을 개발하는 이유입니다. 당사의 에너지 관리 시스템은 2015 년부터 ISO 50001 인증을 획득했으며 자원 절약과 사업의 모든면에서 환경을 고려한 접근 방식을 확립하려는 당사의 노력에서 핵심적인 역할을 계속 수행 할 것입니다.