サイトサービス

インプリント

 

ウェブサイトライセンス

 

Legal information

日本オフィス
名古屋市

所在地
名古屋市中区丸の内一丁目10番29号

取締役
Michael Wolfgang Böllhoff
Sven Ammer
Dr. oec. publ. Carsten Löffler

リーガルノート

 

当社のインターネットサイトに掲載されているすべてのデータおよび情報は、Wilhelm Böllhoff GmbH&Co. KGまたは第三者のスタッフによって慎重に調査および確認されています。この情報は、Wilhelm Böllhoff GmbH&Co. KGのサービスを表しており、当社のスタッフによる個人的なコンサルタントに代わるものではありません。 WilhelmBöllhoffGmbH&Co. KGは、この情報の正確性、完全性、および話題性についていかなる責任も負いません。

すべての情報は、Böllhoffのウェブサイトの訪問者を対象としています。

WilhelmBöllhoffGmbH&Co. KGのウェブサイトには、最初のリンク時に内容を確認した後、他のウェブサイトへのリンクが含まれています。 WilhelmBöllhoffGmbH&Co. KGは、ウェブサイトへのリンクの最初の提供に続いて、適用可能であれば、修正を含むリンクサイトのレイアウトと内容に何ら影響を及ぼしません。リンクされたウェブサイトのレイアウトと内容に対する責任は、関連するサプライヤー自身にあります。 WilhelmBöllhoffGmbH&Co. KGは、第三者のサイトの内容について責任を負わず、これらのコンテンツを保証しません。この宣言は、このホームページに表示されているすべてのリンク、および目に見えるバナー、ボタン、リンクが通っているページのすべてのコンテンツに適用されます。このような第三者サイトの内容が法的規定に違反していることが判明した場合、Wilhelm Böllhoff GmbH&Co. KGは、技術的に可能かつ合理的な範囲内でこれらのページへのリンクを削除します。

さらに、当ウェブサイトは、当プライバシー ポリシーが及ばないその他のウェブサイトへリンクされています。Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KGは、第三者のウェブサイト上での会社の表示、内容、またはその関係について一切の責任を負うものではありません。
また、Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KGは提供された情報を修正または追加する権利を有しています。 当ウェブサイトのコンテンツと構造は著作権により保護されています。 情報またはデータの複製、特にテキスト、その部分または図の使用は、WilhelmBöllhoffGmbH&Co. KGの事前の同意を必要とします。

当ウェブサイトでは、ウェブ解析ツールであるGoogle Analyticsを使用してCookie(コンピュータに保存されたテキストファイル)により、ウェブサイトの利用状況を分析することができます。当ウェブサイトの使用に関するお客様のIPアドレスを含むCookieの情報は、ドイツのBöllhoff Groupのサーバーに送信されます。この情報は、ウェブサイトの活動の評価に利用されます。該当する場合、BöllhoffGroupは、この情報を法律により定められた範囲内に限り、または、第三者がBöllhoff Groupの指示に従ってこれらのデータを処理する場合に限り、第三者に送信します。対応するブラウザソフトウェアの設定によって、Cookieのインストールを防止することができます。しかし、この場合、党ウェブサイトのすべての機能を利用できないことがございます。当ウェブサイトを使用することにより、上記の方法および上記の目的でBöllhoffGroupがお客様に関するデータを処理することに同意したことになります。

© August 2018