摩擦の代わりにポジティブロック!
従来の方法とは異なり、Twin‑Lock スクリュロッキングシステムは、ジョイントの予圧力を利用します。そのため、従来のスクリューロックシステムよりも優れています。
摩擦の代わりにポジティブロック!
従来の方法とは異なり、Twin‑Lock スクリュロッキングシステムは、ジョイントの予圧力を利用します。そのため、従来のスクリューロックシステムよりも優れています。
ウェブサイト
www.twin-lock.com
Twin-Lockは2つの同一のウェッジロックワッシャで構成され、一方にラジアル歯車、もう一方にスプライン歯車を備えています。これは、ジョイントが解放された時に予圧力の増加をもたらし、強力な動的負荷および振動の下でもねじ締結を効率的に確保します。
Twin-Lockワッシャは、ネジの緩みが発生する危険がある箇所への使用が推奨されます。Twin-Lockは、強い振動や動的な負荷の下でも効果的な締結を確保します。
当社の製品を選ぶ理由は、たくさんあります。
強度とオプション
強い振動や動的な負荷の下でも、緩みません。
プリボンディングされたワッシャ・ペアは、組立中のエラーを防止し、取り扱いが容易です。
緩み止め効果は摩擦力より予圧力に依存するため、ドライおよび潤滑面の両方で回転防止ロックが保証されています。
Twin-Lockは高品質の塗装により、高い耐腐食性を有します。
ナット/ねじを締め付けると、Twin-Lockロックワッシャのラジアル歯車が接触面に確実に押し込まれます。スプラインド歯車の傾斜角αは、スレッドのピッチ角βよりも大きくなっています。
したがって、ねじが緩まると予圧力が増加します。さらに、ワッシャの外面上のラジアル歯車の摩擦係数は、スプラインド歯車の内側の摩擦係数よりもはるかに高くなっています。このワッシャペアの組み合わせにより、回転防止が確実に行われます。
汎用性が高いTwin-Lockワッシャは、ネジ穴、皿穴、貫通穴、およびスタッドでの緩み止めに使用できます。貫通穴に使用する場合、2組のロックワッシャを使用する必要があります。さらに、スロット穴や軟質の材料には、大きな外径のTwin-Lockワッシャを使用することを推奨します。
Twin-Lockは、予圧力がジョイントに保持されることを保証します。下の図は、ワッシャの高い緩み止め能力を示しています。緩み止めのないねじ(赤線)とは異なり、予圧力は全負荷時間にわたって一定のままです。青い線は、荷重が変化した後にジョイントを緩めることに必要な力の増加を示しています (クリック効果)。