プレス

SAPER LOCK® スクリューロッキングナット


 

SAPER LOCK® – 革新的なセルフロッキングナット

多かれ少なかれ締結部の予圧力が急速に失われ、結果的に締結が緩むことが広く見られます。

SAPER LOCK®は、スクリューの締結を絶えず確保する全く新しい原則に基づいています。

Böllhoff parabola

 

新しい原理

SAPER LOCK®ネジロックは、内部にフランジ付きロックスプリングが付いたナットで構成されています。ネジが緩もうとすると、バネはスタッドボルトの周りに巻き込まれ、ネジが緩むのを防ぎます。

適用分野

スクリューロックの他の方法とは対照的に、SAPER LOCK®ナットは、完全な回転防止ロック、ロック装置と調整およびセッティングエレメントとして使用することができます。これは、予圧力および一緒にねじ込まれる部品の硬度と無関係です。高いロック効果が望まれ、また、性能の損失なしに再利用が必要とされるあらゆる用途に使用できます。

Böllhoffは、スクリューロックの専門家として、テクニカルセミナーや見本市において、お客様と直接コミュニケーションをとり、最適な技術的および経済的ソリューションの選択をサポートします。

 

© Böllhoff グループ、Bielefeld 2017

転載認定済み

 

責任者

Franz-Philipp Neumann
プロダクト・マネージャー
Böllhoff GmbH
電話 +49 521 4482-03
ファックス +49 521 449364
電子メール presse@boellhoff.com

 

こちらにお問い合わせください。

BOLLHOFF K.K.
1-10-29 Marunouchi, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi, Japan, 460-0002
 

ダウンロード

関連するダウンロード
何? ファイルフォーマット/文字 リリース日付 タイプ/サイズ ダウンロード
画像 (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017.07 1788 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017.07 1788 kb / ZIP
画像 (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017.07 1654 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2017.07 1654 kb / ZIP

*空白を含む