プレス – 22.01.2016

新ラインナップ

安全な吊り上げと運搬のための新しい製品 -
最大負荷用吊りボルト

重い荷物を吊上げて固定する時、リフティングポイントにはかなりの力がかかります。

そのため、怪我や損傷を防ぐために最大の安全性が不可欠です。

Böllhoff parabola

 

Böllhoff は高強度のリフティングポイントにおいて、積載重量の4倍の安全性を全荷重方向で保証します。もちろん、CE認定済み当社の製品は、機械指令2006/42/ECに適合しており、ヨーロッパ各地で順守されているドイツ社会保険(DGUV)規則の要求も満たしています。Böllhoffの高品質基準は、最終検査と試験にも反映されています。すべてのリフティングポイントは亀裂の損傷チェック受け、検査に合格したときのみ承認されます。

Böllhoffの新製品バリエーションは、お客様の積載要件に最適に設計されます。以下の種類の製品は、用途に応じて利用できます。:
回転リフティングアイボルト、回転リフティングアイナット、リフティングスイベル、ストップブラケット、アンカークランプ

製品の利点:

  • すべての積載方向で積載荷重の4倍の安全性。
  • CEとDGUV認証
  • 荷重伝達の最適な位置合わせ
  • 重量物に最適
  • 100% Magnaflux 亀裂試験済み
  • 広範囲のストック
  • テクニカルアプリケーションコンサルティング
 

© Böllhoff グループ、 Bielefeld 2016

転載認定済み

 

責任者

Frank Nientiedt
企業マーケティング部長
at Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
Eメール: presse@boellhoff.com

 

こちらにお問い合わせください。

BOLLHOFF K.K.
1-10-29 Marunouchi, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi, Japan, 460-0002
 

ダウンロード

関連するダウンロード
何? ファイルフォーマット/文字 リリース日付 タイプ/サイズ ダウンロード
プレス写真(1)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2016年1月 2311 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2016年1月 2311 kb / ZIP
プレス写真(2)
.jpg / CMYK / 300 dpi 2016年1月 2699 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi 2016年1月 2699 kb / ZIP

*空白を含む