ニュース – 01.06.2022

Böllhoff グループは、HELICOIL® の商標登録を取得いたしました。

 

HELICOIL® –は、現在世界で提供可能な製品となりました。

2021年10月1日、ベルホフグループは、世界市場でのHELICOIL®の商標権を取得いたしました。

この商標は、Stanley Engineered Fastening(SEF)、その子会社でコネチカット州New Britainに拠点を置くStanley Black & Deckerに帰属しておりました。 この取引により、お互いの企業が、別々に戦略的な主導権を伴って、販売を行うこととなります。

Böllhoff parabola

 

ベルホフグループは、北米での自動車修理用途または、一般産業向けの製品へのHELICOIL®の商標登録をStanley Engineered Fastening(SEF)に移譲することといたしました。北米において、自動車メーカーへのHELICOIL®ご提供、wire thread insertsは、ベルホフにより、実施いたします。 自動車修理、アフターマーケット、そのほかの産業においては、SEFによりご提供されます。そのほかの地域のすべては、ベルホフからのご提供となります。

ベルホフグループとSEFは、自動車、一般産業、航空機産業向けの特殊ファスナーのリーディングカンパニーです。HELICOIL® 関連製品においては、70年以上の歴史のあるパートナーでありました。その長い歴史の中で、市場発展のため、また、世界中のお客様にご提供できるよう、商標権について合意されてきました。

Stanley Black & Decker について

Stanley Black & Deckerは、S&P 500 に位置付けられ、各種製品、ソリューション、ツールを60か国以上に提供しています。また、53,000人の従業員とともに、世界中の様々な業界に提供し、$14.5 billionの売り上げがある、リーディングカンパニーです。世界で最も大きなツールメーカーで、DeWalt, Stanley, Black+Decker and Craftsmaなどを擁しております。Craftsmaは、世界で2番目に大きな商業電気保安企業で、ファスニングとインフラビジネスも持ち合わせいるグローバル企業のひとつです。 詳細は、こちらをご覧ください。www.stanleyblackanddecker.com.

HELICOIL® thread insert について

HELICOIL® thread は、1938年にアメリカで開発、特許が取得されたねじ山補強を目的とした製品になります。 1954年、Josef Böllhoffは、生産ライセンスを取得し、ベルホフグループとして、販売も開始しました。それまでは、卸売りを長年しておりましたが、生産の分野に参入することとなりました。それから、67年後、ベルホフの成功に欠かせない製品となりました。

HELICOIL® threadの機能は、長年機能的に変化なく、維持されております。せん断強度の低いアルミやマグネシウム、CFRPなどの強度が低い母材の中で、高強度維持をいたします。

HELICOIL®は、軽量化に欠かせない方法となり、今日ではすべての業界で使用されております。 例えば、自動車業界、航空機産業や機械産業です。 1954年以来、ベルホフは、継続的にデザインの改善や種類の多様化を図り、様々は製品に対応する努力をしてまいりました。

HELICOIL® 開発の歴史: HELICOIL® Classic (1954) – HELICOIL® Plus (1998) – HELICOIL® Tangfree (2010) – HELICOIL® Smart (2019)

HELICOIL® 開発の歴史

HELICOIL® Classic (1954) – HELICOIL® Plus (1998) – HELICOIL® Tangfree (2010) – HELICOIL® Smart (2019)

詳細

より多くの接合技術をご覧になりますか?

他のアプリケーションおよび関連トピックに関する情報がここにあります。