特に需要が変動する時は、調達システムの効率性が重要です。KTMのダイナミックな商業理念に最適な革新的なソリューションを見つけました。
特に需要が変動する時は、調達システムの効率性が重要です。KTMのダイナミックな商業理念に最適な革新的なソリューションを見つけました。
ウェブサイト
www.ktm.com
KTMレーシングバイクのライダーが、200以上の世界選手権タイトルをとれたのは偶然ではありません。レーシングは、過酷な条件下で最新の機器や技術革新をテストし、微調整することに最適な環境です。KTMがモーターレーシングで得た洞察も、量産品に引き継がれています。すべてのバイクは、最高品質の部品と徹底的にテストされた部品が合わさっています。。これはC部品の管理にも当てはまります。KTMは、迅速でダイナミックで、そして Ready to Raceである - ECOSIT®RFIDビンシステムよりも優れたものはありますか?
産業
バイクメーカー
本社
Mattitteofen、オーストリア
成立時期
1992
春になると気候が穏やかになり、オートバイのシーズンが到来します。四季の変化に対応するため、KTMはECOSIT®RFIDビンシステムを採用しました。このシステムは、様々なオートバイの絶え間なく変化するモデルを考慮に入れることをはるかに容易にします。
KTMは、迅速かつ簡単な注文開始プロセスとシステムの短い応答時間の利点を評価しています。ECOSIT®RFIDビンシステムを使って、迅速なデリバリーのために必要なすべての関連データは、コンテナーラベルのRFIDタグに保存されています。コンテナが空になると、棚の横にある収集ボックスに置かれます。データはRFIDタグから自動的に読み取られ、BöllhoffのERPシステムに転送されます。このプロセスにはほんの数秒しかかかりません。新しいRFIDラベルを含むコンテナの交換、RFIDアンテナのインストール、システムの試運転はすべてKTMと協力して行われました。既存のシェルフシステムはそのまま残されています。
迅速で使いやすく、変化する需要を管理することに理想的です- KTMは、ECOSIT®RFIDシステムを評価しています。6ヵ月後に革新的なRFID技術がエンジン部品でも導入されました。利点は、マニュアル的な注文は不要であることです。配送プロセスは、かなり迅速かつ柔軟になります。供給の前日に読まれたとしても、空のビンは、翌日交換されることができます。顕著な需要変動にもかかわらず、C部品が使用できなくなるリスクは、なくなります。
詳しくは:関連ダウンロード。
詳細を知りたい場合に、関連するパンフレットをダウンロードしてください。
タイトル | 言語 | バージョン | ファイル | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time ファスナー用調達及びサプライシステム
|
英語 | 10/2019 | 2511 kb / PDF |
PDFをご覧になる場合は、無料のAdobe Acrobat Readerが必要です。