Stampa – 08.01.2016

Soluzioni Supply Chain

Tecnologia RFID nei processi di approvvigionamento e logistica

Nel 2009 Böllhoff è stata una della prime aziende ad aver sostituito le etichette con codici a barre con la tecnologia RFID nella gestione dei pezzi C.

Da allora sono successe tante cose. Questa tecnologia viene molto richiesta sul mercato e si sta via via sviluppando in un nuovo standard industriale.

Parabola Böllhoff

 

Il sistema Böllhoff ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) con tecnologia RFID è veloce e affidabile. Tutti i dati rilevanti sono salvati sulle etichette RFID dei contenitori. Se un contenitore è vuoto, l'etichetta RFID viene letta automaticamente non appena si trova nell’area di rilevazione. In pochi secondi, i dati letti si trasformano in un ordine nel sistema ERP di Böllhoff. Non è richiesta alcuna procedura manuale. Questo sistema diventa quindi più veloce e flessibile rispetto all’utilizzo dei codici a barre.

 

Più vantaggi per i clienti grazie a RFID 4.0 di Böllhoff

Il rilevamento dei dati delle etichette RFID UHF può essere fatto in modo flessibile attraverso un’antenna collocata sul tetto, sul pavimento, sulla scaffalatura o nelle dirette vicinanze ed integrata direttamente nell'unità di comando. Grazie al sistema di controllo intelligente e all'ampia gamma di tecniche di raccolta dati qualsiasi organizzazione di processo può essere adattata a questa soluzione. A seconda della situazione si possono collegare fino a 8 antenne a una sola unità di comando. Ciò riduce i costi e aumenta la flessibilità. I dati vengono trasmessi tramite LAN, WLAN o UMTS, a seconda delle possibilità o dei requisiti.

La recente integrazione di un display tattile HD da 7 pollici nella casella di posta "RFID-Box" rappresenta una novità. Oltre al segnale acustico emesso durante il processo di lettura dati, viene emesso anche un segnale visivo e l'utente può visualizzare direttamente tutti i movimenti dei contenitori. Inoltre, è possibile cercare informazioni in Internet e gestire da remoto altre periferiche locali, ad es. stampanti.

La codificazione unica delle etichette RFID è da sempre una peculiarità dei sistemi RFID proposti da Böllhoff sin dal 2009. Questa codifica garantisce che il sistema funzioni in modo affidabile e che non si verifichino errori di lettura dati. 
Alla fine, però, ciò che più importa è che vi siano sempre a disposizione sufficienti elementi di fissaggio e che la catena logistica non si inceppi.

 

© Gruppo Böllhoff, Bielefeld 2016

Stampa libera.

 

Autore responsabile

Frank Nientiedt
Direttore Corporate Marketing
presso Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefono +49 521 4482-01
Fax +49 521 449364
email presse@boellhoff.com

 

Documento richiesto a

Böllhoff S.r.l.
Marketing
Maurilia Lancini
Via Monferrato, 6/8
20094 CORSICO (MI)
Italia

Download

Per giornalisti: i nostri file da scaricare sull'argomento.

Desiderate maggiori informazioni? Scaricate i testi e le foto per la stampa.

Che cosa? Formato del file / Caratteri Prima pubblicazione Tipo / Dimensione Download
Foto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 2878 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 2878 kb / ZIP
Foto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 3472 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Gennaio 2016 3472 kb / ZIP

* spazi vuoti inclusi