Innovazioni

RIVTAC®

La tecnologia RIVTAC® è un procedimento di assemblaggio innovativo.

 

Assemblare rapidamente

RIVTAC® ha rivoluzionato la produzione in serie rendendola ancora più efficiente.

Assemblaggi innovativi per l'automobile del domani: con il nome RIVTAC® abbiamo sviluppato un procedimento di unione del tutto nuovo, capace di soddisfare le esigenze attuali e future del settore automobilistico.
La nuova tecnica ha superato il suo "battesimo del fuoco" nello studio "Light Car", che ha destato grande interesse, quando è stato presentato al Salone dell'automobile di Ginevra nel 2010. Nel 2013 ha avuto luogo il lancio definitivo, come assemblaggio rapido, nella produzione in serie.

This product is made by Böllhoff

Soluzione

 

Assemblaggi rapidi RIVTAC®

In questo innovativo processo di assemblaggio meccanico, un pezzo di giunzione ausiliario simile a un chiodo viene sparato ad alta velocità e inserito senza necessità di eseguire un foro preliminare. La punta ogivale del chiodo spinge via il materiale senza che si formi un ispessimento. La resistenza dell’assemblaggio nella parte inferiore della giunzione viene ottenuta attraverso una combinazione di meccanismi di forza e forma.

Situazione iniziale

 

Non c'è niente di costante, tranne il cambiamento.

Soprattutto nella costruzione di carrozzerie per l'industria automobilistica si è alla costante ricerca di un aumento di comfort, dinamica di guida e sicurezza e una riduzione di peso e consumi. Il tutto deve essere ottenuto a fronte di una riduzione dei costi di fabbricazione e produzione. Queste esigenze hanno cambiato radicalmente la combinazione di materiali che compongono l'automobile. Acciaio, metalli leggeri e materiali plastici continuano a essere i materiali più importanti. Tuttavia questi materiali presentano una varietà di nuove combinazioni e anche reciproche sostituzioni.
Lo sviluppo tecnico tende ad aumentare l'efficienza dei veicoli grazie a un conseguente impiego di strutture leggere che, fra l'altro, richiede fusioni e componenti pressocolati dalle funzionalità ottimizzate. Questa esigenza rappresenta per la tecnica di unione una sfida molto particolare. Da un lato, i componenti spesso sottoposti a trattamenti termici si uniscono tramite un processo che richiede basse temperature per mantenere le caratteristiche dei materiali. Dall'altro, i componenti sono in genere accessibili solo da un lato. Infine, ma non meno importante, i costruttori puntano il più possibile a procedimenti snelli in cui non è richiesta la realizzazione di fori preliminari, al fine di risparmiare sui costi.

Risultato

 

Potenziale per il futuro

Quando i componenti sono accessibili solo da un lato, i procedimenti tradizionali della moderna tecnica di unione mostrano rapidamente i loro limiti. Fa eccezione la chiodatura. Con questo metodo è possibile realizzare giunzioni in componenti e profilati con una resistenza superiore ai 1.000 MPa e anche giunzioni multistrato in tutta sicurezza e con caratteristiche di stabilità più che ottime. Questo procedimento soddisfa qualsiasi esigenza di giunzione assolutamente sicura ed è perfettamente combinabile con la tecnica di incollaggio.
Con i suoi tempi rapidi di unione, nettamente inferiori a un secondo, questo procedimento è tre volte più veloce, ad esempio, dell'avvitatura diretta. Tempi ciclo sorprendenti e, di conseguenza, interessante potenziale di abbattimento dei costi. A ciò si aggiunge la convenienza per la logistica dell'utente: l'elemento di fissaggio è quasi universalmente applicabile.
Con la chiodatura ci siamo spinti oltre il limite e abbiamo dimostrato ancora una volta l'elevata forza innovativa della nostra azienda. Dietro a questo procedimento si cela, infatti, una tecnologia di altissimo livello nella sua forma più completa. La geometria dei chiodi e la composizione dei materiali hanno rappresentato le sfide più difficili da affrontare. Inoltre, occorreva anche riuscire a raggiungere la necessaria accelerazione per l'esecuzione della chiodatura. L'intenso sforzo di ricerca ha portato risultati concreti che soddisfano le esigenze attuali e futuri soprattutto del settore della costruzione di carrozzerie.

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
RIVTAC® Automation P (V 1.1)
Assemblaggio rapido
inglese 6810/17.02 1683 kB / PDF
inglese 6810/17.02 1683 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.