Presse – 08.01.2016

Solutions pour chaîne logistique

Technologie RFID pour les systèmes d'achat et d'approvisionnement

Böllhoff est l'une des premières entreprises à avoir remplacé, dès 2009, les étiquettes à code-barres par la technologie RFID dans la gestion des pièces C.

Depuis, beaucoup de choses ont changé. Cette technologie est très demandée sur le marché et s'établit peu à peu comme standard industriel.

Parabole Böllhoff

 

Un système Böllhoff ECOSIT® (Economic Supply In Time) avec RFID fonctionne de manière rapide et fiable. Toutes les données nécessaires sont enregistrées sur les étiquettes RFID des bacs. Si un bac est vide, l'étiquette RFID est lue automatiquement dès qu'elle se trouve dans un champ de lecture. En quelques secondes, les données sont transmises sous forme de commande au système ERP de Böllhoff. Aucune intervention manuelle n'est nécessaire. Les livraisons sont ainsi nettement plus rapides et souples qu'avec les étiquettes à code-barres.

 

Plus de bénéfices client grâce à la RFID 4.0 de Böllhoff

La saisie des données des étiquettes RFID UHF est désormais très facile, et peut se faire par des antennes au plafond, des antennes au sol, des antennes dans les étagères ou des antennes à champ proche pouvant être intégrée en option directement dans l'unité de commande. Grâce à la commande intelligente et à une vaste gamme de techniques de collecte des données, il est possible d'adapter toute organisation des processus existante avec une unité de commande. Selon la situation, il est possible de relier jusqu'à 8 antennes à une seule unité de commande. Ceci permet de réduire les coûts et d'augmenter la flexibilité. Les données sont transmises par LAN, WLAN ou UMTS, selon le type de transmission des données possible ou souhaité.

Désormais, la solution boîte aux lettres « RFID Box » est équipée d'un écran tactile HD 7'' intégré. L'utilisateur reçoit un signal optique, en plus du signal sonore à la lecture, et peut consulter tous les mouvements des bacs directement dans l'étagère. Par ailleurs, il peut également consulter des informations sur Internet et commander sans fil et directement des périphériques locaux.

La particularité désormais éprouvée des systèmes RFID utilisés par Böllhoff depuis 2009 est le codage exclusif de l'étiquette RFID. Ceci permet de s'assurer que le système fonctionne toujours de manière fiable et qu'il n'y a pas d'erreurs de lecture.
Car l'important en fin de compte est qu'une quantité suffisante d'éléments d'assemblage soit assurée et que la chaîne logistique ne soit jamais interrompue.

 

© Groupe Böllhoff, Bielefeld 2016

Reproduction autorisée.

 
 

Pour toute utilisation de l'article, merci d'en informer

Böllhoff GmbH
Thierry Daret
Chef des ventes
Rue d'Archimède
Z.I. de l'Albanne
73490 La Ravoire/Chambéry
E-mail: tdaret@bollhoff.com

Téléchargements

Pour les journalistes : nos documents à télécharger sur le sujet.

Vous voulez parler de nous ? Il vous suffit de télécharger le communiqué de presse et les photos.

De quoi s'agit-il ? Format du fichier / Caractères Première publication Type / taille Téléchargement
Photo de presse (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 2878 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 2878 kb / ZIP
Photo de presse (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 3472 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janvier 2016 3472 kb / ZIP

* espaces compris