Soluciones para la industria

Bavaria Yachtbau

Colaboramos con Bavaria en su proceso de producción. El sistema ECOSIT® RFID Bin permite una gestión del stock rápida y fiable.

 

Bavaria y Böllhoff – Éxito en todos los océanos.

Sistema ECOSIT® RFID Bin – Optimización de los procesos de logística y aprovisionamiento en Bavaria.

Una alta demanda de elementos de fijación requiere un sistema de aprovisionamiento eficiente. El sistema ECOSIT® RFID Bin es la solución innovadora que se adapta a la perfección a Bavaria.

Situación inicial

 

Potencial en el área del aprovisionamiento

Cada Bavaria se entiende como una composición de piezas de primera clase, comprobadas en todos los aspectos. Los elementos de fijación para interior y exterior desempeñan un papel muy importante. Se necesitan más de 300 tornillos, tuercas, arandelas, abrazaderas de tubo y otros elementos de fijación, por lo que estos deben estar disponibles conforme a la demanda existente para garantizar que el proceso de producción se desarrolle de forma fluida. Anteriormente todos los contenedores vacíos se exploraban manualmente una vez a la semana con un lector de códigos de barras, lo que suponía una tarea laboriosa que también requería mucho tiempo.

Perfil del cliente

Sector industrial
Construcción de barcos

Sede central
Giebelstadt, Alemania

Fundación
1978

Solución

 

Sistema de suministro ECOSIT® RFID Bin

Cuando se trata de soluciones, pensamos siempre a largo plazo. No solo tenemos en cuenta la situación actual de nuestros clientes, sino que nos proyectamos para alumbrar sus éxitos futuros. Bavaria se ha decidido por el eficiente sistema ECOSIT® RFID Bin y, de este modo, hemos iniciado el camino que nos permitirá garantizar el suministro de elementos de fijación en cualquier momento, de forma rápida, segura y flexible.

Sistema ECOSIT® RFID Bin – Así funciona: Todos los datos importantes para asegurar una rápida entrega se encuentran almacenados en las etiquetas RFID incorporadas en las etiquetas de los contenedores. En cuanto el inventario empieza a reducirse, la etiqueta RFID se tira a una especie de buzón que está equipado con una tecnología especial. Los datos que importan para el pedido se leen automáticamente y se transfieren a nuestro sistema ERP, un proceso que tan solo dura unos cuantos segundos.

Resultado

 

Inventarios reducidos – Aumento de la seguridad de suministro

El sistema ECOSIT® RFID Bin ha optimizado los procesos de logística y aprovisionamiento en Bavaria. Las tareas de registro laboriosas e inseguras son cosa del pasado, y una tecnología robusta y rápida garantiza la seguridad en el suministro, al tiempo que mantiene unos niveles de stock reducidos. Incluso en los casos en los que las etiquetas no se han leído hasta el día anterior al suministro en el ECOSIT® RFID Box, el pedido puede entregarse al día siguiente. Además, los picos de demanda en casos excepcionales ya no representan un problema. Ventajas que Bavaria sabe valorar como corresponde.

Ventajas para el cliente

  • Inicio rápido y sencillo de los pedidos
  • Tiempos de respuesta cortos
  • Aumento de la seguridad de suministro
  • Flexibilización y reducción de las frecuencias de suministro
  • Uso de la innovadora tecnología RFID
  • Sencillez en la instalación y puesta en marcha del sistema
  • Limpieza y orden

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Success Story
Bavaria y Böllhoff – Éxito en todos los océanos
inglés 0324/17.02 409 kB / PDF
inglés 0324/17.02 409 kb / PDF
ECOSIT®
Sistemas rentables de aprovisionamiento y suministro para elementos de fijación
inglés 07/2018 2494 kB / PDF
inglés 07/2018 2494 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.