Soluciones para la industria

KTM Sportmotorcycle

"READY TO RACE" – Para KTM estas tres palabras son algo más que un slogan: son una filosofía. Con el sistema ECOSIT® RFID Bin, contribuimos a que KTM esté listo para arrancar en cualquier momento.

 

Listos para arrancar en cualquier momento

Con el sistema ECOSIT® RFID Bin, ha sido posible acelerar los procesos de logística y aprovisionamiento.

Precisamente cuando las demandas son tan variables, es imprescindible disponer de un sistema de aprovisionamiento de alta eficiencia. Hemos encontrado una solución innovadora que se adapta a la perfección a la filosofía dinámica de la empresa KTM.

Situación inicial

 

Más dinamismo en el sistema de aprovisionamiento

Lo más importante es ofrecer el mejor rendimiento. Los más de 200 campeonatos mundiales conseguidos por conductores de motocicletas KTM no son producto de la casualidad. Las carreras deportivas ofrecen el entorno ideal para poner a prueba y perfeccionar los desarrollos más recientes en cuanto a materiales y tecnologías en las condiciones más extremas. Los conclusiones que se pueden extraer de los resultados que obtiene KTM en las carreras de motos se traspasan a la producción en serie. Cada motocicleta se entiende como una composición de piezas de primera clase, comprobadas en todos los aspectos. Todos los detalles importan. Y esta premisa se aplica también para la gestión de las piezas C. La empresa KTM es rápida, dinámica y está “ready to race”. ¿Qué podría encajar aquí mejor que nuestro sistema ECOSIT® RFID Bin?

Perfil del cliente

Sector industrial
Fabricantes de motocicletas

Sede central
Mattighofen, Austria

Fundación
1992

Solución

 

Cambio al sistema de suministro ECOSIT® RFID Bin

En cuanto el tiempo acompaña en primavera, comienza la temporada de las carreras de motos. De cero a cien. Con el fin de poder reaccionar mejor a las oscilaciones estacionales, KTM ha optado por el uso de nuestro sistema ECOSIT® RFID Bin. Así, se facilita considerablemente la adaptación a los cambios constantes en las series de construcción de los diferentes tipos de motocicleta. KTM se beneficia de una gestión rápida y sencilla de pedidos, así como de los cortos tiempos de respuesta que presenta el sistema a este respecto. El sistema ECOSIT® RFID Bin permite almacenar todos los datos importantes en las etiquetas RFID que se incorporan en las etiquetas de los contenedores para garantizar una entrega puntual. Así, cuando uno de los contenedores se vacía, se coloca en un contenedor colector situado junto a la estantería. A continuación, los datos se leen automáticamente a partir de las etiquetas RFID y se transfieren al sistema ERP de Böllhoff. Este proceso dura tan solo unos segundos. Las operaciones de cambio de los contenedores, incluidas las nuevas etiquetas RFID, la instalación de la antena RFID y la propia puesta en marcha, se llevaron a cabo en tan solo un día en estrecha colaboración con KTM. Además, se pudieron mantener los sistemas de etiquetas utilizados hasta la fecha.

Resultado

 

Las existencias se reducen sin por ello dejar de hacer frente a las oscilaciones de la demanda.

Rápido y fácil de manejar y perfectamente adaptado a las oscilaciones de las demandas, el sistema ECOSIT® RFID consiguió convencer a KTM. Tanto, que medio año más tarde la fábrica de motores se equipó con la innovadora tecnología RFID. La ventaja consiste en que ya no es necesario realizar los pedidos de forma manual, por lo que el proceso de entrega se realiza de forma más rápida y flexible que hasta la fecha. Incluso los contenedores vacíos que no se han leído hasta el día anterior a la entrega pueden cambiarse sin problemas al día siguiente. Incluso en los casos de fuertes oscilaciones estacionales, la posibilidad de que se produzca una falta de disponibilidad de piezas C queda prácticamente descartada.

Ventajas para el cliente

  • Tiempos de respuesta cortos
  • Inventario reducido en la casa del cliente
  • Mayor seguridad de suministro
  • Uso de la innovadora tecnología RFID
  • Sencillez en la instalación y puesta en marcha del sistema
  • Limpieza y orden

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
ECOSIT®
Sistemas rentables de aprovisionamiento y suministro para elementos de fijación
inglés 07/2018 2494 kB / PDF
inglés 07/2018 2494 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.