Soluciones para la industria

BOGE
Druckluftsysteme

Rápido, sencillo y en su mayor parte automatizado. Con el sistema ECOSIT® RFID Bin, hemos podido mejorar aún más los procesos de logística y aprovisionamiento de la empresa BOGE.

 

De forma sencilla

Con el sistema ECOSIT® RFID Bin, ha sido posible optimizar aún más los procesos de logística y aprovisionamiento.

Hasta un sistema excelente puede siempre ser mejorado. Teniendo en cuenta las necesidades de nuestro cliente BOGE, hemos desarrollado una solución innovadora para acelerar procesos ya existentes.

Situación inicial

 

Requisitos muy exigentes de sistemas de aprovisionamiento

La empresa BOGE está creciendo a un ritmo superior a la media en el sector de la fabricación de maquinaria gracias a una gestión sistemática de la marca, a su ingeniería inteligente y a una internacionalización orientada a objetivos. Otro factor que impulsa este desarrollo son las soluciones completamente personalizadas. La mayor dificultad en comparación con los productos estándar son los exigentes requisitos en cuanto a aprovisionamiento y logística interna, y el sistema de suministro de dos contenedores de Böllhoff lleva más de ocho años demostrando que es capaz de afrontar este reto con solvencia. Hasta ahora, las intervenciones manuales solo han sido necesarias en picos de demanda muy puntuales. Cuando el área de aprovisionamiento se amplió a otros elementos de fijación y piezas C, aprovechamos la oportunidad para probar otras posibilidades de optimización. En ese contexto, presentamos la tecnología RFID.

Perfil del cliente

Sector industrial
Fabricación de maquinaria

Sede central
Bielefeld, Alemania

Fundación
1907

Solución

 

Cambio al sistema de suministro ECOSIT® RFID Bin

Cuatro semanas desde el inicio del proyecto hasta la puesta en marcha – Así de rápido pueden ir las cosas cuando un concepto realmente convence y funciona. El sistema ECOSIT® RFID Bin permite almacenar todos los datos importantes en las etiquetas RFID que se incorporan en las etiquetas de los contenedores para garantizar una entrega puntual. Así, cuando un contenedor se vacía, simplemente se coloca en un contenedor colector situado junto a la estantería. A continuación, los datos se leen automáticamente a partir de las etiquetas RFID y se transfieren al sistema ERP de Böllhoff. Este proceso dura tan solo unos segundos. Las operaciones de cambio de los contenedores, incluidas las nuevas etiquetas RFID, la instalación de la antena RFID y la propia puesta en marcha, se llevaron a cabo en tan solo un día en estrecha colaboración con BOGE. Además, se pudieron mantener los sistemas de etiquetas utilizados hasta la fecha.

Resultado

 

Aún más disponibilidad, pero reduciendo los costes

Antes era muy bueno. Ahora es aún mejor. Así es cómo resume BOGE el sistema ECOSIT® RFID Bin y la alta disponibilidad de productos que este permite. Uno de los motivos es que ya no es necesario realizar los pedidos de forma manual, por lo que el proceso de entrega se realiza de forma más rápida y flexible que hasta la fecha. Incluso los contenedores vacíos que no se han leído hasta el día anterior a la entrega pueden cambiarse sin problemas al día siguiente. Además, se excluye casi por completo el riesgo de que se produzca una falta de disponibilidad de elementos de fijación, incluso en los casos de demandas especiales imprevisibles. Por otro lado, al reducir el número de proveedores e incluir productos nuevos, los costes de procesamiento también han podido reducirse a largo plazo.

Ventajas para el cliente

  • Inicio rápido y sencillo de los pedidos
  • Tiempos de respuesta cortos
  • Mayor seguridad de suministro
  • Flexibilización y reducción de las frecuencias de suministro
  • Uso de la innovadora tecnología RFID
  • Sencillez en la instalación y puesta en marcha del sistema
  • Limpieza y orden

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Success Story
Optimización del proceso de logística y aprovisionamiento gracias a la inclusión de la moderna tecnología RFID en la empresa BOGE
inglés 0314/13.02 161 kB / PDF
inglés 0314/13.02 161 kb / PDF
ECOSIT®
Sistemas rentables de aprovisionamiento y suministro para elementos de fijación
inglés 07/2018 2494 kB / PDF
inglés 07/2018 2494 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.