Noticias – 03.07.2017

Responsabilidad

 

El Grupo Böllhoff dona 140 000 euros

Para celebrar el 140 aniversario de la empresa, el Grupo Böllhoff de Bielefeld (Alemania) ha realizado este año una contribución adicional de 140 000 euros destinados a 15 proyectos sociales de la región en áreas como la cultura, las artes, la literatura y el deporte.

El 20 de junio de 2017, Michael Böllhoff recibió en la sede central de la compañía en Bielefeld-Brackwede a cinco representantes de instituciones para hacerles entrega de un cheque simbólico.

Parábola de Böllhoff

 

Entre los beneficiarios se incluye el club deportivo SV Brackwede, que recibió 25 000 euros. De estos, 20 000 euros se destinarán al departamento de atletismo para la construcción de una nueva sala de pesas y un gimnasio en los terrenos del estadio Böllhoff. Los 5000 euros restantes se emplearán en el departamento de natación para crear nuevas instalaciones de entrenamiento e instrucción en espacios libres de AquaWede en 2018.

La fundación cívica de Bielefelder Bürgerstiftung y el centro de asesoramiento médico Ärztliche Beratungsstelle, que trabaja contra el abandono y abuso infantil, recibieron la inestimable suma de 10 000 euros.

A Salem House se destinaron 5000 euros de la donación. Este centro cívico y de conferencias de Bielefeld se ocupa de atender a personas sometidas a presiones emocionales extremas, por ejemplo, personas afligidas o que cuidan a familiares gravemente enfermos.

Como parte de la longeva iniciativa "Volunteering together» (Voluntariado cooperativo), personal de la empresa de todo el mundo también realiza labores de servicio a la comunidad. En representación de todos los proyectos financiados, Wilfried Düwel recibió un cheque durante la ceremonia de rehabilitación de la piscina descubierta de Barntrup-Alverdissen.

De izquierda a derecha: Dr. Bunte, F. Nientiedt, Dr. Löffler, W. Düwel (Böllhoff), B. Brune (centro de asesoramiento médico), Dr. Worms (fundación cívica de Bielefeld), M. Böllhoff, Hermana Fischer (Salem House), W. Zinram, M. Wittenbrock y F. Kurzendörfer (club deportivo SV Brackwede)

De izquierda a derecha: Dr. Jens Bunte, Frank Nientiedt, Dr. Carsten Löffler, Wilfried Düwel (todos de Böllhoff), Barbara Brune (centro de asesoramiento médico), Dr. Lutz Worms (fundación cívica de Bielefeld), Michael Böllhoff, Hermana Claudia Fischer (Salem House), Wilfried Zinram, Manfred Wittenbrock y Felix Kurzendörfer (todos del club deportivo SV Brackwede)

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.