Prensa

Tuercas de seguridad SAPER LOCK®


 

SAPER LOCK® – La innovadora tuerca de seguridad

Las tuercas de sujeción mediante apriete comercializadas actualmente funcionan según el principio de fricción permanente y fuerte que, dependiendo de la aplicación, conduce a una pérdida más o menos rápida de fuerza de precarga en la unión y, por lo tanto, a que esta se afloje paulatinamente.

El sistema SAPER LOCK® se basa en un principio completamente nuevo que asegura de manera constante las uniones roscadas durante toda la vida.

Parábola de Böllhoff

 

El nuevo principio

El sistema de seguridad SAPER LOCK® consta de un cuerpo de tuerca que incluye un resorte de seguridad interno prensado. Si el resorte se afloja automáticamente, se enrolla alrededor del perno y de este modo evita que la unión roscada se afloje.

Áreas de aplicación

A diferencia de otros métodos de bloqueo de tornillos, las tuercas de seguridad SAPER LOCK® se pueden usar como un sistema de bloqueo antirrotación completo, como un mecanismo de seguridad cautivo y como elementos de ajuste y fijación, con independencia de la fuerza de precarga y la dureza de las piezas que se van a atornillar. Se utiliza en aplicaciones con grandes exigencias en cuanto a seguridad de los tornillos y donde la demanda de sencillez y posibilidad de reutilización sin pérdidas de rendimiento son consideradas ventajas económicas.

Como especialista en tuercas de seguridad, Böllhoff ofrece asesoramiento a los clientes en seminarios técnicos, ferias comerciales y conversaciones directas para ayudarles a seleccionar la mejor solución de acuerdo a sus requisitos técnicos y económicos.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2017

Se autoriza la reimpresión.

 
 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com

Descargas

Para periodistas: descargas relacionadas.

¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.

¿Qué? Formato de archivo/Caracteres Primera autorización Tipo/Tamaño Descargar
Foto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Julio de 2017 1788 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Julio de 2017 1788 kb / ZIP
Foto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Julio de 2017 1654 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Julio de 2017 1654 kb / ZIP

* incluidos espacios