Prensa – 08.01.2016

Soluciones de la cadena de suministro

 

Tecnología RFID en los sistemas de aprovisionamiento y suministro

Böllhoff fue una de las primeras empresas que, en el año 2009, empezó a utilizar la tecnología RFID como sustituto de las etiquetas de códigos de barras en la gestión de piezas C.

Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. Esta tecnología está cada vez más demandada en el mercado y, a la vista de su evolución, está destinada a convertirse en un nuevo estándar industrial.

Parábola de Böllhoff

 

Un sistema Böllhoff ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) con RFID funciona de forma rápida y fiable. Todos los datos importantes se guardan en las etiquetas RFID en los contenedores correspondientes. Si un contenedor está vacío, la etiqueta RFID se lee automáticamente en cuanto se encuentra en un campo de lectura. De este modo, los datos relativos a un pedido llegan al sistema ERP de Böllhoff en tan solo unos segundos, sin que sea necesario ejecutar comandos manuales, por lo que el proceso de suministro se desarrolla de forma claramente más rápida y flexible que con las etiquetas de los códigos de barras.

 

Más ventajas para el cliente a través del sistema RFID 4.0 de Böllhoff

Los datos de las etiquetas UHF RFID pueden registrarse ahora de forma flexible a través de antenas de techo, antenas de suelo, antenas de estantería o de una antena de campo cercano que puede integrarse de forma opcional directamente en la unidad de mando. Gracias al control inteligente y al amplio abanico de técnicas de registro de datos, cualquier flujo de trabajo conocido puede adaptarse sin problemas con la misma unidad de mando. Dependiendo de la situación de la que se trate, es posible conectar hasta 8 antenas a una sola unidad de mando, lo que ahorra costes y aumenta la flexibilidad. Los datos se transmiten mediante LAN, WLAN o UMTS, en función del tipo de transferencia de datos que sea posible o que se desee.

Otra característica nueva es la pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas, que está integrada en la solución de buzón “RFID-Box”. Además de la señal acústica, durante el proceso de lectura, el usuario recibe una señal óptica y puede activar todos los movimientos del contenedor directamente desde el estante. Además, también puede recuperar información de Internet y controlar equipos periféricos, como puede ser una impresora, mediante una transmisión de radio.

La particularidad especial de los sistemas RFID que se utilizan en Böllhoff desde el año 2009 ha sido desde el principio la codificación exclusiva de las etiquetas RFID, que garantiza que el sistema funcione de forma fiable de manera continuada y que no se produzcan lecturas erróneas.
Y es que, en definitiva, lo que cuenta es que haya siempre un número suficiente de elementos de fijación y que la cadena logística no se interrumpa en ningún momento.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Se autoriza la reimpresión.

 

Autor responsable

Frank Nientiedt
Director de marketing empresarial
en Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 521 4482-01
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com

 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com

Descargas

Para periodistas: descargas relacionadas.

¿Quiere informar sobre nosotros? Simplemente descargue la nota de prensa y las fotos correspondientes.

¿Qué? Formato de archivo/Caracteres Primera autorización Tipo/Tamaño Descargar
Fotos para la prensa (1)
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 2878 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 2878 kb / ZIP
Fotos para la prensa (2)
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 3472 kB / ZIP
.jpg/CMYK/300 dpi Enero de 2016 3472 kb / ZIP

* incluidos espacios