Prensa – 08.12.2015

Complemento ideal para el surtido de artículos de Böllhoff

El grupo Böllhoff consolida su posición en el mercado de Italia

Böllhoff completó la absorción de la empresa italiana Unifast el 1 de diciembre de 2015.

La empresa familiar, que cuenta con 50 empleados, se fundó en 1985. La empresa desarrolla, produce y trabaja con tecnologías de fijación para los mercados de la industria y la automoción y registró una cifra de ventas aproximada de 18 millones de euros en el año 2015. La gama de productos de Unifast es un complemento ideal para el surtido de artículos de Böllhoff y, a partir de ahora, se venderá en todo el mundo a través de la red internacional de este grupo.

 

La empresa no ha dejado de crecer desde 1985 y hoy en día dispone de instalaciones de fabricación de vanguardia para la producción de tuercas prisioneras (KAPti‑nut), elementos de fijación mediante cierre rápido (FAST turn) y piezas especiales fabricadas por encargo.

KAPti‑nut es un sistema de fijación con rosca de alta resistencia ideal para su incorporación en chapas finas de acero o aluminio.

La serie FAST turn comprende elementos de fijación con cierre rápido que se utilizan en todo el mundo en los ámbitos en los que es preciso montar y desmontar piezas con rapidez y donde se necesita disponer de acceso para operaciones de mantenimiento, como ocurre en los armarios de distribución, los sistemas de climatización, los compresores y los paneles de control de las cubiertas de motores. La industria del automóvil es uno de los consumidores más importantes de elementos de fijación mediante cierre rápido para revestimientos de aislamientos acústicos.

Con esta absorción, el grupo Böllhoff consolida su posición en el mercado de Italia. De todos modos, ya lleva presente en este país desde 1985 con una delegación situada en Milán, que da empleo a 45 personas.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2015

Reimpresión autorizada.

 

Autor responsable

Frank Nientiedt
Director de marketing empresarial
en Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 521 4482-01
Fax: +49 521 449364
Correo electrónico: presse@boellhoff.com

 

Solicitar copia a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: lpena@bollhoff.com