Innovaciones

RIVTAC®

La tecnología RIVTAC® es un sistema de fijación totalmente nuevo.

 

Unir a gran velocidad

RIVTAC® ha revolucionado la producción en serie; con RIVTAC® la eficiencia será aún mayor.

Fijaciones innovadoras para los automóviles del mañana: Con el nombre de RIVTAC® hemos desarrollado un sistema de fijación totalmente nuevo que ya está preparado tanto para las exigencias de la industria del automóvil de hoy en día como para las del futuro.
Esta nueva tecnología superó su “bautismo de fuego” en el conocido estudio “Light Car”, que se presentó en el Salón Internacional del Automóvil celebrado en Ginebra en 2010. En 2013 llegó el inicio con éxito de la producción en serie, y a gran velocidad.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

Solución

 

Sistema de fijación a gran velocidad RIVTAC®

En este innovador procedimiento mecánico de unión, un elemento de fijación auxiliar similar a un clavo se “dispara” a gran velocidad y se introduce en las piezas no perforadas previamente. Al hacerlo, la punta ojival del clavo desplaza el material, pero sin dañar la pieza receptora. La resistencia de la unión en la capa inferior se consigue mediante una combinación de la fuerza del mecanismo de sujeción y el ajuste de la forma.

Situación inicial

 

No hay nada tan constante como el cambio.

Esto se aplica sobre todo a la fabricación de carrocerías en la industria del automóvil. Mayor comodidad, dinamismo en la conducción y seguridad, peso más reducido y menor consumo; y todo esto reduciendo al mismo tiempo los costes de fabricación y producción. Requisitos que sin duda han cambiado notablemente la combinación de materiales de un automóvil. Acero, metales ligeros y plásticos siguen siendo los materiales más importantes. Sin embargo, dentro de estos grupos existen numerosas composiciones nuevas, así como reemplazos.
La tendencia a aumentar la eficiencia de los vehículos con ayuda de una estructura ligera siempre que sea posible exige, entre otros, piezas por fundición en coquilla y fundición a presión, que representan un reto especial para los sistemas de fijación. Por un lado, las piezas que se someten a un tratamiento térmico con frecuencia deben unirse con poco calor para mantener las propiedades del material y, por otro lado, el acceso a las piezas suele ser posible de un solo lado. Y, por último, pero no menos importante, los fabricantes que piensan en los costes, desean que, en la medida de lo posible, el trabajo pueda realizarse en solo un paso y sin necesidad de realizar taladros previos.

Resultado

 

Potencial de futuro

En la situación actual de la tecnología, los procedimientos tradicionales presentan grandes limitaciones cuando existe accesibilidad por un solo lado. Con el sistema de fijación mediante clavos esto es diferente, pues permite unir de forma segura incluso piezas muy resistentes y perfiles de más de 1000 MPa de resistencia, así como uniones multi-capa, lo que proporciona características de resistencia especialmente buenas. En consecuencia, el método cumple las exigentes demandas de las uniones importantes para la seguridad y también puede combinarse de forma ideal con los sistemas de fijación con adhesivos.
Con un tiempo de unión muy corto, que es claramente inferior a un segundo, este método resulta tres veces más rápido que, por ejemplo, los roscados directos. Esto produce tiempos de ciclo impresionantes, con potenciales de reducción de costes que también resultan atractivos. Una ventaja adicional que el usuario sabrá apreciar en el ámbito de la logística es que el elemento de fijación presenta un uso casi universal.
Con el sistema de fijación mediante clavos, nos hemos atrevido a dar un paso adelante y a subrayar de forma constante la capacidad innovadora de nuestra empresa. Al fin y al cabo, detrás de este método se esconde una alta tecnología en su más alto nivel. Los retos más importantes fueron la geometría del clavo y la composición del material del elemento de fijación. Además, por otro lado, el clavo debía poder colocarse a las velocidades de aceleración necesarias. El resultado, asociado a unas intensas actividades de investigación, cumple los requisitos actuales y futuros, sobre todo en lo que se refiere a la fabricación de carrocerías.

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
RIVTAC® Automation P (V 1.1)
Equipos para clavo autoperforante
inglés 6810/17.02 1683 kB / PDF
inglés 6810/17.02 1683 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.