Gamas complementarias

Silentblocks de caucho-metal

Absorción eficaz de oscilaciones

 

Reducción eficaz del ruido y de las oscilaciones

Los silentblocks de caucho-metal protegen a las personas y la máquina contra emisiones de vibraciones y reducen al mismo tiempo el desgaste.

Todas las máquinas generan vibraciones y oscilaciones durante el trabajo.
Las oscilaciones generadas se transmiten al suelo y a los cimientos, por lo que se forman grietas en el edificio. Las personas que se encuentran en el entorno de la máquina también sufren la sobrecarga provocada por las vibraciones y se quejan con frecuencia de dolores de espalda y de las articulaciones. Además, el nivel de ruido aumenta de forma notable debido a las máquinas que no se han desconectado, por lo que los trabajadores deben utilizar protecciones para los oídos.

Los legisladores también se han dado cuenta de estos riesgos y, por este motivo, han elaborado reglamentos de protección contra el ruido y las vibraciones en el entorno de trabajo. En este contexto, los silentblocks de caucho-metal de la casa Böllhoff representan una solución especialmente eficaz a este problema.

Parábola de Böllhoff

Procedimiento/Principio

Los silentblocks de caucho-metal se montan en la máquina de forma sencilla a través de la rosca incorporada (rosca exterior o interior). El efecto de amortiguación se produce de inmediato y absorbe las vibraciones de la máquina.

Aplicaciones

Los silentblocks de caucho-metal se utilizan en todas aquellas ubicaciones en las que es preciso reducir las vibraciones o las cargas por impactos. Son campos de aplicación típicos la fabricación de aautomóviles o el desacoplamiento de grupos o de bombas.

Ventajas
  • Aísla máquinas y componentes
  • Reduce aceleraciones bruscas
  • Amortigua vibraciones
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Piezas especiales a petición

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos.

Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Reduce de forma efectiva las oscilaciones y las vibraciones

La variación de material y geometría del cuerpo del resorte permite absorber de forma adecuada las oscilaciones de la aplicación correspondiente.

Larga vida útil

Unos altos requisitos de calidad y un proceso de montaje sofisticado (óptimo) alargan considerablemente la vida útil de los silentblocks de caucho-metal. En este punto, los productos resisten al mismo tiempo altas fuerzas de extracción, por lo que ni siquiera las solicitaciones más extremas provocan una rotura inmediata.

Robustos y sin mantenimiento

Al contrario de lo que ocurre con otros elementos de amortiguación del sector de construcción de maquinaria, los silentblocks de caucho-metal son resistentes a numerosos fenómenos meteorológicos y no necesitan mantenimiento gracias al cuerpo de resorte encapsulado.

Rentables

Gracias a un procedimiento de fabricación sofisticado y al uso de elementos estandarizados, el empleo de silentblocks de caucho-metal es muy rentable en comparación con los componentes de los costosos amortiguadores de impactos.

Descripción detallada

 

Estructura de nuestros silentblocks de caucho-metal

Para reducir las oscilaciones, los silentblocks de caucho-metal de Böllhoff utilizan un elastómero como elemento de resorte y amortiguación. que, en el modelo estándar, consta de un caucho natural en tres versiones de dureza. Con el fin de poder garantizar un mantenimiento óptimo y una alta resistencia a la extracción, se aplica un aglutinante optimizado a las piezas de metal, que une de forma segura los componentes durante el proceso de vulcanización. El sistema aglutinante de larga duración permite así una unión segura del material que no precisa necesariamente una envoltura de las piezas de metal.

Estructura de nuestros silentblocks de caucho-metal

Estructura de nuestros silentblocks de caucho-metal

1) Pieza de metal
2) Sistema aglutinante
3) Elastómero (cuerpo elástico)

 

Dirección de la carga

Con frecuencia, los soportes elásticos de un eje de resorte no bastan para compensar por completo las oscilaciones de la máquina. Los procesos y movimientos complejos de la máquina provocan un conjunto de movimientos que se caracterizan por diferentes coeficientes elásticos. Los silentblocks de caucho-metal ofrecidos por Böllhoff son capaces de compensar fuerzas que actúan al mismo tiempo, lo que permite obtener una amplia protección contra oscilaciones.

Silentblocks de caucho-metal – Dirección de la carga

El diseño perfecto para cada aplicación

 

Para la absorción de oscilaciones se distinguen dos tipos básicos que se utilizan en numerosos sectores industriales y han demostrado su eficacia en numerosas ocasiones.


Absorción activa

En la absorción activa, las oscilaciones que proceden de una máquina se reducen, lo que a su vez disminuye las vibraciones que se introducen en el entorno.
Tal es el caso de las patas de las máquinas de moldeo por inyección.

Silentblocks de caucho-metal – Absorción activa

Absorción activa

 

Absorción pasiva

La absorción pasiva garantiza que las máquinas y los aparatos no se vean afectados por las oscilaciones del entorno de trabajo, pues esto puede dar lugar a un funcionamiento incorrecto o incluso ocasionar diferentes daños.
Tal es el caso de los cojinetes de las máquinas de medición.

Silentblocks de caucho-metal – Absorción pasiva

Absorción pasiva

 

Asesoramiento en ingeniería de aplicaciones en el caso de piezas especiales

Además de ofrecerle una amplia selección de componentes estándar, estaremos encantados de trabajar con usted para desarrollar soluciones especiales y personalizadas. Existen diferentes combinaciones de materiales y diseños de colores; póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles al respecto.

Silentblocks de caucho-metal atornillables – Geometría especial

Tipos de producto

Todos los proyectos se merecen una solución totalmente personalizada.

Conozca más acerca de nuestros tipos de productos y encuentre el más adecuado para su aplicación.

Tipo A

Silentblocks de caucho-metal con perno roscado en ambos lados.
Uso muy versátil, por ejemplo, para el alojamiento de grupos o motores. Tanto las cargas de presión y de empuje como las cargas aplicadas de forma oblicua pueden compensarse.

Más

Tipo B

Silentblocks de caucho-metal cónicos con perno roscado en un lado y rosca hembra en el otro.
Uso muy versátil, por ejemplo, para el alojamiento de grupos o motores. Tanto las cargas de presión y de empuje como las cargas aplicadas de forma oblicua pueden compensarse.

Más

Tipo C

Silentblocks de caucho-metal cónicos con rosca hembra en ambos lados.
Uso muy versátil, por ejemplo, para el alojamiento de grupos o motores. Tanto las cargas de presión y de empuje como las cargas aplicadas de forma oblicua pueden compensarse.

Más

Tipo D

Silentblocks de caucho-metal con perno roscado en un lado y superficie de contacto plana en un lado.
Especialmente adecuados para montar grupos o máquinas de medición; uso versátil, por ejemplo, para la limitación de las posiciones finales o para el alojamiento de grupos.

Más

Tipo DS

Silentblocks de caucho-metal con pata de aspiración y rosca exterior en un lado.
Especialmente adecuados para montar grupos o máquinas de medición; uso versátil, por ejemplo, para el alojamiento de grupos sin fijarlos en la base.

Más

Tipo E

Silentblocks de caucho-metal con rosca hembra y superficie de contacto plana en un lado.
Especialmente adecuados para montar grupos o máquinas de medición; uso versátil, por ejemplo, para el alojamiento de grupos sin fijarlos en la base.

Más

Tipo ES

Silentblocks de caucho-metal con pata de aspiración y rosca hembra en un lado.
Especialmente adecuados para montar grupos o máquinas de medición; uso versátil, por ejemplo, para el alojamiento de grupos sin fijarlos en la base.

Más

Tipo P

Silentblocks de caucho-metal de forma parabólica con rosca exterior en un lado.
Buenas propiedades para amortiguar las posiciones finales o como tope; uso versátil.

Más

Tipo TA

Silentblocks de caucho-metal de cuello reducido con rosca exterior en ambos lados.
Especialmente idóneos para fuerzas de presión altas, lo que aumenta su versatilidad de uso.

Más

Tipo TB

Silentblocks de caucho-metal de cuello reducido con rosca exterior en un lado y rosca hembra en el otro.
Especialmente idóneos para fuerzas de presión altas, lo que aumenta su versatilidad de uso.

Más

Tipo TC

Silentblocks de caucho-metal de cuello reducido con rosca hembra en ambos lados.
Especialmente idóneos para fuerzas de presión altas, lo que aumenta su versatilidad de uso.

Más

Tipo K

Silentblocks de caucho-metal de forma cónica con rosca exterior en un lado.
Especialmente idóneos para amortiguar las posiciones finales y para absorber cargas repentinas.

Más

Tipo KE

Silentblocks de caucho-metal de forma cónica con rosca hembra en un lado.
Especialmente idóneos para amortiguar las posiciones finales y para absorber cargas repentinas.

Más

Tipo KV

Silentblocks de caucho-metal cónicos-rectangulares con rosca exterior en un lado.
Especialmente idóneos para amortiguar las posiciones finales y para absorber cargas repentinas.

Más

Tipo KRA

Silentblocks de caucho-metal con rosca hembra en un lado.
Especialmente idóneos para amortiguar las posiciones finales y para absorber cargas repentinas.

Más

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.