Presse – 27.03.2018

Impulse für erfolgreiche Zukunft und Umsatzrekord

Böllhoff Gruppe setzt neue Impulse für erfolgreiche Zukunft

141. Geschäftsjahr mit Umsatzrekord 620 Millionen Euro

Im 141. Geschäftsjahr erfreute sich die Böllhoff Gruppe einer gesunden Entwicklung. Das Unternehmen feierte am 6. Januar 2017 den 140. Geburtstag. Mittlerweile arbeitet Böllhoff auf allen fünf Kontinenten in 24 Ländern und an 40 Standorten mit 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Böllhoff Parabel

 

Mit einem neuen Umsatzrekord war das Geschäftsjahr 2017 ein Höhepunkt der Unternehmensgeschichte. Erneut ist das Familienunternehmen mit Stammsitz in Bielefeld kräftig gewachsen. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 620 Millionen Euro.

„Wir haben die gesunde Konjunktur genutzt, um unsere Aktivitäten in den relevanten Märkten von Europa, Asien und von Nord- wie Südamerika auszubauen“, so Michael W. Böllhoff. „Durch Innovationen für neue Anwendungen sowie Investitionen in mehr Kapazitäten und effizientere Prozesse konnten wir überproportional zulegen“, ergänzt Wilhelm A. Böllhoff.

In Bielefeld sind in der Archimedesstraße inzwischen 1.100 Menschen beschäftigt, in ganz Deutschland sind es 1.375. Böllhoff setzt konsequent auf eigenen Nachwuchs und bildet in 17 verschiedenen Ausbildungsberufen und fünf dualen Studiengängen jedes Jahr 60 junge Menschen für die kaufmännischen, technischen und logistischen Aufgaben aus. So ist sichergestellt, dass das betriebliche Wachstum überwiegend mit eigenen Nachwuchskräften realisiert werden kann.


Ausblick 2018

Das Jahr 2018 hat für die Böllhoff Gruppe gut begonnen. Der Auftragseingang ist auf einem hohen Niveau. Weitere Wachstumsimpulse werden von der Zusammenarbeit mit Automobil- und Industriekunden erwartet. In diesem Jahr soll der Umsatz daher erneut ansteigen.

Mit weiteren Investitionen in Logistik und Fertigung reagiert die Böllhoff Gruppe auf die positive Entwicklung der letzten Jahre. So beträgt das Investitionsvolumen für 2018 und 2019 zusammen 150 Millionen Euro.

In Kürze wird Böllhoff mit dem Bau eines weiteren Logistikzentrums im sächsischen Oelsnitz-Taltitz beginnen. Die zentrale Lage ermöglicht eine optimale logistische Anbindung an alle europäischen Absatzmärkte. In der ersten Ausbaustufe sollen in den kommenden Jahren etwa 100 Arbeitsplätze entstehen. Das mehr als 10 Hektar große Grundstück bietet zudem genügend Reserven für weiteres Wachstum.

In Bielefeld werden aktuell die ehemaligen Fabrikhallen in der Duisburger Straße modernisiert und auf den neusten technischen Stand gebracht. Im Jahresverlauf werden die Metallfertigungen von der Archimedesstraße dorthin umziehen. Die frei werdende Fläche wird für die Erweiterung der Fertigungskapazitäten für Kunststoffspritzgussteile genutzt. So entstehen auch in Bielefeld neue Arbeitsplätze.

Auch im Ausland investiert Böllhoff in Wachstumsmärkte. Die größten Investitionen werden in Frankreich und in China getätigt, ebenfalls um logistische und fertigungstechnische Kapazitäten zu erhöhen.


Über Böllhoff

1877 gründete Wilhelm Böllhoff das Unternehmen in Herdecke an der Ruhr als überregionalen Eisenwarengroßhandel für Schlosser, Schmiede und industrielle Anwender. Sohn Josef Böllhoff errichtete 1923 als Reaktion auf die französische Ruhrgebietsbesetzung eine Niederlassung in Bielefeld und spezialisierte das Unternehmen auf Schrauben, Muttern und Gewindeteile mit den Schwerpunkten auf Maschinen- und Schiffsbau.

Im Jahr 2018 ist das Sortiment deutlich breiter: Die ursprünglichen Sortimente der Normteile wurden weiterentwickelt. Hinzugekommen sind Gewindeeinsätze, Schnellverschlüsse, Stanzniete, klebbare Verbindungselemente und Präzisionsteile aus Kunststoff.

Im Kern geht es heute darum, die Kunden nicht nur durch breite Sortimente, sondern in der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen: Prozesse zu optimieren und Kosten zu reduzieren. Das stärkt die Wettbewerbspositionen der Kunden. Das Angebot von Technologien und Dienstleistungen zielt auf die Verbindung moderner Werkstoffe und Bauweisen, die wirtschaftliche Beschaffung, Bevorratung und Belieferung sowie auf die Reduktion von Montagezeiten und -kosten. Die Unternehmensphilosophie von Böllhoff: Von der Schraube bis zur fertigen Montage.

Heute gehören alle Hersteller der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrt sowie viele Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus, der blech- und kunststoffverarbeitenden Industrie und der Elektroindustrie zum nationalen und internationalen Kundenkreis.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2018

Abdruck frei.

 

Verantwortlicher Autor

Frank Nientiedt
Leiter Corporate Marketing
bei der Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com

 

Beleg erbeten an

Böllhoff Gruppe
Corporate Marketing
Anja Felsch
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Deutschland

Downloads

Für Journalisten: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen über uns berichten? Laden Sie den Pressetext und Pressefotos einfach herunter.

Was? Dateiformat / Zeichen Erstfreigabe Typ / Größe Download
Pressetext
.doc / 4.384 Zeichen* März 2018 11 kB / ZIP
.doc / 4.384 Zeichen* März 2018 11 kb / ZIP
Pressefoto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi März 2018 4812 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi März 2018 4812 kb / ZIP
Pressefoto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi März 2018 3394 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi März 2018 3394 kb / ZIP

* inkl. Leerzeichen