Erfolgsstories

Boge
Druckluftsysteme

Schnell, einfach und weitgehend automatisiert. Mit dem ECOSIT® RFID Bin System konnten wir die Logistik‑ und Beschaffungsprozesse bei BOGE noch besser machen.

Auf die einfache Art

Mit dem ECOSIT® RFID Bin System konnten die Logistik‑ und Beschaffungsprozesse weiter optimiert werden.

Auch ein gutes System lässt sich noch verbessern. Im Sinne unseres Kunden BOGE haben wir eine innovative Lösung zur Beschleunigung der bestehenden Abläufe gefunden.

Ausgangssituation

 

Hohe Anforderungen an die Beschaffung

BOGE wächst stärker als der Durchschnitt der Maschinenbau-Branche. Dank systematischer Markenführung, intelligentem Engineering und zielstrebiger Internationalisierung. Ein weiterer Antrieb dieser Entwicklung sind die kundenindividuellen Lösungen. Die größte Herausforderung im Vergleich zu Standardprodukten: die hohen Anforderungen an Beschaffung und innerbetriebliche Logistik. Über acht Jahre konnte das Zwei‑Behälter‑Belieferungssystem von Böllhoff bei der Bewältigung dieser Herausforderung überzeugen. Manuelle Eingriffe waren nur bei außergewöhnlichen Bedarfsspitzen notwendig. Als die Beschaffung auch auf weitere Verbindungselemente und C‑Teile ausgeweitet wurde, haben wir die Chance genutzt und weitere Optimierungsmöglichkeiten geprüft. Und die RFID‑Technologie vorgestellt.

Kundenporträt

Industrie
Maschinenbau

Hauptsitz
Bielefeld, Deutschland

Gegründet
1907

Lösung

 

Wechsel zum Belieferungssystem ECOSIT® RFID Bin

Vier Wochen vom Projektstart bis zur Umsetzung ­– so schnell kann es gehen, wenn ein Konzept überzeugt. Mit dem ECOSIT® RFID Bin System werden alle relevanten Daten für die punktgenaue Lieferung auf den RFID‑Tags der Behälteretiketten gespeichert. Ist ein Behälter leer, wird er ganz einfach in einen Sammelbehälter neben dem Regal gelegt. Die Daten werden dann automatisch aus den RFID‑Tags ausgelesen und in das ERP‑System von Böllhoff übertragen. Dieser Vorgang dauert nur wenige Sekunden. Der Austausch der Behälter inklusive neuer RFID‑Etiketten, die Installation der RFID‑Antenne und die Inbetriebnahme selbst wurden in enger Zusammenarbeit mit BOGE an nur einem Tag umgesetzt. Die bisher genutzten Regalsysteme konnten bestehen bleiben.

Ergebnis

 

Noch bessere Verfügbarkeit bei sinkenden Kosten

Vorher sehr gut. Jetzt noch besser. So lautet das Fazit von BOGE zur Artikel-Verfügbarkeit mit dem ECOSIT® RFID Bin System. Ein Grund: Manuelle Bedienvorgänge entfallen, Belieferungen können somit deutlich schneller und flexibler erfolgen als bisher. Selbst leere Behälter, die erst am Vortag der Belieferung eingelesen wurden, können schon am nächsten Tag ausgetauscht werden. Auch bei unvorhersehbaren Sonderbedarfen ist die Nichtverfügbarkeit der Verbindungselemente so nahezu ausgeschlossen. Durch die Lieferantenreduzierung und die Aufnahme neuer Artikel konnten auch die Prozesskosten nachhaltig gesenkt werden.

Kundennutzen

  • Schnelle und einfache Bestellauslösung
  • Kurze Reaktionszeiten
  • Erhöhte Versorgungssicherheit
  • Flexibilisierung und Reduzierung der Lieferfrequenzen
  • Nutzung der innovativen RFID‑Technologie
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme des Systems
  • Sauberkeit und Ordnung

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
Erfolgsstory
Optimierung des Logistik‑ und Beschaffungsprozesses durch moderne RFID-Technologie bei BOGE
Deutsch 0314/13.01 163 kB / PDF
Deutsch 0314/13.01 163 kb / PDF
ECOSIT®
Wirtschaftliche Beschaffungs‑ und Belieferungssysteme für Verbindungselemente
Deutsch 06/2018 2521 kB / PDF
Deutsch 06/2018 2521 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.