Storie di successo

KTM Sportmotorcycle

"READY TO RACE" - Per KTM queste tre parole sono molto più di uno slogan bensì una filosofia. Con il sistema ECOSIT® RFID Bin aiutiamo KTM ad essere pronta in qualsiasi momento.


 

Sempre pronti

Con il sistema ECOSIT® RFID Bin abbiamo velocizzato i processi di logistica e approvvigionamento.

L'efficienza del sistema di fornitura è importante soprattutto quando la richiesta dei pezzi è variabile. Abbiamo elaborato una soluzione innovativa che si adatta perfettamente al dinamismo della filosofia aziendale di KTM.

Situazione iniziale

 

Più dinamismo nell'approvvigionamento

Tutto dipende dalla performance. Oltre 200 titoli mondiali vinti da piloti alla guida di moto da corsa KTM non sono un caso. Le competizioni motociclistiche rappresentano l'ambiente ideale per testare i materiali e le tecnologie innovative nelle condizioni più difficili e per concepire nuove idee di sviluppo. Le competenze acquisite da KTM in ambito sportivo sono state implementate nella produzione di serie. Ogni moto è concepita come un mix di componenti testati di alta qualità. Ogni dettaglio conta. Gli stessi requisiti vengono utilizzati anche nella gestione degli articoli C. KTM è veloce, dinamica e "ready to race". Cosa c'è di meglio del nostro sistema ECOSIT® RFID Bin?

Ritratto del cliente

SETTORE
Produttore di moto

Sede principale
Mattighofen, Austria

FondaZIONE
1992

Soluzione

 

Passaggio al sistema di fornitura ECOSIT® RFID Bin

In primavera, non appena il tempo lo permette, comincia la stagione delle moto. Per rispondere meglio alla stagionalità delle richieste, KTM ha deciso di puntare sul nostro sistema ECOSIT® RFID Bin. In questo modo è possibile gestire con maggiore facilità anche la costruzione in serie delle diverse tipologie di moto che cambiano costantemente.
KTM trae notevoli vantaggi dalla velocità e semplicità degli ordini e dalla conseguente rapidità dei tempi di risposta del sistema. Nel sistema ECOSIT® RFID Bin, tutti i dati rilevanti per la fornitura puntuale vengono salvati sui tag RFID delle etichette dei contenitori. Se un contenitore è vuoto, viene semplicemente posto in un contenitore di raccolta accanto alla scaffalatura. I dati vengono letti direttamente sui RFID tag e trasmessi al sistema ERP di Böllhoff. Questo processo dura solo pochi secondi. La sostituzione dei contenitori con le nuove etichette RFID, l'installazione dell'antenna RFID e la messa in funzione sono state effettuate in stretta collaborazione con KTM e portate a termine in una sola giornata. Le scaffalature già presenti non hanno subito modifiche.

Risultato

 

Riduzione degli stock e fluttuazione delle domande ammortizzate

Facile e veloce da gestire, ideale in caso di aumento delle richieste di materiale: il sistema ECOSIT® RFID ha convinto KTM. Tanto da installare, sei mesi più tardi, in uno stabilimento di produzione dei motori la tecnologia RFID. Vantaggi: le operazioni manuali non sono richieste, le consegne sono quindi più veloci e flessibili rispetto al passato. I contenitori vuoti letti solo il giorno prima vengono sostituiti il giorno seguente. Anche in caso di fluttuazioni stagionali non si verifica la non disponibilità degli articoli C.

Vantaggi per il cliente

  • Tempi rapidi di risposta
  • Stock ridotti dal cliente
  • Aumento della sicurezza della fornitura
  • Utilizzo dell'innovativa tecnologia RFID
  • Semplice installazione e messa in funzione del sistema
  • Pulizia e ordine

Download

Per saperne di più su misure, tabelle e applicazioni: ecco le nostre brochure.

Scaricate il catalogo del prodotto o il pdf del tema a cui siete interessati.

Titolo Lingua Versione File Download
ECOSIT®
Processo economico di approvvigionamento e logistica per elementi di assemblaggio
inglese 10/2019 2511 kB / PDF
inglese 10/2019 2511 kb / PDF

Per visualizzare i documenti PDF, occorre scaricare gratuitamente il software Adobe Acrobat Reader.

Per saperne di più

Desiderate saperne di più sul mondo dell'assemblaggio?

Informazioni sulle applicazioni che hanno avuto successo e sui temi correlati.