Stampa – 28.07.2017

SAPER LOCK® dadi bloccanti per viti


 

SAPER LOCK® – il blocco viti innovativo

I blocchi per dadi di serraggio ora sono stati immessi nella funzione di mercato basata sul principio di un attrito permanente e forte, che a seconda dell'applicazione, porta a una perdita più o meno veloce del precarico, in collegamento e conseguentemente a un allentamento successivo della giuntura.

Il SAPER LOCK® è basato su un principio completamente nuovo che garantisce costantemente il collegamento della vite – per tutta la vita!

Parabola Böllhoff

 

Il nuovo principio

Il blocco viti SAPER LOCK® consiste di un dado con una molla bloccante flangiata, posizionata internamente. Se allentata automaticamente, la molla si intreccia intorno al perno filettato e previene in modo affidabile l'allentamento del collegamento della vite.

Aree di applicazione

In contrasto con gli altri metodi di bloccaggio delle viti, il dado SAPER LOCK® può essere utilizzato come blocchi anti-rotazione completi, come dispositivi di bloccaggio e come elementi di adeguamento e di regolazione. Questo, indipendentemente dalla forza di precarico e la durezza dei componenti che sono avvitati tra loro. Può essere utilizzato ovunque dove ci sono delle esigenze elevate di bloccaggi di viti, e dove sono richiesti una facilità di utilizzo e il riutilizzo senza alcuna perdita nella prestazione, come vantaggio economico.

In qualità di esperto nel bloccaggio delle viti, Böllhoff offre la sua consulenza ai clienti durante seminari tecnici, fiere commerciali e in comunicazione diretta con il cliente, e fornisce l'assistenza necessaria per la loro scelta della soluzione tecnica migliore e della soluzione economica più ottimale.

 

© Gruppo Böllhoff, Bielefeld 2017

Stampa libera.

 
 

Documento richiesto a

Böllhoff S.r.l.
Marketing
Maurilia Lancini
Via Monferrato, 6/8
20094 CORSICO (MI)
Italia

Download

Per giornalisti: i nostri file da scaricare sull'argomento.

Desiderate maggiori informazioni? Scaricate i testi e le foto per la stampa.

Che cosa? Formato del file / Caratteri Prima pubblicazione Tipo / Dimensione Download
Comunicato stampa
.doc / 1.359 caratteri* Luglio 2017 14 kB / ZIP
.doc / 1.359 caratteri* Luglio 2017 14 kb / ZIP
Comunicato stampa
(versione breve)
877 caratteri* Luglio 2017 14 kB / ZIP
877 caratteri* Luglio 2017 14 kb / ZIP
Foto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Luglio 2017 1788 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Luglio 2017 1788 kb / ZIP
Foto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Luglio 2017 1654 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Luglio 2017 1654 kb / ZIP

* spazi vuoti inclusi