Per evitare danni materiali e fisici occorre pertanto prendere le massime precauzioni di sicurezza.
Per evitare danni materiali e fisici occorre pertanto prendere le massime precauzioni di sicurezza.
Böllhoff garantisce che i suoi punti di ancoraggio ad alta resistenza siano sicuri in tutte e quattro le direzioni di carico. Certificati CE. Questi prodotti sono idonei al sollevamento in sicurezza di carichi conformemente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e soddisfano le disposizioni della Federazione di istituti tedeschi DGUV (marchio H delle associazioni professionali). Anche nel controllo finale vengono testati gli elevati requisiti di qualità di Böllhoff. Infatti, ogni singolo punto di ancoraggio viene sottoposto a un test che accerta l'assenza di difetti superficiali e vengono messi in commercio solo i prodotti che superano la prova.
La varietà dei prodotti della nuova gamma di Böllhoff consente di ottimizzare il sistema di ancoraggio in base alle esigenze del cliente. A seconda del tipo di impiego si può scegliere fra una delle seguenti tipologie di prodotti:
vite a occhiello girevole, dado a occhiello girevole, tornichetto maschio, blocco di arresto e staffa di ancoraggio.
Stampa libera.
Frank Nientiedt
Direttore Corporate Marketing
presso Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefono +49 521 4482-01
Fax +49 521 449364
email presse@boellhoff.com
Böllhoff S.r.l.
Marketing
Maurilia Lancini
Via Monferrato, 6/8
20094 CORSICO (MI)
Italia
Desiderate maggiori informazioni? Scaricate i testi e le foto per la stampa.
Che cosa? | Formato del file / Caratteri | Prima pubblicazione | Tipo / Dimensione | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testi per la stampa
|
.doc / 1.403 caratteri* | Gennaio 2016 | 12 kb / ZIP | ||||
Foto (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Gennaio 2016 | 2311 kb / ZIP | ||||
Foto (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Gennaio 2016 | 2699 kb / ZIP |
* spazi vuoti inclusi