Nós utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade.
Ao continuar, você concorda com essas condições.

Histórias de sucesso

KTM Sportmotorcycle

"READY TO RACE" - para a KTM, estas três palavras são mais do que um slogan. Uma filosofia. Com o ECOSIT® RFID Bin System contribuímos para que a KTM esteja sempre pronta a arrancar.

 

Pronto a arrancar a qualquer momento

Com o ECOSIT® RFID Bin System podemos acelerar os processos de logística e aquisição.

Justamente quando a demanda é instável, a eficiência do sistema de aprovisionamento é fundamental. Nós encontramos uma solução inovadora está em perfeita sintonia com a filosofia empresarial dinâmica da KTM.

Situação inicial

 

Mais dinâmica na aquisição

Trata-se de máximo desempenho. Mais de 200 títulos de campeões mundiais para pilotos de corrida da KTM não são um acaso. As corridas oferecem o ambiente ideal para testar e desenvolver os mais recentes desenvolvimentos de materiais e tecnologias, nas condições mais extremas. Os conhecimentos especializados que fazem da KTM uma vencedora também são implementados na produção em série. Cada motocicleta é entendida como um conjunto de peças de primeira qualidade, plenamente testadas e aprovadas. Tudo está nos detalhes. Esta exigência é igualmente válida para a gestão de peças C. A KTM é rápida, dinâmica e "ready to race" – o que melhor se adapta do que o nosso sistema ECOSIT® RFID Bin?

Retrato do cliente

Indústria
Fabricante de motocicletas

Sede
Mattighofen / Áustria

Fundada
em 1992

Solução

 

Conversão para o sistema de entrega ECOSIT® RFID Bin

Assim que a primavera europeia permita, começa a temporada de corridas de motocicletas. De zero a cem. Para responder melhor às flutuações sazonais, a KTM escolheu o nosso ECOSIT® RFID Bin System. Mesmo as séries em constante mudança dos diversos tipos de motocicletas podem ser administradas com muito mais facilidade.
A KTM se beneficia com a emissão de encomendas rápida e fácil e com os curtos tempos de reação associados ao sistema. Com o sistema ECOSIT® RFID Bin, todos os dados relevantes para entrega pontual são armazenados nas etiquetas RFID das embalagens. Ao ficar vazio, o recipiente é simplesmente colocado numa caixa de coleta ao lado da prateleira. Os dados são automaticamente lidos a partir das etiquetas RFID e transferidos para o sistema ERP da Böllhoff. Este processo dura apenas alguns segundos. A substituição dos recipientes, incluindo as novas etiquetas RFID, a instalação da antena RFID e a própria colocação em funcionamento do sistema foram implementadas em estreita colaboração com a KTM em apenas um dia. Os sistemas de prateleira utilizados até agora puderam ser mantidos.

Resultado

 

Valores de estoque reduzidos e oscilações na procura atenuadas

Rápido e fácil de usar, perfeitamente orientado para necessidades flutuantes - o sistema ECOSIT® RFID conseguiu convencer a KTM. Tanto que, meio ano depois, a fábrica de motores também foi equipada com a inovadora tecnologia RFID. As vantagens: As operações manuais são eliminadas, e as entregas podem ser muito mais rápidas e flexíveis do que antes. Até mesmo os recipientes vazios, que somente são lidos no dia anterior à entrega, podem ser trocados no dia seguinte. Mesmo com fortes flutuações sazonais, a indisponibilidade de peças C é praticamente eliminada.

Vantagens para o cliente

  • Tempos curtos de reação
  • Menos peças no estoque do cliente
  • Aumento da segurança do aprovisionamento
  • Utilização da inovadora tecnologia RFID
  • Fácil instalação e implementação do sistema
  • Limpeza e organização

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o assunto.

Você quer saber mais detalhes? Basta baixar os respectivos folhetos para obter mais informações.

Título Idioma Versão Arquivo Download
ECOSIT®
Sistemas de aquisição e fornecimento para elementos de fixação
inglês 10/2019 2511 kB / PDF
inglês 10/2019 2511 kb / PDF

Para visualizar os documentos em PDF é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais sobre o assunto

Você quer se aprofundar no mundo das fixações?

Aqui você encontra informações sobre aplicações de sucesso e tópicos relacionados.